Cómo compensar la pérdida en el cable en las mediciones de potencia de RF sobre el terreno

Medidor de potencia de RF portátil
+ Medidor de potencia de RF portátil

Compensar la pérdida conocida en el cable

Las mediciones de potencia de radiofrecuencia (RF) sobre el terreno suelen requerir un cable u otra conexión entre el punto de medición y el medidor de potencia. La atenuación que se produce a lo largo de esta ruta reduce la potencia que llega al instrumento, lo que hace que el valor mostrado difiera de la potencia presente en el plano de medición original. La magnitud de la pérdida depende de factores como el tipo de cable, la longitud, la frecuencia, los conectores y el estado físico. Cuando se conoce la pérdida del cable a la frecuencia de medición, los ingenieros pueden tener en cuenta esta atenuación para que la potencia indicada represente con mayor precisión el nivel de la señal en el plano de referencia deseado.

El montaje de medición incluye un medidor de potencia de RF portátil conectado al dispositivo sometido a prueba a través del cable de campo o la interconexión necesarios. Los ingenieros determinan la pérdida conocida de la trayectoria de medición a la frecuencia de funcionamiento e introducen la corrección correspondiente utilizando la función de compensación relativa del medidor. La compensación corrige la lectura de potencia mostrada en función de la pérdida conocida de la trayectoria sin necesidad de retirar físicamente el cable del montaje de campo. Este enfoque resulta útil cuando la ubicación del equipo, la accesibilidad o las limitaciones de instalación impiden conectar el medidor directamente en el plano de medición deseado.

Solución para la compensación de pérdidas en cables

La compensación de la pérdida en el cable puede incorporarse directamente al flujo de trabajo de medición sobre el terreno aplicando un desplazamiento conocido al valor de potencia de radiofrecuencia medido. Los ingenieros determinan primero la pérdida asociada al cable o a la interconexión en la frecuencia de medición y, a continuación, configuran el desplazamiento relativo del medidor portátil para tener en cuenta esa atenuación conocida. Una vez aplicada la corrección, las lecturas posteriores pueden representar la potencia relativa al plano de medición previsto, en lugar de limitarse únicamente a la potencia que llega a la entrada del medidor. El sensor integrado y la pantalla local permiten visualizar la medición corregida directamente en el lugar de la prueba, mientras que el funcionamiento con batería facilita las instalaciones en las que no se dispone de alimentación externa. Los ingenieros pueden utilizar la misma configuración al comprobar varios puntos de prueba accesibles que comparten una ruta de medición conocida, lo que ayuda a mantener unas condiciones de corrección uniformes a lo largo de toda la verificación sobre el terreno. Este flujo de trabajo reduce la necesidad de corregir manualmente cada lectura, al tiempo que facilita las mediciones de instalación, mantenimiento y resolución de averías en las que se debe tener en cuenta la pérdida en el cable a la hora de interpretar los niveles de potencia de RF.

Ver diagrama de bloques de la solución de compensación de pérdidas en el cable

Cómo compensar la pérdida en el cable en las mediciones de potencia de RF sobre el terreno: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de compensación de pérdidas en cables

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?