ICT 온보드 프로그래밍과 기능 테스트를 결합하는 방법

회로 내 테스트 시스템
+ 회로 내 테스트 시스템

여러 테스트 단계 통합

현대적인 전자 제품 제조에서는 제품 품질과 성능을 보장하기 위해 회로 내 테스트(ICT), 보드 상 프로그래밍(OBP), 기능 테스트(FCT) 등 여러 단계의 테스트가 필요합니다. 일반적으로 이러한 단계들은 별도의 시스템에서 수행되므로 테스트 시간, 복잡성 및 비용이 증가합니다. 인쇄 회로 기판(PCB) 조립체의 복잡성이 높아짐에 따라, 제조업체들은 높은 테스트 커버리지를 확보하면서도 생산량을 유지할 수 있는 보다 효율적인 전략이 필요합니다.

제조업체는 보충 테스트를 ICT 플랫폼에 직접 통합함으로써 여러 단계를 단일 시스템으로 통합할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 작업 과정을 간소화하고 테스트 시간을 최소화하며 전반적인 효율성을 높여줍니다. 또한 ICT를 프로그래밍 및 기능 검증과 결합하면 높은 결함 탐지율을 유지하고 신뢰할 수 있는 제품 성능을 보장하면서 생산 주기를 단축할 수 있습니다.

통합 회로 내 테스트 솔루션

PCB 조립 테스트를 효율화하려면 중복을 줄이면서도 높은 결함 탐지율과 생산 효율성을 유지하기 위해 여러 테스트 방법을 통합해야 합니다. 키사이트(Keysight)의 E9903G 4모듈 ICT 시스템, i307x 시리즈 6은 단일 통합 플랫폼 내에서 회로 내 테스트(ICT), 온보드 프로그래밍 및 기능 테스트를 결합합니다. 고속 측정, 임베디드 프로그래밍 및 기능 검증 기술을 활용함으로써 제조업체는 중복된 테스트 단계를 제거하고 핸들링 작업을 최소화할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 결함 탐지 성능을 저하시키지 않으면서도 테스트 실행 속도를 높이고 처리량을 개선할 수 있습니다. 이러한 기능들은 제조업체가 점점 더 복잡해지는 전자 어셈블리에서 일관된 품질을 보장하는 동시에 시장 출시 기간을 단축하는 데 기여합니다.

당사의 통합 회로 내 테스트(In-Circuit Test) 솔루션을 위한 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

 통합 회로 내 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?