동적 범위 전반에 걸쳐 전력 센서의 선형성을 특성 분석하는 방법

파워 미터 및 액세서리
+ 전력 측정기 및 액세서리

센서 선형성 성능 특성화

전력 센서 선형성은 이득 압축 또는 확장 오류를 발생시키지 않고 지정된 동적 범위에 걸쳐 입력 전력 변화를 정확하게 추적하는 측정 시스템의 능력을 정의합니다. 선형 동작에서 벗어나는 현상은 높은 전력 레벨에서의 센서 포화, 낮은 신호 레벨에서의 노이즈 플로어 한계, 비이상적인 열 또는 전기 변환 특성으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 영향은 특히 정밀한 전력 관계가 유지되어야 하는 교정, 검증 및 부품 특성화 워크플로에서 측정 정확도에 직접적인 영향을 미칩니다. 엔지니어는 다양한 신호 진폭 및 작동 조건에서 측정 결과가 일관되고 예측 가능하도록 선형성을 평가해야 합니다.

선형성을 특성화하려면 센서의 전체 작동 범위에 걸쳐 제어된 전력 스윕을 수행하고, 측정된 출력을 알려진 기준 레벨과 비교해야 합니다. 이 과정에는 불일치 손실에 대한 보정 계수 적용, 시스템 손실 보상, 외부 영향을 최소화하기 위한 안정적인 환경 조건 보장이 포함됩니다. 측정 편차에 대한 통계 분석은 선형성 오류를 정량화하고, 압축 또는 감도 감소 영역을 식별하며, 동적 범위 전반에 걸쳐 측정 정확도에 대한 신뢰 한계를 설정하는 데 사용됩니다.

전력 센서 선형도 측정 솔루션

전력 센서 선형성을 특성화하려면 소스와 센서 간의 안정적인 임피던스 조건을 유지하고 불일치 불확실성을 최소화하면서 전체 동적 범위에 걸쳐 교정된 전력 스윕을 수행해야 합니다. 서미스터 및 다이오드 전력 센서는 서로 다른 감지 원리를 사용하여 입사 무선 주파수 전력을 측정 가능한 신호로 변환하며, 다양한 레벨에 걸쳐 보정 계수를 적용하고 정확한 전력 계산을 수행하는 정밀 전력 미터에 연결됩니다. 엔지니어는 측정된 전력 값을 추적 가능한 기준 레벨과 비교하고, 유효 효율 및 시스템 손실에 대한 보정을 적용하며, 각 단계에서 이상적인 선형 응답으로부터의 편차를 정량화해야 합니다. 센서 응답에 영향을 미치는 저레벨 노이즈 효과 및 고전력 압축 동작을 신중하게 고려하여 통계적 불확실성을 줄이기 위해 여러 스윕을 통해 측정 반복성을 검증해야 합니다. 자동화된 측정 제어 및 데이터 로깅은 정밀한 스윕 실행, 일관된 타이밍, 선형성 오류의 효율적인 분석을 가능하게 하여 전체 작동 범위에 걸쳐 센서 성능의 정확한 특성화를 지원합니다.

전력 센서 선형성 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

전력 센서 선형도 측정 솔루션 블록 다이어그램

당사의 전력 센서 선형성 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?