비휘발성 메모리 소자의 특성 분석 방법

현재 장치 분석기
+ 전류 소자 분석기

NVM 소자 동작 이해

플래시, ReRAM, PRAM과 같은 비휘발성 메모리(NVM) 기술은 최신 전자 장치에 필수적이며, 스위칭 동작, 전력 소비 및 신뢰성에 대한 정밀한 특성화를 요구합니다. 이러한 소자는 종종 1마이크로초보다 짧은 빠른 설정/재설정 펄스를 사용하여 작동하므로, 소자 성능을 이해하기 위해서는 과도 전류의 정확한 측정이 필수적입니다.

엔지니어는 임피던스 변화 및 소자 메커니즘을 분석하기 위해 이러한 펄스 이벤트 동안 초고속 및 저레벨 전류 응답을 모두 포착해야 합니다. 기존 측정 방법은 대역폭, 감도 및 동적 범위의 한계로 인해 이러한 과도 동작을 정확하게 관찰하기 어렵습니다.

NVM 과도 전류 분석 솔루션

비휘발성 메모리(NVM) 스위칭 동작을 분석하려면 초고속 과도 전류 이벤트를 정확하게 포착할 수 있는 높은 샘플링 속도와 넓은 대역폭을 갖춘 측정 도구가 필요합니다. 키사이트 CX3300 소자 전류 파형 분석기는 최대 1 GSa/s 샘플링 속도와 200 MHz 대역폭으로 서브 마이크로초 전류 파형을 정밀하게 획득할 수 있습니다. 고급 파형 시각화 기능을 통해 엔지니어는 핵심 소자 작동 중 빠른 스위칭 전환 및 임피던스 변화를 관찰할 수 있습니다. 상세한 과도 분석은 향상된 소자 모델링, 성능 최적화, 고급 메모리 기술의 동적 전류 동작에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

NVM 과도 전류 분석 솔루션의 블록 다이어그램 보기

비휘발성 메모리 소자의 특성 분석 방법

당사의 NVM 과도 전류 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?