섬 주파수 드리프트의 특성 분석 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

아일랜드 주파수 평형 특성화

아일랜드 주파수 드리프트는 모의 전력망에서 분리된 후 계통 연계형 분산 에너지 자원(DER) 인버터의 전기적 응답을 관찰하여 특성화할 수 있습니다. 격리하기 전에 전력망이 기준 전압과 주파수를 설정하는 동안 공진 저항-인덕턴스-커패시턴스(RLC) 부하를 조정하여 인버터의 유효 전력과 무효 전력을 균형 있게 맞춥니다. 전력 하드웨어-인-더-루프(PHIL) 기술과 공진 RLC 자동 튜닝은 물리적 부하 구성요소를 수동으로 조정하지 않고도 반복 가능한 아일랜드 조건을 지원합니다. 시뮬레이션된 전력망 연결이 개방되면 인버터 출력과 공진 부하 임피던스 간의 상호작용이 아일랜드 전압과 주파수에 영향을 미칩니다. 엔지니어는 측정된 전압, 전류, 주파수, 위상 동작을 검사하여 정의된 작동 조건에서 격리된 전기 시스템이 어떻게 응답하는지 특성화할 수 있습니다.

공진 부하 특성의 영향을 조사하기 위해 엔지니어는 필수 유효 전력 및 무효 전력 균형을 유지하면서 서로 다른 프로그래밍된 RLC 조건을 사용하여 격리 시퀀스를 반복할 수 있습니다. 공진 동작의 변화는 결과적인 아일랜드 주파수 및 전압 응답에 영향을 미칠 수 있습니다. 기록된 전기 측정값을 통해 엔지니어는 선택된 작동 지점에 걸쳐 주파수 편차, 정정 동작, 전압 변화를 비교할 수 있습니다. 실험실 절차에서 허용하는 경우, 인버터의 안티아일랜드 보호 기능을 비활성화한 상태에서 안정적인 아일랜드 평가를 수행할 수 있으며, 이를 통해 보호 기능에 의한 차단과 별개로 주파수 동작을 검사할 수 있습니다. 반복 가능한 아일랜드 조건에서 외부에 관찰 가능한 전기적 응답을 비교하면 전용 위상 동기 루프(PLL) 매개변수나 내부 인버터 제어 신호에 액세스할 필요 없이 주파수 안정성 조사를 지원할 수 있습니다.

섬 주파수 특성 분석 솔루션

아일랜드 주파수 드리프트를 특성화하려면 제어된 전력망 격리, 프로그래밍 가능한 공진 부하, 그리고 시간 상관 전압 및 주파수 측정이 필요합니다. 통합 전력 하드웨어-인-더-루프(PHIL) 시뮬레이션이 포함된 재생식 AC 전력망 에뮬레이터는 전력 단자에 물리적 인버터가 연결된 상태에서 전력망 연결과 동적 RLC 아일랜드 행동을 나타냅니다. 테스트 사이에 에뮬레이션된 부하를 재튜닝하여 선로 주파수 근처에서의 공진 RLC 품질 계수 및 위상 응답 효과를 평가할 수 있습니다. 측정 획득은 전력망 격리 이벤트 이후의 주파수 정정, 전압 변화, 그리고 전기적 응답을 기록합니다. 반복 가능한 초기 조건으로 엔지니어는 여러 공진 구성에 걸쳐 아일랜드 주파수 안정성을 비교하고 평형 동작을 활성 보호 차단과 구분할 수 있습니다. 이 워크플로는 인버터 내부의 전용 위상 동기 루프(PLL) 매개변수를 직접 측정할 필요가 없습니다.

아일랜드 주파수 특성화 솔루션의 블록 다이어그램 보기

섬 주파수 드리프트의 특성 분석 방법

아일랜드 주파수 특성화 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

아일랜드 주파수 특성화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?