정밀 전원을 사용하여 증폭기를 특성 분석하는 방법

아날로그 신호 발생기
+ 아날로그 신호 제너레이터

증폭기 테스트를 위한 클린 구동 신호

증폭기 특성화에서는 제어된 무선 주파수 자극을 사용하여 증폭기 입력을 구동하는 동시에 정의된 주파수 및 레벨 조건에서 출력 전력, 이득, 왜곡을 측정합니다. 이 설정에는 일반적으로 증폭기 출력을 모니터링하기 위한 아날로그 신호 소스, 보정된 케이블 또는 스위칭, 감쇠기, 측정 수신기, 신호 분석기 또는 전력 측정기가 포함됩니다.

신호 소스가 타겟 반송파 주파수 및 입력 전력에 맞게 설정된 다음, 스위프 또는 스텝되어 소신호 이득, 출력 전력 응답, 이득 압축을 평가합니다. 비선형 왜곡 테스트의 경우, 두 개의 정밀 소스 톤을 적용하여 상호 변조 생성물을 측정하고 제어된 구동 조건에서 3차 인터셉트 성능을 추정할 수 있습니다.

정밀 증폭기 테스트 솔루션

증폭기 특성화에는 반복 가능한 주파수 제어, 정확한 출력 레벨, 낮은 원치 않는 스펙트럼 콘텐츠를 갖춘 안정적인 무선 주파수 입력 신호가 필요합니다. 이 솔루션은 정밀 아날로그 신호 생성과 증폭기 테스트 워크플로를 결합하여 이득 스위프, 출력 전력 측정, 이득 압축 분석, 상호 변조 왜곡 테스트를 수행합니다. 엔지니어는 반송파 주파수, 입력 전력, 스위프 동작, 변조 조건을 설정하여 벤치, 설계 검증 또는 제조 테스트 시나리오를 재현할 수 있습니다. 이 설정은 소스 불안정성, 레벨 변동, 위상 노이즈, 스퍼리어스 콘텐츠로 인한 불확실성을 줄여 반복 가능한 증폭기 특성화를 지원합니다.

정밀 증폭기 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

정밀 소스를 이용한 증폭기 특성 분석 방법 블록 다이어그램

정밀 증폭기 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

정밀 증폭기 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?