API를 사용하여 신호 발생기 제어를 자동화하는 방법

전문 아날로그 신호 발생기
+ Expert 아날로그 신호 생성기

신호 발생기 통신 자동화

신호 발생기 자동화는 지원되는 인터페이스를 통해 제어 컴퓨터와 계측기 간의 통신 세션을 설정하는 것으로 시작됩니다. 설정에는 신호 발생기, 호스트 애플리케이션, 적절한 통신 라이브러리, 그리고 LAN(Local Area Network), USB(Universal Serial Bus) 또는 GPIB(General Purpose Interface Bus) 연결이 포함됩니다. 계측기 제어 API(Application Programming Interface)는 세션을 열고 명령을 교환하기 위한 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다. 엔지니어는 C 및 COM(Component Object Model) 라이브러리를 사용하여 애플리케이션에 원격 계측기 제어를 구현할 수 있습니다. 호스트는 디바이스 고유의 명령을 전송하기 전에 계측기 통신 엔드포인트를 식별하고 연결을 초기화합니다. 워크플로에는 연결된 계측기 검색, 계측기 ID 확인, 호스트 애플리케이션과 신호 발생기 간의 구성 데이터 전송이 포함됩니다. 계측기 프로그래머 매뉴얼에는 연결된 디바이스에서 사용할 수 있는 명령 세트가 정의되어 있습니다.

세션이 설정되면 애플리케이션은 프로그래밍된 지원 계측기 작업 시퀀스를 실행합니다. 일반적인 자동화 RF 테스트 워크플로는 연결 초기화, 구성 명령 전송, 계측기 상태 쿼리, 반환된 데이터 기록을 수행합니다. 신호 발생기 자동화는 세션 생성, 명령 전송, 응답 구문 분석, 블록 데이터 전송, 통신 오류 처리를 위한 재사용 가능한 함수로 구성할 수 있습니다. 애플리케이션은 주파수 스위프 구성을 신호 발생기로 전송하고, 구성된 스위프 포인트의 수를 확인하며, 저장된 구성 데이터를 검색할 수 있습니다. 타임아웃 처리 및 연결 해제는 라이브러리 함수를 통해 관리되며, 바이너리 전송은 블록 데이터 작업을 사용합니다. 계측기 제어 API는 통신 계층을 제공하고, 계측기의 프로그래머 매뉴얼은 구성할 수 있는 신호 파라미터를 결정합니다. 애플리케이션은 통신 실패와 계측기 보고 오류를 구분해야 하며, 응답 및 전송된 데이터가 예상 형식과 일치하는지 확인해야 합니다.

자동화 신호 발생기 API 제어 솔루션

신호 발생기 제어 자동화에는 호스트 애플리케이션, 계측기 통신 인터페이스, 그리고 명령 및 응답 교환을 관리하는 소프트웨어 함수가 필요합니다. 키사이트 C 및 COM(Component Object Model) 라이브러리는 계측기 제품군에서 지원하는 LAN(Local Area Network), USB(Universal Serial Bus) 및 GPIB(General Purpose Interface Bus) 연결을 위한 통신 API(Application Programming Interface)를 제공합니다. 이러한 라이브러리는 계측기 검색, 연결 관리, 원격 구성, 응답 검색 및 데이터 전송을 지원하여 신호 발생기 자동화를 가능하게 합니다. 엔지니어가 이러한 기능을 자동화된 RF 테스트 워크플로에 통합하여 신호 발생기를 구성하고, 주파수 스위프 설정 을 전송하며, 구성 데이터를 확인하고, 계측기 통신을 관리할 수 있습니다. 내장된 통신 기능은 타임아웃 관리, 오류 감지, 연결 해제를 지원하여 반복되는 테스트 시퀀스 전반에서 일관된 실행을 유지하도록 돕습니다. 이 솔루션은 키사이트 Expert 아날로그 신호 발생기와 소프트웨어 기반 제어 워크플로를 결합하여 엔지니어가 호스트 애플리케이션에서 지원되는 계측기 작업을 관리할 수 있도록 합니다. 계측기 고유의 구성 기능과 명령 호환성은 해당 프로그래머 매뉴얼을 사용하여 확인해야 합니다.

자동화된 신호 발생기 API 제어 솔루션 블록 다이어그램 보기

API를 사용하여 신호 발생기 제어를 자동화하는 방법 – 블록 다이어그램

자동화된 신호 발생기 API 제어 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?