환경 시험을 위한 RF 전력 기록 자동화 방법

전력계 및 센서
+ 전력 측정기 및 센서

시간 경과에 따른 RF 전력 로깅 자동화

환경 테스트 중 무선 주파수(RF) 전력 로깅을 자동화하려면 테스트 대상 장치가 온도, 습도 또는 진동과 같은 다양한 조건에 노출되는 동안 전력 측정값을 지속적으로 수집해야 합니다. 엔지니어는 환경 조건이 변경될 때 데이터가 일관되게 캡처되도록 장시간 중단 없이 안정적으로 작동하는 측정 시스템을 구성해야 합니다. 여기에는 샘플링 간격 정의, 안정적인 신호 연결 유지, 전력 센서가 전체 작동 조건 범위에서 정확도를 유지하도록 하는 것이 포함됩니다. 측정 시스템은 또한 신호 동작의 일시적 또는 점진적 변화를 가릴 수 있는 데이터 손실이나 타이밍 불일치 없이 장시간 작동할 수 있어야 합니다.

측정 설정에는 평균 전력계, 호환 가능한 전력 센서, 자동 제어 및 장시간 데이터 로깅이 가능한 소프트웨어가 포함됩니다. 엔지니어는 테스트 프로파일에 따라 환경 조건이 변경되는 동안 시간 경과에 따른 전력 측정값을 지속적으로 기록하는 수집 루틴을 구성합니다. 데이터는 분석을 위해 로깅 및 저장되며, 이를 통해 엔지니어는 전력 변화와 환경 변화를 상호 연관시키고 드리프트, 불안정성 또는 성능 저하와 같은 추세를 식별할 수 있습니다. 측정 타이밍, 평균화 및 로깅의 적절한 구성은 환경 테스트 주기 전반에 걸쳐 기록된 데이터가 RF 신호의 동작을 정확하게 반영하도록 보장합니다.

자동화된 RF 전력 기록 솔루션

RF 전력 로깅 자동화는 측정 소프트웨어를 구성하여 연속 수집을 실행하고, 정의된 간격으로 결과를 저장하며, 환경 테스트 프로파일 전반에 걸쳐 연결된 전력계 및 센서와의 동기화를 유지하는 것으로 시작됩니다. 이 솔루션은 평균 전력계, USB 및 피크-평균 전력 센서, 그리고 단일 인터페이스에서 수집 타이밍, 로깅, 시각화 및 데이터 저장을 관리하는 소프트웨어를 결합합니다. 엔지니어는 실시간으로 측정 진행 상황을 모니터링하고, 여러 테스트 실행을 비교하고, 이벤트를 주석 처리하고, 보고 또는 후처리를 위해 전체 데이터 세트를 내보낼 수 있습니다. 자동화된 측정 시퀀싱은 작업자 상호 작용을 줄이는 동시에 확장된 테스트 기간 동안 일관된 타이밍을 유지하여 검증, 자격 부여 및 신뢰성 워크플로우를 위한 반복 가능한 기록을 더 쉽게 수집할 수 있도록 합니다.

자동화된 RF 전력 로깅 솔루션의 블록 다이어그램 보기

N1913B 평균 전력계, BV0007B 전력계 소프트웨어, U2000A USB 전력 센서, E9326A 피크 및 평균 전력 센서

당사의 자동화된 RF 전력 로깅 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

자동화된 RF 전력 로깅을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?