필드 분석기 워크플로우에 RF 전력 측정 기능을 추가하는 방법

USB 전원 센서
+ USB 파워 센서

필드 테스트에 전력 측정 기능 추가

필드 무선 주파수(RF) 테스트 시 엔지니어는 동일한 설치 또는 유지보수 현장에서 여러 유형의 측정을 수행해야 하는 경우가 많습니다. 필드 분석기를 사용하여 설치된 무선 주파수 시스템의 스펙트럼 활동, 케이블, 안테나 및 기타 측면을 조사할 수 있으며, 접근 가능한 테스트 포인트에서 신호 레벨을 확인하기 위해 직접 전력 측정이 필요할 수도 있습니다. 워크플로에 USB 전력 센서를 추가하면 엔지니어가 별도의 파워 미터를 휴대할 필요 없이 전용 평균 전력 측정 기능을 사용할 수 있습니다. 센서를 무선 주파수 측정 포인트에 직접 연결하고, 호환되는 필드 분석기가 사용자 인터페이스 및 장비 제어 기능을 제공합니다.

측정 구성에는 호환되는 필드 분석기, USB 전력 센서, 평가 중인 무선 주파수 신호 또는 테스트 포인트가 포함됩니다. 엔지니어는 USB를 통해 센서를 연결하고, 분석기와의 통신을 설정하며, 무선 주파수 입력을 연결하기 전에 필요한 전력 측정을 구성합니다. 그런 다음 필드 테스트 워크플로의 일부로서 호환되는 분석기를 통해 평균 전력 결과를 확인할 수 있습니다. 엔지니어는 동일한 현장에서 분석기 기반 문제 해결과 전용 전력 측정 간에 전환할 수 있으므로 설치, 유지보수 및 필드 검증 활동에 필요한 추가 측정 하드웨어의 양을 줄일 수 있습니다.

필드 분석기 RF 전력 측정 솔루션

USB 전력 센서를 호환되는 필드 분석기와 통합하면 기존 휴대형 테스트 구성에 전용 평균 전력 측정 기능이 추가됩니다. 센서는 무선 주파수 전력 측정을 수행하고 분석기는 센서를 구성하고 측정 결과를 표시하는 데 사용되는 인터페이스를 제공하므로 별도의 하드웨어 파워 미터가 필요하지 않습니다. 엔지니어는 직접 전력 검증이 필요할 때 센서를 연결하고, 해당 테스트 포인트에서 측정을 수행한 후, 다른 벤치탑 장비를 배치하지 않고도 지원되는 다른 분석기 측정으로 돌아갈 수 있습니다. 이 접근 방식은 설치된 무선 주파수 시스템의 문제를 해결할 때 진단 측정과 절대 신호 전력의 검증이 모두 필요할 때 특히 유용합니다. 또한 직접 USB 통합을 통해 필드 현장에서 관리해야 하는 별도의 장비, 디스플레이 및 제어 인터페이스의 수가 줄어듭니다. 결과적으로 생성되는 워크플로는 필드 테스트 구성을 컴팩트하고 휴대형으로 유지하면서 설치, 문제 해결 및 유지보수 활동에 전력 검증을 추가하는 실용적인 방법을 제공합니다.

필드 분석기 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

필드 분석기 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

필드 분석기 RF 전력 측정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?