분산된 테스트 위치 전반에 걸쳐 RF 전력을 모니터링하는 방법

LAN 전력 센서
+ LAN 파워 센서

분산형 RF 전력 모니터링

분산된 테스트 위치에서 무선 주파수(RF) 전력을 모니터링하려면 엔지니어가 중앙 제어 위치에서 결과에 액세스할 수 있도록 허용하는 동시에 각 신호 소스에 가까운 곳에서 측정을 획득해야 합니다. 긴 동축 케이블을 통해 무선 주파수 신호를 중앙 측정 랙으로 라우팅하면, 특히 테스트 지점이 실험실, 장비 랙 또는 설치된 시스템에 걸쳐 분리되어 있는 경우 감쇠, 불일치 및 추가적인 불확실성이 발생할 수 있습니다. LAN 연결 전력 센서는 무선 주파수 측정 지점 근처에 배치할 수 있으므로 측정 데이터와 계측기 제어 트래픽만 네트워크를 통해 전송되면 됩니다. 이 아키텍처는 긴 무선 주파수 케이블 경로에 대한 의존도를 줄이는 동시에 측정 하드웨어가 테스트 중인 디바이스 또는 서브시스템 근처에 유지되도록 합니다.

분산 구성을 사용하면 네트워크에 연결된 전력 센서를 선택된 무선 주파수 테스트 지점에 배치하고 이를 테스트 네트워크에 연결하여 원격으로 액세스할 수 있습니다. 엔지니어는 일반 측정 장비를 테스트 지점 간에 이동할 필요 없이 각 위치의 측정 조건을 구성하고, 평균 전력 판독값을 획득하며, 연결된 센서에서 결과를 수집할 수 있습니다. 서로 다른 위치의 측정값을 비교하거나 조정된 검증 워크플로의 일부로 기록할 수 있습니다. 이 접근 방식은 무선 주파수 전력을 물리적으로 분리된 측정 지점에서 모니터링해야 하는 분산 실험실, 장비 설치 환경, 시스템 통합 환경 및 테스트 시설을 지원합니다.

분산형 RF 전력 모니터링 솔루션

분산 측정 아키텍처는 LAN 연결 전력 센서를 무선 주파수 테스트 지점에 배치하는 동시에 계측기 제어 및 측정 데이터를 네트워크에 중앙 집중화합니다. 엔지니어는 모든 무선 주파수 신호를 공통 측정 랙으로 다시 라우팅하는 대신 각 센서와의 네트워크 통신을 설정하고 원격 컴퓨터에서 수집을 구성합니다. 각 센서는 로컬 테스트 지점에서 전력 측정을 수행하며, 결과는 시각화, 로깅, 비교 또는 추가 분석을 위해 호스트 시스템으로 전송될 수 있습니다. 지원되는 소프트웨어는 원격 계측기 제어 및 데이터 수집을 제공하며, 프로그래밍 가능 인터페이스를 통해 네트워크 연결 센서의 측정을 자동화된 테스트 시퀀스에 통합할 수 있습니다. 내부 영점 및 자동 교정 기능은 원격 측정 위치에서 물리적 개입의 필요성을 줄여줍니다. 이 아키텍처를 통해 엔지니어는 짧은 무선 주파수 연결, 측정 결과에 대한 중앙 집중식 액세스, 시스템 검증, 통합 테스트, 원격 모니터링 및 분산 테스트 환경을 위한 일관된 워크플로를 유지하면서 물리적으로 분리된 테스트 지점에서 전력 모니터링을 확장할 수 있습니다.

분산형 RF 전력 모니터링 솔루션의 블록 다이어그램 보기

분산형 RF 전력 모니터링 시스템의 블록 다이어그램

분산형 RF 전력 모니터링 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?