Wie man die HF-Leistung an verteilten Teststandorten überwacht

LAN-Leistungssensoren
+ LAN-Stromsensoren

Verteilte HF-Leistungsüberwachung

Die Überwachung der Hochfrequenzleistung (HF-Leistung) an verteilten Messpunkten erfordert Messungen in unmittelbarer Nähe jeder Signalquelle, wobei die Ergebnisse von einem zentralen Kontrollpunkt aus abgerufen werden können. Die Übertragung von Hochfrequenzsignalen über lange Koaxialkabel zu einem zentralen Messrack kann zu Dämpfung, Fehlanpassungen und zusätzlichen Unsicherheiten führen, insbesondere wenn die Messpunkte über verschiedene Labore, Geräteracks oder installierte Systeme verteilt sind. Ein LAN-angeschlossener Leistungssensor kann in der Nähe des HF-Messpunkts positioniert werden, sodass nur Messdaten und der Datenverkehr zur Gerätesteuerung über das Netzwerk übertragen werden müssen. Diese Architektur reduziert die Abhängigkeit von langen HF-Kabelstrecken und ermöglicht es, die Messhardware in der Nähe des zu testenden Geräts oder Subsystems zu platzieren.

Eine verteilte Konfiguration ermöglicht die Platzierung netzwerkfähiger Leistungssensoren an ausgewählten Hochfrequenz-Testpunkten und deren Anbindung an das Testnetzwerk für den Fernzugriff. Ingenieure konfigurieren die Messbedingungen für jeden Standort, erfassen durchschnittliche Leistungswerte und sammeln die Ergebnisse der angeschlossenen Sensoren, ohne ein gemeinsames Messgerät zwischen den Testpunkten bewegen zu müssen. Die Messwerte verschiedener Standorte können anschließend verglichen oder im Rahmen eines koordinierten Validierungsworkflows aufgezeichnet werden. Dieser Ansatz unterstützt verteilte Labore, Geräteinstallationen, Systemintegrationsumgebungen und Testeinrichtungen, in denen die Hochfrequenzleistung an räumlich getrennten Messpunkten überwacht werden muss.

Lösung zur Überwachung verteilter HF-Leistung

Eine verteilte Messarchitektur platziert LAN-angebundene Leistungssensoren an den Funkfrequenz-Testpunkten und zentralisiert gleichzeitig die Instrumentensteuerung und die Messdaten im Netzwerk. Ingenieure stellen die Netzwerkkommunikation mit jedem Sensor her und konfigurieren die Datenerfassung von einem entfernten Computer aus, anstatt jedes Funksignal zu einem zentralen Messrack zurückzuleiten. Jeder Sensor führt die Leistungsmessung an seinem lokalen Testpunkt durch, und die Ergebnisse können zur Visualisierung, Protokollierung, zum Vergleich oder zur weiteren Analyse an das Hostsystem übertragen werden. Die zugehörige Software ermöglicht die Fernsteuerung der Instrumente und die Datenerfassung, während programmierbare Schnittstellen die Integration von Messungen netzwerkverbundener Sensoren in automatisierte Testsequenzen erlauben. Interne Nullpunktkorrektur- und automatische Kalibrierungsfunktionen reduzieren den Bedarf an physischen Eingriffen an entfernten Messorten. Diese Architektur ermöglicht es Ingenieuren, die Leistungsüberwachung auf räumlich getrennte Testpunkte auszudehnen und gleichzeitig kurze Funkverbindungen, zentralen Zugriff auf die Messergebnisse und einen konsistenten Workflow für Systemvalidierung, Integrationstests, Fernüberwachung und verteilte Testumgebungen zu gewährleisten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur verteilten HF-Leistungsüberwachung

Blockdiagramm eines verteilten HF-Leistungsüberwachungssystems

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur verteilten HF-Leistungsüberwachung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?