네트워크를 통해 원격 RF 전력 측정을 수행하는 방법

LAN 전력 센서
+ LAN 파워 센서

원격 네트워크 전력 측정

원격 무선 주파수(RF) 전력 측정은 측정 지점 근처에 센싱 하드웨어를 배치하는 동시에 엔지니어가 다른 위치에서 수집을 제어하고 결과를 검색할 수 있어야 합니다. 무선 주파수 소스과 측정 장비 사이의 긴 케이블 런은 감쇠와 추가 불확실성을 유발할 수 있으며, 시스템 작동 중에 원격 장비에 대한 물리적 접근이 제한될 수 있습니다. LAN 연결 전력 센서를 사용하면 네트워크를 통해 측정 제어 및 데이터가 전송되는 동안 RF 측정이 피측정물 근처에서 이루어질 수 있습니다. 이 아키텍처는 분산 테스트 환경, 원격 위치한 장비, 측정 지점에 대한 반복적인 물리적 접근이 비실용적인 설치에 유용합니다.

측정 설정에는 일반적으로 무선 주파수 소스 또는 피측정물, 측정 지점에 위치한 LAN 전력 센서, 지원되는 측정 소프트웨어를 실행하는 네트워크 연결 컴퓨터가 포함됩니다. 엔지니어는 네트워크 연결을 설정하고, 측정 파라미터를 구성하고, 센서가 RF 신호 근처에 설치된 상태에서 전력 판독값을 원격으로 획득합니다. 센서를 재배치하거나 측정 지점과 작업자 컴퓨터 간에 직접 USB 연결을 유지하지 않고도 측정을 모니터링하고 기록할 수 있습니다. 이를 통해 테스트 지점에서 짧은 RF 연결을 유지하면서 RF 측정 위치와 제어 위치를 분리할 수 있습니다.

원격 LAN RF 전력 측정 솔루션

네트워크 연결을 통해 전력 센서는 무선 주파수 측정 지점에 유지되는 동시에 계측기 제어, 측정 결과 및 자동 테스트 명령이 원격에 위치한 컴퓨터와 교환됩니다. 엔지니어는 센서를 LAN에 연결하고, 호스트 시스템과의 통신을 설정하며, 지원되는 측정 소프트웨어를 통해 수집을 구성합니다. 센서는 로컬에서 평균 전력 측정을 수행하는 동시에 시각화, 로깅 또는 추가 분석을 위해 네트워크를 통해 측정 결과가 전송됩니다. BenchVue 전력계 및 센서 소프트웨어는 계측기 제어, 데이터 로깅 및 자동화된 테스트 시퀀스를 지원하므로 엔지니어는 테스트 지점 옆에 물리적으로 머물지 않고도 측정을 모니터링할 수 있습니다. 내부 제로 및 자동 보정 기능은 측정 설정 중에 수동 개입의 필요성을 줄여 원격 작업을 더욱 지원합니다. 이 아키텍처는 분산 실험실, 원격 설치, 위성 및 통신 시스템, 그리고 RF 측정 지점과 작업자가 물리적으로 분리되어 있으면서 전력 측정 데이터에 대한 지속적인 액세스가 필요한 기타 테스트 환경에 적합합니다.

원격 LAN RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

원격 LAN RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

원격 LAN RF 전력 측정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?