공진 RLC 아일랜드 튜닝을 자동화하는 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

공진형 RLC 튜닝 자동화

정밀한 공진형 RLC 튜닝을 위해서는 저항성 분기가 인버터의 유효 전력을 흡수하는 동시에 유도성 및 용량성 분기가 무효 전력을 균형 있게 유지하여 필요한 공진 거동을 확립해야 합니다. 단독 운전 방지(anti-islanding) 테스트 중에는 인버터가 모의 계통에 연결된 상태에서 계통 격리 지점에서 능동 및 수동 잔류 계통 전류를 측정합니다. 활성 전류 불일치를 줄이기 위해 저항을 조정하며, 기본 주파수 무효 성분을 최소화하기 위해 인덕턴스와 커패시턴스를 계산하고 정밀 조정합니다. 이러한 전기적 파라미터들은 상호 작용하므로 하나의 값을 변경하면 둘 이상의 측정값에 영향을 미칠 수 있습니다. 자동 측정과 반복 계산을 통해 필요한 유효 전력 균형, 무효 전력 균형, 공진 주파수 및 품질 계수에 도달하는 반복 가능한 방법을 제공합니다. 따라서 테스트 운영자가 반복적인 수동 조정과 해석에 의존하는 대신 각 상에 걸쳐 일관되게 튜닝 프로세스를 적용할 수 있습니다.

PHIL 계통 에뮬레이션을 사용하면 별도의 고전력 수동 소자를 사용하는 대신 테스트 환경 내에서 계통, 스위칭 기능, 측정 채널 및 프로그래밍 가능한 RLC 네트워크를 구현할 수 있습니다. 기본 주파수 측정값을 필터링하고 여러 라인 주기에 걸쳐 평균화하여 고조파, 스위칭 구성 요소 및 측정 노이즈가 튜닝 프로세스를 왜곡하지 않도록 할 수 있습니다. 각 상에서 잔류 계통 전류가 정의된 목표에 도달하면 계통 연결이 열리고 단독 운전 안정성이 평가됩니다. 그 후 서로 다른 IEEE 1547.1 작동 조건에 대해 튜닝 시퀀스를 자동으로 반복할 수 있습니다. 이 메서드는 각 3상 작동 상태에 대한 저항, 인덕턴스 및 커패시턴스의 반복적인 수동 조정을 줄이면서 테스트 포인트 전반에 걸쳐 일관된 튜닝 로직을 유지합니다. 결과로 얻은 튜닝된 값과 측정된 잔류 전류는 이후의 트립 시간(clearing-time) 스윕 및 반복적인 단독 운전 방지 실행을 위한 반복 가능한 시작점도 제공합니다.

공진 RLC 조율 테스트 솔루션

이 테스트에는 모의 계통 연결에서 전류를 지속적으로 측정하는 동시에 유효 및 무효 부하 거동을 독립적으로 제어하는 기능이 필요합니다. 재생형 3상 전력 인터페이스를 PHIL 계통 에뮬레이션과 결합하면 저항, 인덕턴스 및 커패시턴스를 기계적으로 조정하는 고전력 부품이 아니라 프로그래밍 가능한 전기적 거동으로 표현할 수 있습니다. 테스트 환경은 기본 주파수 유효 및 무효 전류를 측정하고, 공진형 RLC 튜닝을 수행하며, 잔류 계통 전류가 필수 수준에 도달할 때까지 가상 부하를 반복적으로 변경합니다. 필터링된 측정값은 단독 운전 방지 테스트 중에 튜닝 가능한 기본 주파수 전류를 고조파 및 스위칭 콘텐츠와 구분하는 데 도움이 됩니다. 자동화된 튜닝을 통해 IEEE 1547.1 트립 시간 시퀀스가 시작되기 전에 반복 가능한 단독 운전 작동 지점을 설정할 수 있습니다. 또한 재생 작동을 통해 흡수된 유효 전력을 외부 저항성 부하 뱅크에서 열로 소모하는 대신 시설 공급 전원으로 되돌립니다. 이후 저장된 튜닝 값과 측정된 전류 균형을 후속 트립 시간 및 파라미터 스윕 시퀀스의 제어된 시작 조건으로 재사용할 수 있습니다.

공진형 RLC 튜닝 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

공진 RLC 아일랜드 튜닝을 자동화하는 방법

공진형 RLC 튜닝 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?