Cómo automatizar la sintonización de una isla RLC resonante

AC regenerativo / Emulador de red eléctrica
+ AC regenerativo / Emulador de red eléctrica

Automatización de la sintonización resonante de circuitos RLC

Una sintonización RLC resonante precisa requiere que la rama resistiva absorba la potencia activa del inversor, mientras que las ramas inductiva y capacitiva equilibran la potencia reactiva y establecen el comportamiento resonante requerido. Durante una prueba de anti-aislamiento, se miden la corriente activa y la corriente reactiva residuales de la red en el punto de aislamiento de la red, mientras que el inversor permanece conectado a la red eléctrica simulada. La resistencia se ajusta para reducir el desajuste de la corriente activa, y la inductancia y la capacitancia se calculan y refinan para minimizar el componente reactivo de la frecuencia fundamental. Dado que estos parámetros eléctricos interactúan entre sí, la modificación de un valor puede afectar a más de una magnitud medida. Las mediciones automatizadas y los cálculos iterativos proporcionan una forma repetible de alcanzar el equilibrio requerido de potencia activa y reactiva, la frecuencia de resonancia y el factor de calidad. Por lo tanto, el proceso de ajuste puede aplicarse de manera coherente en todas las fases, en lugar de depender de ajustes manuales repetidos y de la interpretación del operador de la prueba.

Con la emulación de red PHIL, la red, la función de conmutación, los canales de medición y la red RLC programable pueden representarse dentro del entorno de ensayo, en lugar de utilizar componentes pasivos de alta potencia independientes. Las mediciones de frecuencia fundamental pueden filtrarse y promediarse a lo largo de varios ciclos de línea, de modo que los armónicos, los componentes de conmutación y el ruido de medición no distorsionen el proceso de sintonización. Una vez que la corriente residual de red alcanza el valor objetivo definido en cada fase, se abre la conexión a la red y se evalúa la estabilidad en isla. A continuación, la secuencia de sintonización puede repetirse automáticamente para diferentes condiciones de funcionamiento según la norma IEEE 1547.1. Este método mantiene una lógica de sintonización coherente en todos los puntos de ensayo, al tiempo que reduce los ajustes manuales repetidos de resistencia, inductancia y capacitancia para cada estado de funcionamiento trifásico. Los valores de sintonización resultantes y las corrientes residuales medidas también proporcionan un punto de partida repetible para posteriores barridos de tiempo de despeje y ejecuciones repetidas de medidas contra el funcionamiento en isla.

Solución para la prueba de sintonización RLC resonante

La prueba requiere un control independiente del comportamiento de la carga activa y reactiva, al tiempo que se mide continuamente la corriente en la conexión simulada a la red. Una interfaz de potencia trifásica regenerativa, combinada con la emulación de red PHIL, permite representar la resistencia, la inductancia y la capacitancia como un comportamiento eléctrico programable, en lugar de mediante componentes de alta potencia ajustados mecánicamente. El entorno de ensayo mide la corriente activa y reactiva a frecuencia fundamental, realiza el ajuste resonante RLC y modifica de forma iterativa la carga virtual hasta que la corriente residual de la red alcanza el nivel requerido. Las mediciones filtradas ayudan a distinguir la corriente sintonizable a frecuencia fundamental del contenido armónico y de conmutación durante el ensayo anti-aislamiento. La sintonización automatizada permite establecer puntos de funcionamiento en isla repetibles antes de que comience una secuencia de tiempo de desconexión según la norma IEEE 1547.1. El funcionamiento regenerativo también devuelve la potencia real absorbida a la red de suministro de la instalación, en lugar de disipar toda la potencia de la carga en forma de calor en bancos de carga resistivos externos. Los valores de sintonización almacenados y el equilibrio de corriente medido pueden reutilizarse como condiciones de inicio controladas para secuencias posteriores de tiempo de desconexión y barrido de parámetros.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la prueba de sintonización RLC resonante

Cómo automatizar la sintonización de una isla RLC resonante

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de sintonización RLC resonante

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?