Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 무선 테스트 세트, 멀티밴드, 멀티포트 RF 트랜시버 전반에 걸쳐 세 가지 성능 등급의 RF 벡터 트랜시버를 제공합니다.
광역 RF 트랜시버 테스트
고채널 밀도, 신호 생성 및 분석.
무선 장치 종합 테스트
모듈형 벡터 트랜시버, 컨트롤러 및 섀시.
키사이트 멀티밴드 RF 벡터 트랜시버는 이제 VT5 클래스라는 하나의 기능 클래스로 제공되며, S9100A-S9130A 멀티밴드 RF 벡터 트랜시버를 포함합니다. 이 트랜시버는 넓은 주파수 범위와 광대역폭을 제공하여 송신, 수신, 페이딩 시뮬레이션 및 OTA(Over-the-Air) 시나리오를 포함한 5G 인프라 장비의 포괄적인 테스트를 가능하게 합니다. 이들은 컴팩트하고 확장 가능한 시스템에서 5G 주파수 대역 1(FR1, sub-6 GHz)과 주파수 대역 2(FR2, mmWave)를 모두 지원하여 설정을 간소화하고 진화하는 요구 사항에 맞춰 조정됩니다. 신호 생성 및 분석, 간소화된 자동화를 위해 키사이트의 광범위한 소프트웨어 포트폴리오를 활용하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 직접 구성하십시오.
키사이트 멀티포트 RF 벡터 트랜시버는 이제 VT7 클래스라는 하나의 기능 클래스로 제공되며, E6400A 시리즈 및 S9160A 멀티포트 RF 벡터 트랜시버를 포함합니다. 이 트랜시버는 최대 64개의 위상 및 시간 코히어런트 RF 트랜시버를 통해 확장 가능하고 고성능의 5G 테스트를 제공하여 MIMO 및 빔포밍 검증을 간소화합니다. 포트당 최대 7.25 GHz 주파수와 200 MHz 대역폭을 지원하는 이 플랫폼은 하드웨어 변경 없이 광범위한 배포 시나리오를 지원합니다. 높은 신호 충실도는 복잡한 변조 방식의 정확한 테스트를 보장하며, 모듈형 아키텍처는 무선 표준이 발전함에 따라 쉽게 업그레이드할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 직접 구성하십시오.
키사이트 무선 테스트 세트는 이제 VT4 클래스라는 단일 기능 클래스로 제공되며, E6600 시리즈 무선 테스트 세트가 포함됩니다. 이 테스트 세트는 5G New Radio(NR), Wi-Fi® 802.11ax, WLAN을 포함한 여러 표준을 지원하는 무선 디바이스의 R&D 및 제조 테스트를 단일 플랫폼 내에서 간소화합니다. 대량 생산에 최적화된 이 테스트 세트는 더 높은 수준의 하드웨어 기능과 강력한 소프트웨어 자동화를 통해 높은 처리량을 제공하여 지연을 줄이고 효율성을 극대화합니다. 모듈형의 확장 가능한 설계는 설정 및 통합을 간소화하면서 진화하는 테스트 요구 사항에 적응합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 지정하십시오.
키사이트 모듈형 PXIe 벡터 트랜시버는 유연하고 확장 가능한 신호 생성 및 분석을 지원하여 무선 장치, RF 전력 증폭기 및 프런트엔드 모듈의 제조 테스트에 이상적입니다. PXIe 컨트롤러, 주파수 레퍼런스 및 주파수 신시사이저와 함께 완전한 테스트 시스템을 구성하면 정확하고 동기화된 성능과 간소화된 자동화를 제공하여 처리량 및 생산 워크플로우를 가속화합니다. 60MHz~26.5GHz의 최대 주파수와 최대 1.2GHz의 대역폭을 지원하는 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 신호 발생기를 선택하십시오.
키사이트 멀티밴드 RF 벡터 트랜시버는 이제 VT5 클래스라는 하나의 기능 클래스로 제공되며, S9100A-S9130A 멀티밴드 RF 벡터 트랜시버를 포함합니다. 이 트랜시버는 넓은 주파수 범위와 광대역폭을 제공하여 송신, 수신, 페이딩 시뮬레이션 및 OTA(Over-the-Air) 시나리오를 포함한 5G 인프라 장비의 포괄적인 테스트를 가능하게 합니다. 이들은 컴팩트하고 확장 가능한 시스템에서 5G 주파수 대역 1(FR1, sub-6 GHz)과 주파수 대역 2(FR2, mmWave)를 모두 지원하여 설정을 간소화하고 진화하는 요구 사항에 맞춰 조정됩니다. 신호 생성 및 분석, 간소화된 자동화를 위해 키사이트의 광범위한 소프트웨어 포트폴리오를 활용하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 직접 구성하십시오.
키사이트 멀티포트 RF 벡터 트랜시버는 이제 VT7 클래스라는 하나의 기능 클래스로 제공되며, E6400A 시리즈 및 S9160A 멀티포트 RF 벡터 트랜시버를 포함합니다. 이 트랜시버는 최대 64개의 위상 및 시간 코히어런트 RF 트랜시버를 통해 확장 가능하고 고성능의 5G 테스트를 제공하여 MIMO 및 빔포밍 검증을 간소화합니다. 포트당 최대 7.25 GHz 주파수와 200 MHz 대역폭을 지원하는 이 플랫폼은 하드웨어 변경 없이 광범위한 배포 시나리오를 지원합니다. 높은 신호 충실도는 복잡한 변조 방식의 정확한 테스트를 보장하며, 모듈형 아키텍처는 무선 표준이 발전함에 따라 쉽게 업그레이드할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 직접 구성하십시오.
키사이트 무선 테스트 세트는 이제 VT4 클래스라는 단일 기능 클래스로 제공되며, E6600 시리즈 무선 테스트 세트가 포함됩니다. 이 테스트 세트는 5G New Radio(NR), Wi-Fi® 802.11ax, WLAN을 포함한 여러 표준을 지원하는 무선 디바이스의 R&D 및 제조 테스트를 단일 플랫폼 내에서 간소화합니다. 대량 생산에 최적화된 이 테스트 세트는 더 높은 수준의 하드웨어 기능과 강력한 소프트웨어 자동화를 통해 높은 처리량을 제공하여 지연을 줄이고 효율성을 극대화합니다. 모듈형의 확장 가능한 설계는 설정 및 통합을 간소화하면서 진화하는 테스트 요구 사항에 적응합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 지정하십시오.
키사이트 모듈형 PXIe 벡터 트랜시버는 유연하고 확장 가능한 신호 생성 및 분석을 지원하여 무선 장치, RF 전력 증폭기 및 프런트엔드 모듈의 제조 테스트에 이상적입니다. PXIe 컨트롤러, 주파수 레퍼런스 및 주파수 신시사이저와 함께 완전한 테스트 시스템을 구성하면 정확하고 동기화된 성능과 간소화된 자동화를 제공하여 처리량 및 생산 워크플로우를 가속화합니다. 60MHz~26.5GHz의 최대 주파수와 최대 1.2GHz의 대역폭을 지원하는 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 신호 발생기를 선택하십시오.
무선 통신
신호 처리 기술로 RF 전력 증폭기 테스트 시간 단축
무선 통신
정밀한 시간 측정을 사용하여 초광대역(UWB) 디바이스를 검증하십시오.
무선 통신
UWB 장치 간 정확한 근접 계산 수행
무선 통신
최대 64 TRX의 mMIMO 무선 트랜시버 성능을 검증합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
An RF 벡터 트랜시버는 직교 위상 편이 변조(QPSK), 직교 진폭 변조(QAM) 및 직교 주파수 분할 다중화(OFDM)와 같은 최신 무선 표준에 필요한 진폭 및 위상 정보를 모두 보존하면서 벡터 변조 RF 신호를 송수신하는 테스트 및 측정 장비입니다.
RF 벡터 트랜시버는 5G, Wi-Fi, Bluetooth, 레이더 및 위성 통신과 같은 기술에서 복잡한 무선 신호를 생성, 분석 및 검증하는 데 널리 사용됩니다. 이 장비는 RF 상향 및 하향 변환, 고선형 증폭기, 저위상 잡음 국부 발진기 및 베이스밴드 처리를 통합하여 MHz에서 밀리미터파 대역에 이르는 넓은 주파수 범위를 지원합니다. 키사이트테크놀로지스의 플랫폼은 R&D, 검증 및 제조 테스트 환경에서 일반적으로 사용됩니다.
다중 대역 벡터 트랜시버는 5G 및 기타 무선 기술에 사용되는 sub-7 GHz(FR1) 및 밀리미터파(FR2) 범위와 같은 여러 주파수 대역에 걸쳐 벡터 변조 신호를 송수신할 수 있는 고급 RF 계측기입니다.
복잡한 변조 방식을 지원하고 위상 및 진폭을 정밀하게 제어함으로써, 광범위한 대역에서 5G 주파수 집성, 빔포밍, MIMO와 같은 고급 기능의 정확한 테스트를 가능하게 합니다. 여러 대역에서 작동하는 능력 덕분에 5G 셀룰러 네트워크에 사용되는 멀티밴드 디바이스 검증에 이상적이며, 동시에 테스트 설정을 간소화하고 장비 복잡성을 줄일 수 있습니다.
MIMO는 스마트 안테나 기술입니다. MIMO는 RF 스펙트럼을 보다 효율적으로 사용하기 위해 송신기 및 수신기 양쪽에 여러 안테나를 사용합니다. 수학적 알고리즘은 사용자 데이터를 여러 송신기에 분산시키는 데 사용됩니다. 전송된 신호는 시간, 주파수 및 공간 측면에서 설명되는 3차원입니다. 이 공간 다중화는 MIMO에서 여러 송신 안테나 각각에서 독립적이고 개별적으로 인코딩된 데이터 신호를 전송하는 일반적인 전송 기술입니다. 따라서 공간 차원은 한 번 이상 재사용되거나 다중화됩니다. 수신기에서는 패킷 시작 부분의 특수 채널 보정 신호가 재결합 프로세스 중에 다른 신호를 식별할 수 있도록 합니다. 무선 링크에서 다른 경로를 분리하는 기술은 MIMO 라디오가 동일한 주파수에서 동시에 여러 신호를 전송하여 스펙트럼 사용을 개선할 수 있도록 하는 것입니다.
현재 단일 안테나를 통해 전송되는 무선 신호는 언덕, 건물, 계곡 및 기타 지형 지물에 의해 왜곡됩니다. 시간적으로 분리된 이러한 대체 신호 경로인 다중 경로는 페이딩, 피케팅 또는 절벽 효과와 같은 왜곡을 초래합니다. 이러한 신호 무결성 손실은 무선 기술의 광범위한 채택을 방해합니다. MIMO 무선은 송신기와 수신기 사이에서 무선 신호가 취하는 다중 경로를 활용하여 작동합니다. 신호는 이제 공간적으로 다양합니다. 또한 다중 경로 또는 채널은 더 큰 신호 용량을 제공합니다. 이 추가 용량은 더 높은 데이터 전송률 및 데이터 중복성에 사용될 수 있으므로 수신기에서 신호 복구 가능성을 향상시킵니다.
궁극적으로 MIMO의 목표는 스펙트럼 효율(bits/sec/Hz), 커버리지 영역(셀 반경) 및 신호 품질(비트 오류율 또는 패킷 오류율)을 측정 가능하게 개선하는 것입니다. 이러한 목표가 실현됨에 따라 WLAN, 광대역 무선 액세스(BWA) 및 셀룰러와 같은 새로운 무선 기술에 대한 더 많은 응용 분야가 생겨납니다. 이러한 발전에는 어느 정도 비용이 수반됩니다. 다중 안테나는 RF 비용과 복잡성을 증가시키고, 수학적으로 복잡한 DSP 알고리즘은 설계자와 제조업체에게 과제를 제시합니다.
RF 벡터 트랜시버는 테스트 중인 시스템에 주파수 범위, 대역폭, 채널 수, 신호 충실도 및 자동화 요구 사항을 맞춰 선택해야 합니다. 5G의 경우 주파수 범위 1(FR1), 주파수 범위 2(FR2), OTA(Over-the-Air) 기능 및 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 지원을 우선적으로 고려하십시오. 레이더 및 항공우주 애플리케이션의 경우 위상 일관성, 타이밍 정확도, 낮은 위상 잡음, 반복 가능한 신호 생성 및 분석에 중점을 둡니다. Keysight.com은 멀티밴드, 멀티포트, 무선 테스트 세트 및 모듈형 플랫폼 전반에 걸쳐 RF 벡터 트랜시버를 구성하여 엔지니어가 장비 클래스를 테스트, 검증 및 규정 준수 워크플로우에 맞출 수 있도록 지원합니다.
가장 중요한 RF 벡터 트랜시버 사양은 주파수 범위, 순간 대역폭, EVM(Error Vector Magnitude), 채널 수, 위상 일관성, 동적 범위 및 자동화 지원입니다. 주파수 범위는 플랫폼이 6GHz 미만, 밀리미터파(mmWave) 또는 둘 다를 지원하는지 여부를 결정합니다. 대역폭은 5G, Wi-Fi, 레이더 및 위성 시스템에 사용되는 광대역 신호를 생성하고 분석하는 기능에 영향을 미칩니다. EVM은 규정 준수 및 검증 테스트를 위한 변조 정확도를 나타냅니다. 채널 수 및 동기화는 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output), 빔포밍 및 멀티포트 장치에 중요합니다. Keysight.com은 광범위한 주파수 범위, 넓은 대역폭 및 확장 가능한 다중 채널 테스트를 지원하는 플랫폼을 제공합니다.
RF 벡터 트랜시버는 신호 생성과 신호 분석을 하나의 동기화된 플랫폼에 결합하는 반면, 개별 신호 발생기 및 분석기는 장비 간 외부 조정이 필요합니다. 이러한 통합 아키텍처는 설정 복잡성을 줄이고, 타이밍 정렬을 개선하며, 더 빠른 테스트, 검증 및 규정 준수 워크플로우를 지원합니다. 트랜시버는 직교 위상 편이 변조(QPSK), 직교 진폭 변조(QAM) 및 직교 주파수 분할 다중화(OFDM)에 사용되는 진폭 및 위상 정보를 보존하면서 벡터 변조 신호를 송수신할 수 있습니다. 개별 장비는 특수 측정에 여전히 유용할 수 있지만, RF 벡터 트랜시버는 실제 무선, 레이더 및 다중 채널 테스트 시스템에 자주 선호됩니다.
RF 벡터 트랜시버는 무선, 항공우주, 방위, 반도체, 자동차 및 제조 환경에서 복잡한 RF 신호를 생성, 분석 및 검증하는 데 사용됩니다. 일반적인 애플리케이션으로는 5G 신규 무선(NR), Wi-Fi, 무선 근거리 통신망(WLAN), 개방형 무선 액세스 네트워크(O-RAN), OTA(Over-the-Air) 테스트, 레이더, 위성 통신, 초광대역(UWB), RF 전력 증폭기 테스트 및 프런트엔드 모듈 검증이 있습니다. 키사이트닷컴에서는 무선 통신, RF 전력 증폭기 생산 처리량, UWB 측정 및 대규모 다중 입력 다중 출력(MIMO) 빔포밍을 위한 RF 벡터 트랜시버 사용 사례를 강조합니다. 이러한 시스템은 엔지니어가 배포 전에 성능, 상호 운용성 및 규정 준수를 검증하는 데 도움이 됩니다.
RF 벡터 트랜시버는 동기화된 신호 생성, 신호 캡처, 베이스밴드 처리 및 소프트웨어 제어를 하나의 테스트 워크플로우에 결합하여 실시간 신호 처리 및 폐루프 테스트를 가능하게 합니다. 폐루프 검증에서 트랜시버는 DUT(테스트 대상 장치)를 자극하고, 응답을 캡처하며, 결과를 처리하고, 다음 테스트 조건을 자동으로 조정합니다. 이는 실제 동작이 동적으로 변하는 5G 무선, 빔포밍, 레이더 및 적응형 무선 시스템에 유용합니다. 키사이트닷컴에서는 RF 벡터 트랜시버 소프트웨어가 표준 기반 테스트, 검증 및 규정 준수 워크플로우를 위한 신호 생성, 분석, 자동화 및 고처리량 테스트 시퀀싱을 지원한다고 언급합니다.
RF 벡터 트랜시버는 소프트웨어 제어, 동기화된 타이밍, 교정된 신호 경로 및 확장 가능한 다중 채널 하드웨어를 통해 자동화된 테스트 시스템에 통합됩니다. 다중 입력 다중 출력(MIMO), 빔포밍 및 다중 채널 검증을 위해서는 위상 및 시간 일관성 채널, 공유 레퍼런스, 트리거링 및 반복 가능한 교정을 우선시해야 합니다. 계측용 주변 부품 상호 연결 확장(PXIe) 시스템은 높은 처리량, 소형 폼팩터 및 모듈형 확장이 필요할 때 유용합니다. 키사이트닷컴에서는 컨트롤러, 주파수 레퍼런스 및 신시사이저와 페어링되어 동기화된 자동화된 테스트 시스템을 생성하는 모듈형 PXIe 벡터 트랜시버와 5G 검증을 위해 최대 64개의 위상 일관성 및 시간 일관성 RF 채널을 지원하는 멀티포트 RF 트랜시버에 대해 설명합니다.