Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 멀티밴드 RF 벡터 트랜시버는 이제 VT5 클래스라는 하나의 기능 클래스로 제공되며, S9100A-S9130A 멀티밴드 RF 벡터 트랜시버를 포함합니다. 이 트랜시버는 광범위한 주파수 커버리지와 넓은 대역폭을 제공하여 송신, 수신, 페이딩 시뮬레이션 및 OTA(Over-the-Air) 시나리오를 포함한 5G 인프라 장비의 포괄적인 테스트를 가능하게 합니다. 이 트랜시버는 설정을 간소화하고 진화하는 요구 사항에 적응하는 컴팩트하고 확장 가능한 시스템에서 5G 주파수 범위 1(FR1, sub-6 GHz) 및 주파수 범위 2(FR2, mmWave) 대역을 모두 지원합니다. 신호 생성 및 분석, 간소화된 자동화를 위해 키사이트의 광범위한 소프트웨어 포트폴리오를 활용하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
단일 시스템에서 FR1(sub-6 GHz) 및 FR2(mmWave) 대역 전반에 걸친 엔드투엔드 5G 테스트를 지원하여 랙 공간을 최소화하고 테스트 설정을 간소화합니다.
복잡한 무선 신호의 단일 측정 캡처 및 분석을 지원하여 테스트 속도와 정확도를 향상하고 다중 입력 다중 출력(MIMO) 및 빔포밍과 같은 기술을 지원합니다.
전송, 수신, 페이딩 시뮬레이션 및 무선(OTA) 테스트를 포함한 주요 테스트 기능을 단일 확장형 시스템으로 통합하여 상호 운용성과 최적화된 워크플로우를 보장합니다.
여러 송수신 경로에 걸쳐 엄격한 타이밍 및 위상 정렬을 가능하게 하여 다중 안테나 시스템 및 위상 배열 검증과 같은 복잡한 무선 테스트에 중요합니다.
Maximum frequency
6 GHz ~ 49.2 GHz
Maximum bandwidth
600 MHz ~ 1.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN, 5G NR
S9106A
S9106A 5G 벡터 트랜시버는 간소화된 비신호 방식 MIMO 측정 시스템으로, FR1(6GHz 미만) 및 FR2(6GHz 이상) 대역에서 5G 인프라 장비의 자동화된 테스트를 지원합니다. GHz) 대역과 DUT IF(7-15 GHz) 대역 모두에서 5G NR 인프라 장비의 자동화된 테스트를 가능하게 합니다.
키사이트 S9106A 5G 멀티밴드 벡터 트랜시버는 벤치탑 장비에 비해 다중 입력/다중 출력(MIMO) 테스트 벤치에 더 낮은 테스트 비용과 더 작은 설치 공간을 제공합니다. 이 솔루션을 통해 제품 개발 및 설계 검증 테스트(DVT)부터 제조에 이르기까지 5G New Radio(NR) 네트워크 장비 및 무선 부품을 효과적으로 테스트할 수 있습니다. 이 플랫폼은 신호 생성 및 신호 분석 모두에 대해 채널당 1.2GHz의 대역폭과 최대 +20dBm의 출력 전력으로 탁월한 성능을 제공합니다.
귀하의 애플리케이션 요구 사항에 가장 적합한 다음 세 가지 표준 구성 중에서 선택하십시오:
S9110A
S9110A는 비시그널링 측정을 위한 다중 대역 트랜시버 시스템입니다. 다수의 키사이트 원격 무선 헤드(RRH)를 지원할 수 있는 S9110A 시스템과 M1749B RRH는 22.7GHz 대역에서 100MHz 대역폭을 지원합니다. GHz ~ 49.2 GHz의 5GNR 측정과 sub-6 GHz FR1 기능을 지원합니다.
하나 이상의 트랜시버를 갖는 키사이트 S9101A 5G 다중 대역 벡터 트랜시버는 FR1(380 MHz ~ 6 GHz)에 사용할 수 있고, 하나 이상의 mmWave 트랜시버를 FR2(22.7 ~ 49.2 GHz)에 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
빔포밍은 빔을 맞춤화하기 위해 UE로부터 정확한 실시간 채널 상태 정보(CSI)를 필요로 합니다. 각 안테나 요소에서 진폭과 위상에 대한 완전한 디지털 제어가 필요합니다. 주로 가시선(LoS) 채널에서 서로 다른 위치에 있는 사용자에게 빔포밍은 각 사용자에게 동시에 빔을 생성합니다. 더 많은 송수신(Tx/Rx) 안테나는 밀리미터파 주파수에서의 높은 손실을 보상하는 데 도움이 됩니다. 더 많은 방사 요소는 안테나를 특정 방향으로 조향할 수 있도록 합니다. 안테나 요소 수가 증가함에 따라 빔은 더 좁고 명확해집니다. 사용 가능한 모든 전력은 여러 다른 방향으로 낭비되는 대신 특정 방향으로 전송됩니다.
5G New Radio (NR) 초기 액세스 절차에서 여러 동기화 신호 블록(SSB)이 버스트 세트 기간 동안 전송되며, 각 SSB는 잠재적으로 다른 빔에 있습니다. UE는 물리적 방송 채널 복조 기준 신호(PBCH DMRS)와 방송 채널이 전달하는 나머지 SSB 인덱스를 사용하여 버스트 세트의 모든 SSB를 식별합니다. 빔을 스위핑한 후 UE는 최적의 SSB를 선택하고 연결을 설정합니다.
OTA RF 테스트는 직접 케이블 연결을 사용하지 않고 공중을 통해 RF 신호를 송수신함으로써 무선 장치의 성능과 동작을 평가하는 프로세스를 의미합니다. 기존의 전도성 테스트와 달리 OTA 테스트는 안테나 성능, 전파 조건, 다중 경로, 간섭 및 환경적 영향의 효과를 포함하여 실제 사용 시나리오를 재현합니다.
OTA 테스트는 일반적으로 교정된 안테나가 장착된 RF 차폐 챔버 내에 테스트 대상 장치(DUT)를 배치하는 것을 포함합니다. 신호는 다양한 각도, 거리 및 편파에서 DUT를 향해 방사되어 다음과 같은 매개변수를 평가합니다.
• 방사 전력 및 감도
• 안테나 효율 및 이득
• 처리량 및 데이터 전송률
• 공간 상관관계 및 MIMO 용량
이 방법론은 4G LTE, 5G NR(특히 밀리미터파 주파수에서), Wi-Fi, IoT 장치 및 위성 통신을 포함한 최신 무선 기술에 필수적이며, 제품 배포 전에 신뢰할 수 있는 실제 성능을 보장합니다.
빔포밍은 빔을 맞춤화하기 위해 UE로부터 정확한 실시간 채널 상태 정보(CSI)를 필요로 합니다. 각 안테나 요소에서 진폭과 위상에 대한 완전한 디지털 제어가 필요합니다. 주로 가시선(LoS) 채널에서 서로 다른 위치에 있는 사용자에게 빔포밍은 각 사용자에게 동시에 빔을 생성합니다. 더 많은 송수신(Tx/Rx) 안테나는 밀리미터파 주파수에서의 높은 손실을 보상하는 데 도움이 됩니다. 더 많은 방사 요소는 안테나를 특정 방향으로 조향할 수 있도록 합니다. 안테나 요소 수가 증가함에 따라 빔은 더 좁고 명확해집니다. 사용 가능한 모든 전력은 여러 다른 방향으로 낭비되는 대신 특정 방향으로 전송됩니다.
5G New Radio (NR) 초기 액세스 절차에서 여러 동기화 신호 블록(SSB)이 버스트 세트 기간 동안 전송되며, 각 SSB는 잠재적으로 다른 빔에 있습니다. UE는 물리적 방송 채널 복조 기준 신호(PBCH DMRS)와 방송 채널이 전달하는 나머지 SSB 인덱스를 사용하여 버스트 세트의 모든 SSB를 식별합니다. 빔을 스위핑한 후 UE는 최적의 SSB를 선택하고 연결을 설정합니다.