Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 휴대형 로직 분석기, DDR 로직 분석기, PCIe 프로토콜 솔루션을 포함한 세 가지 클래스의 프로토콜 분석기를 제공합니다.
고속 디지털 신호를 정밀하게 캡처, 분석 및 디버그
PCIe 및 CXL(Compute Express Link) 인터페이스 검증, 테스트 및 디버그
성능 및 표준 테스트를 위한 PCI 트래픽 생성 및 시뮬레이션
PCIe 및 CXL 애드인 카드에 안정적이고 신호에 최적화된 인터페이스 제공
키사이트 로직 분석기는 임베디드 시스템, 메모리 설계 및 고속 디지털 인터페이스에서 디지털 신호를 정밀하게 캡처, 분석 및 디버깅할 수 있도록 지원합니다. 채널 수, 최대 메모리 깊이, 지원 표준 등의 요소를 고려하여 필요한 로직 애널라이저를 선택하십시오.휴대형 DDR 로직 분석기 제품군을 살펴보고 애플리케이션에 적합한 제품을 찾으십시오.
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기에는 P5552A 및 P5570A가 포함됩니다. 이 분석기는 PCIe 통신에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 고속 데이터 트래픽을 정밀하게 캡처, 디코딩 및 분석할 수 있도록 합니다. 이러한 분석기는 프로토콜 수준 문제를 식별하고, 시스템 성능을 검증하며, 복잡한 PCIe 설계에서 디버깅을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 데이터 트랜잭션, 타이밍 및 프로토콜 준수에 대한 포괄적인 가시성을 제공함으로써 PCIe 인터페이스를 사용하는 장치 간의 통신을 검증하는 데 기여합니다.
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 엑서사이저에는 P5551A 및 P5573A가 포함됩니다. 이 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 PCIe 트래픽을 생성하고 시뮬레이션하여 PCIe 장치 및 시스템의 성능과 견고성을 엄격하게 테스트하고 검증할 수 있도록 합니다. 광범위한 실제 시나리오 및 오류 조건을 에뮬레이션함으로써 키사이트의 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 설계 결함을 발견하고, 규정 준수를 확인하며, 다양한 워크로드에서 시스템 동작을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
키사이트 LA5 클래스 프로토콜 백플레인에는 PCIe 및 CXL 애드인 카드에 안정적이고 신호 최적화된 인터페이스를 제공하는 P5563B가 포함됩니다. 키사이트의 PCIe 프로토콜 백플레인은 실제 조건에서 장치 성능, 신호 무결성 및 프로토콜 준수를 철저히 평가할 수 있도록 보장합니다. 견고한 기계 설계와 광범위한 폼 팩터 호환성을 통해 개발 주기를 가속화하고 차세대 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 솔루션을 자신 있게 제공하는 데 중요한 도구입니다.
키사이트 로직 분석기는 임베디드 시스템, 메모리 설계 및 고속 디지털 인터페이스에서 디지털 신호를 정밀하게 캡처, 분석 및 디버깅할 수 있도록 지원합니다. 채널 수, 최대 메모리 깊이, 지원 표준 등의 요소를 고려하여 필요한 로직 애널라이저를 선택하십시오.휴대형 DDR 로직 분석기 제품군을 살펴보고 애플리케이션에 적합한 제품을 찾으십시오.
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기에는 P5552A 및 P5570A가 포함됩니다. 이 분석기는 PCIe 통신에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 고속 데이터 트래픽을 정밀하게 캡처, 디코딩 및 분석할 수 있도록 합니다. 이러한 분석기는 프로토콜 수준 문제를 식별하고, 시스템 성능을 검증하며, 복잡한 PCIe 설계에서 디버깅을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 데이터 트랜잭션, 타이밍 및 프로토콜 준수에 대한 포괄적인 가시성을 제공함으로써 PCIe 인터페이스를 사용하는 장치 간의 통신을 검증하는 데 기여합니다.
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 엑서사이저에는 P5551A 및 P5573A가 포함됩니다. 이 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 PCIe 트래픽을 생성하고 시뮬레이션하여 PCIe 장치 및 시스템의 성능과 견고성을 엄격하게 테스트하고 검증할 수 있도록 합니다. 광범위한 실제 시나리오 및 오류 조건을 에뮬레이션함으로써 키사이트의 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 설계 결함을 발견하고, 규정 준수를 확인하며, 다양한 워크로드에서 시스템 동작을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
키사이트 LA5 클래스 프로토콜 백플레인에는 PCIe 및 CXL 애드인 카드에 안정적이고 신호 최적화된 인터페이스를 제공하는 P5563B가 포함됩니다. 키사이트의 PCIe 프로토콜 백플레인은 실제 조건에서 장치 성능, 신호 무결성 및 프로토콜 준수를 철저히 평가할 수 있도록 보장합니다. 견고한 기계 설계와 광범위한 폼 팩터 호환성을 통해 개발 주기를 가속화하고 차세대 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 솔루션을 자신 있게 제공하는 데 중요한 도구입니다.
디지털
프로토콜 수준의 인사이트 및 분석 도구를 통해 DDR5 시스템 검증 및 디버깅을 위한 모범 사례를 알아보십시오.
디지털
다양한 작동 상태에서 IoT 디바이스의 전력 소비를 정확하게 측정하고 분석하는 방법을 알아보십시오.
디지털
모든 개발 단계에서 PCIe 프로토콜 성능 및 규격 준수를 검증하는 방법을 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
디지털 프로토콜 분석기는 PCIe, CXL 또는 DDR과 같은 표준화된 디지털 인터페이스에서 트래픽을 캡처, 디코딩 및 분석하는 데 사용되는 테스트 장비입니다. 시스템 개발 중에 올바른 프로토콜 동작, 타이밍 및 트랜잭션 흐름을 검증하는 데 사용됩니다.
적합한 분석기 선택은 대상 프로토콜, 링크 속도, 레인 폭 및 검증 단계에 따라 달라집니다. 로직 분석기와 달리 프로토콜 분석기는 트랜잭션 수준에서 작동하므로 저수준 신호 디버그보다는 시스템 검증, 상호 운용성 테스트 및 규정 준수 워크플로에 가장 적합합니다.
로직 분석기는 핀 또는 버스 수준에서 여러 디지털 신호를 캡처하고 관찰하는 데 사용되는 디지털 디버그 장비로, 타이밍 관계, 상태 변경 및 제어 신호에 대한 가시성을 제공합니다. 프로토콜 동작이 완전히 확립되기 전의 저수준 하드웨어 초기화, 펌웨어 디버그 및 신호 상호 작용 검증에 사용됩니다.
이와 대조적으로 디지털 프로토콜 분석기는 캡처된 트래픽을 PCIe, CXL 또는 DDR과 같은 표준에 대한 프로토콜 인식 트랜잭션으로 디코딩하여 더 높은 추상화 수준에서 작동합니다.
엔지니어는 일반적으로 초기 하드웨어 검증을 위해 로직 분석기를 선택하고, 시스템 수준 검증, 상호 운용성 테스트, 성능 분석 및 규정 준수 검증을 위해 프로토콜 분석기를 선택합니다.
디지털 프로토콜 분석기는 PCI Express(PCIe), Compute Express Link(CXL), DDR 메모리 및 기타 고속 인터커넥트를 포함한 특정 인터페이스 표준을 지원합니다. 각 분석기는 정의된 프로토콜 사양에 따라 트래픽을 디코딩하고 해석하도록 설계되었습니다.
선택은 프로토콜 버전, 최대 데이터 속도, 레인 수 및 규정 준수 요구 사항에 기반합니다. 다목적 디지털 도구와 달리 프로토콜 분석기는 트랜잭션, 링크 상태 및 오류 조건을 올바르게 디코딩하기 위해 테스트 중인 프로토콜 개정판과 정확히 일치해야 합니다.
디지털 프로토콜 분석기의 주요 사양은 프로토콜 동작을 정확하게 관찰하고 캡처할 수 있는지 여부를 정의합니다. 여기에는 지원되는 데이터 속도, 레인 수, 캡처 메모리 깊이, 타임스탬프 해상도 및 트리거 기능이 포함됩니다.
고속 인터페이스의 경우, 드문 오류 또는 긴 트랜잭션 시퀀스를 격리하기 위해 충분한 메모리 깊이와 정밀한 트리거링이 중요합니다. 아날로그 파형 충실도에 중점을 두는 오실로스코프와 달리 프로토콜 분석기는 복잡하고 처리량이 많은 링크에서 완전하고 손실 없는 캡처 및 올바른 프로토콜 디코딩을 우선시합니다.
프로토콜 분석기는 실제 시스템 트래픽을 수동적으로 관찰하는 반면, 프로토콜 엑서사이저는 프로토콜 트랜잭션을 능동적으로 생성하고 제어합니다. 함께, 이들은 설계 초기화, 오류 처리 검증 및 스트레스 테스트에 사용되는 폐쇄형 검증 루프를 형성합니다.
실제로 엔지니어는 엑서사이저를 사용하여 디바이스를 에뮬레이션하거나 제어된 트래픽 및 오류 조건을 주입한 다음, 분석기를 사용하여 트랜잭션 수준에서 응답을 검증합니다. 이 결합된 워크플로는 전체 시스템 없이도 반복 가능한 테스트를 가능하게 하며, 초기 개발, 규정 준수 테스트 및 근본 원인 분석의 기반이 됩니다.
디지털 프로토콜 분석기는 캡처된 트래픽을 프로토콜 사양에 의해 정의된 트랜잭션, 링크 상태 및 타이밍 관계로 디코딩하여 프로토콜 오류를 해결하는 데 사용됩니다. 이를 통해 엔지니어는 위반, 재시도, 잘못된 형식의 패킷 또는 예기치 않은 상태 전환을 식별할 수 있습니다.
성능 분석을 위해 분석기는 물리 계층에서는 보이지 않는 트랜잭션 지연 시간, 처리량 병목 현상 및 순서 지정 문제를 드러냅니다. 이 기능은 최신 컴퓨팅 시스템에 사용되는 복잡한 디지털 인터페이스 전반에 걸쳐 상호 운용성 문제 디버깅, 시스템 수준 성능 튜닝 및 표준 준수에 필수적입니다. 키사이트테크놀로지스는 이러한 프로토콜 수준 검증 방식을 발전시킨 것으로 널리 인정받고 있습니다.