Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA는 키사이트의 샘플링 오실로스코프(등가 시간 오실로스코프라고도 함)의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군이 실행되는 소프트웨어입니다. DCA는 유선 통신과 데이터 센터 링크에 사용되는 신호와 같은 고속 신호의 아날로그 속성을 시각화하고 분석하는 데 도움이 되는 장비입니다.
FlexDCA는 공장에서 DCA-X 메인프레임에 설치된 채로 제공되지만 PC에 설치해서 DCA-M을 제어하거나 DCA-X를 원격으로 제어하는 것도 가능합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA 소프트웨어는 데이터 수집 및 기본적인 측정 기능뿐 아니라 다음과 같이 강력한 기능을 갖는 다양한 소프트웨어 도구도 제공합니다.
레거시 FlexDCA 기능 기반 옵션과 사용 가능한 각 소프트웨어 패키지의 매핑이 필요하면 DCA 구성 가이드의 N1010x00A 분석 패키지 매핑 테이블을 참조하십시오.
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지로 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070ADVB Advanced Measurement 패키지는 실시간 스코프를 사용한 전기 및 광 클럭 복구 또는 오류 분석 등 자동화된 지터 허용오차 테스트 및 파라미터 스위프, 아이 다이어그램 측정 또는 외부 장비 통합과 같은 고급 기능을 제공합니다.

그림 1: 자동화된 지터 허용오차 측정
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지를 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070EDAB 오류 분포 분석 패키지는 버스트 메커니즘 감지 및 분석, 프레임 손실비 예측, 오류 매핑과 같은 기능을 제공합니다.
예를 들어, 오류 맵을 살펴보면 쉽게 FEC 디코더 마진을 예측하거나 체계적인 오류의 근본 원인을 찾을 수 있습니다. 또한 플러그인을 활용하면 실시간 스코프를 오류 감지기로 사용할 수 있습니다.

그림 1: 프레임 분포 기준 측정 및 예상 기호 오류
DDR3, DDR4, LPDDR2, LPDDR3 또는 LPDDR4 시스템의 디버그와 검증 시 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기 시스템을 사용하여 더 빠르게 더 나은 통찰력을 확보할 수 있습니다.
DDR3, DDR4, LPDDR2, LPDDR3 또는 LPDDR4 시스템의 디버그와 검증 시 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기 시스템을 사용하여 더 빠르게 더 나은 통찰력을 확보할 수 있습니다.
B4661A
DDR3, DDR4, LPDDR2, LPDDR3 또는 LPDDR4 시스템의 디버그와 검증 시 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기 시스템을 사용하여 더 빠르게 더 나은 통찰력을 확보할 수 있습니다.
키사이트 B4661A 메모리 분석 소프트웨어는 다양한 옵션을 제공하며 여기에는 업계 최초의 전반적인 속도 변화 관련 프로토콜 컴플라이언스 위반 여부 테스트 기능, 로직 분석기 트레이스에서 관심 영역을 빠르게 탐색할 수 있는 압축형 트래픽 개요, 강력한 성능 분석 그래프, DDR 및 LPDDR 디코더가 포함됩니다. 사용자는 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기*를 통해 DDR/2/3/4/5, LPDDR2/3/4/5, GDDR6, 또는 ONFi 시스템을 모니터링하여 디버깅을 수행하고 성능을 개선할 수 있습니다. DDR/2/3/4/5 및 LPDDR2/3/4/5 프로토콜에 대한 컴플라이언스 검증은 중요한 옵션입니다. 강력한 트래픽 개요, 다양한 표시 옵션, 실시간 컴플라이언스 위반 트리거링은 찾기 힘든 DDR/LPDDR 시스템 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.
키사이트 B4661A 메모리 분석 소프트웨어는 4개의 표준 소프트웨어 기능과 7개의 라이선스형 메모리 분석 옵션을 제공합니다. GDDR6 분석(라이선스 옵션 -7FP/7TP/7NP)은 2020년 3월에 6.70 릴리스에 추가됩니다.
표준 소프트웨어 기능:
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5552PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5552A 프로토콜 분석기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토탈 테스트 솔루션을 제공합니다.
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5552PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5552A 프로토콜 분석기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토탈 테스트 솔루션을 제공합니다.
P5552PSWA
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5552PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5552A 프로토콜 분석기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토탈 테스트 솔루션을 제공합니다.
하나의 통합 애드인 카드 설계와 함께 P5552A 프로토콜 분석기와 결합된 P5552PSWA PCIe 5.0 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어는 PCIe 5.0에 대한 프로토콜 트래픽 디버깅 부분에 탁월한 테스트 도구를 제공합니다. 분석기의 다양한 기능을 활용하여 검증 및 디버깅 문제를 쉽게 해결하고 디바이스와 호스트 간 데이터 교환을 개선할 수 있습니다. 하나의 친숙하고 간단한 인터페이스에서 PCIe 5.0 프로토콜 테스트에 요구되는 모든 사항을 완료할 뿐 아니라 테스트 및 검증 엔지니어들이 제품의 근본 원인을 파악하고 검증하는 작업에 시간과 에너지를 집중할 수 있도록 지원합니다.
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5551PSWA 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5551A 프로토콜 실행기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토탈 테스트 솔루션을 제공합니다.
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5551PSWA 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5551A 프로토콜 실행기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토탈 테스트 솔루션을 제공합니다.
P5551PSWA
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5551PSWA 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5551A 프로토콜 실행기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토탈 테스트 솔루션을 제공합니다.
RAS는 서버 시스템과 메인프레임 컴퓨터의 강력함을 설명하는 엔지니어링 용어입니다. RAS 수준이 높은 컴퓨터는 고장 방지 기능이 뛰어나고, 손상된 데이터 발견 시 자체적으로 문제를 해결하고, 운영 중단 없이 쉽고 빠르게 손상을 복구합니다.
RAS는 서버 시스템과 메인프레임 컴퓨터의 강력함을 설명하는 엔지니어링 용어입니다. RAS 수준이 높은 컴퓨터는 고장 방지 기능이 뛰어나고, 손상된 데이터 발견 시 자체적으로 문제를 해결하고, 운영 중단 없이 쉽고 빠르게 손상을 복구합니다.
P5551PRAS
RAS는 서버 시스템과 메인프레임 컴퓨터의 강력함을 설명하는 엔지니어링 용어입니다. RAS 수준이 높은 컴퓨터는 고장 방지 기능이 뛰어나고, 손상된 데이터 발견 시 자체적으로 문제를 해결하고, 운영 중단 없이 쉽고 빠르게 손상을 복구합니다.
Compute Express Link™ (CXL™) 프로토콜 엑서사이저 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5561CXLA CXL 엑서사이저 소프트웨어는 P5573A/74A/75A 시리즈 프로토콜 엑서사이저 하드웨어와 함께 통합 CEM 애드인 카드 설계에 사용되어 CXL 디바이스와의 연결을 크게 단순화합니다.
Compute Express Link™ (CXL™) 프로토콜 엑서사이저 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5561CXLA CXL 엑서사이저 소프트웨어는 P5573A/74A/75A 시리즈 프로토콜 엑서사이저 하드웨어와 함께 통합 CEM 애드인 카드 설계에 사용되어 CXL 디바이스와의 연결을 크게 단순화합니다.
P5561CXLA
Compute Express Link™ (CXL™) 프로토콜 엑서사이저 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5561CXLA CXL 엑서사이저 소프트웨어는 P5573A/74A/75A 시리즈 프로토콜 엑서사이저 하드웨어와 함께 통합 CEM 애드인 카드 설계에 사용되어 CXL 디바이스와의 연결을 크게 단순화합니다.
Compute Express Link(CXL)은 업계에서 지원하는 고속 인터커넥트 표준으로, 호스트와 엔드포인트 장치 간의 일관된 메모리 액세스를 가능하게 합니다. CXL은 PCI Express® 물리 계층의 신뢰성과 성능을 활용하며, 유연한 프로세서 포트를 사용하여 링크가 표준 PCIe 프로토콜 또는 지원되는 대체 CXL 트랜잭션 프로토콜을 통해 통신할지 자동 협상합니다. CXL은 초기화 및 링크 업에 사용되고 컴퓨팅 장치 간의 일관된 메모리 공유를 용이하게 하는 CXL.io, CXL.mem, CXL.cache의 세 가지 하위 프로토콜을 정의합니다.
P5561CXLA CXL 1.1/2.0 프로토콜 엑서사이저 소프트웨어는 CXL 1.1 및 2.0이 지원하는 모든 속도와 x1부터 x16까지의 레인 폭에 대한 프로토콜 트래픽 생성을 지원합니다. CXL 엑서사이저는 루트 포트 또는 엔드포인트를 에뮬레이션하고 FLIT 트래픽을 생성할 수 있으며, 내장된 LTSSM 테스트 케이스, 오류 삽입 및 프로토콜 검사기를 포함합니다. P5561CXLA 소프트웨어는 CXL 링크를 활성화하고 LTSSM 및 프로토콜 기능을 확인하도록 쉽게 설정, 연결 및 신속하게 구성할 수 있도록 설계된 P5573A/74A/75A 시리즈 프로토콜 엑서사이저 하드웨어와 함께 사용됩니다.
PCIe® 6.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5570A 프로토콜 분석기는 P5576PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 결합되어 PCIe 6.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 테스트 솔루션을 제공합니다.
PCIe® 6.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5570A 프로토콜 분석기는 P5576PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 결합되어 PCIe 6.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 테스트 솔루션을 제공합니다.
P5576PSWA
PCIe® 6.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5570A 프로토콜 분석기는 P5576PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 결합되어 PCIe 6.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 테스트 솔루션을 제공합니다.
P5576PSWA PCIe 6.0 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어는 통합된 단일 애드인 카드 설계의 P5570A 프로토콜 분석기와 결합되어 PCIe 6.0 프로토콜 트래픽 디버깅 분야에 비할 데 없는 테스트 도구를 제공합니다. 분석기의 방대한 기능 세트는 검증 및 디버깅 문제에 대한 심층적인 기능을 제공하며, 장치와 호스트 간의 향상된 데이터 교환도 제공합니다. 이는 하나의 간단하고 사용자 친화적인 인터페이스에서 PCIe 6.0 프로토콜 테스트의 모든 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 근본 원인을 찾아내고 검증하는 데 드는 시간과 에너지를 절약해 줍니다.
LTSSM 개요
레인 뷰
트랜잭션 디코드
강력한 트리거링 및 필터링
PCIe® 6.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5573A 프로토콜 엑서사이저는 P5577PSWA 프로토콜 엑서사이저 트래픽 분석 소프트웨어와 결합되어 PCIe 6.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 테스트 솔루션을 제공합니다.
PCIe® 6.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5573A 프로토콜 엑서사이저는 P5577PSWA 프로토콜 엑서사이저 트래픽 분석 소프트웨어와 결합되어 PCIe 6.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 테스트 솔루션을 제공합니다.
P5577PSWA
PCIe® 6.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5573A 프로토콜 엑서사이저는 P5577PSWA 프로토콜 엑서사이저 트래픽 분석 소프트웨어와 결합되어 PCIe 6.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 테스트 솔루션을 제공합니다.
통합된 단일 애드인 카드 설계가 적용된 P5573A 프로토콜 엑서사이저와 결합된 P5577PSWA PCIe 6.0 프로토콜 엑서사이저 트래픽 분석 소프트웨어는 PCIe 6.0 프로토콜 트래픽 디버깅 분야에 비할 데 없는 테스트 도구를 제공합니다. 엑서사이저의 방대한 기능 세트는 트래픽 설정을 구성하기 위한 심층적인 기능을 제공하며, 동시에 분석기와의 향상된 데이터 교환을 제공합니다. 이는 간단하고 사용자 친화적인 하나의 인터페이스에서 PCIe 6.0 프로토콜 테스트의 모든 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라, 시간과 에너지를 절약하면서 고유한 테스트 케이스를 설계하고 자동화하는 데 더 집중할 수 있도록 합니다.
규정 준수 테스트를 통해 PCI-SIG® 테스트 모듈에 대해 제품을 평가하여 적합성을 보장할 수 있습니다.
규정 준수 테스트를 통해 PCI-SIG® 테스트 모듈에 대해 제품을 평가하여 적합성을 보장할 수 있습니다.
P5551CTSA
규정 준수 테스트를 통해 PCI-SIG® 테스트 모듈에 대해 제품을 평가하여 적합성을 보장할 수 있습니다.
키사이트 P5551CTSA PCIe® 5.0 규격 준수 테스트 솔루션은 PCI-SIG®에서 지정한 모든 테스트를 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다. 제품을 공식적으로 규격 준수(compliant)로 지정하려면 상호 운용성 테스트에서 최소 80%를 획득하고 모든 필수 규격 준수 테스트를 통과해야 합니다. 제품 품질 및 일관성을 보장하는 것은 PCIe 사양 및 표준 준수에 필수적입니다.
그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 장치 설정부터 테스트 선택 및 상태 모니터링까지 유익하고 탐색하기 쉽습니다. 이 솔루션은 테스트의 모든 단계에 대한 상태 및 타임스탬프를 제공하여 진행 상황을 모니터링합니다. 각 테스트가 상세한 조사를 거치도록 단계별 검증 프로세스를 통해 맞춤형 테스트가 가능합니다. 모든 테스트가 완료되면 시스템은 상세한 합격/불합격 보고서를 생성하여 각 테스트에 대한 포괄적인 정보를 사용자에게 제공합니다.