무엇을 찾고 있습니까?
범용 직렬 버스(USB)
범용 직렬 버스(USB)는 USB-IF(USB Implementers Forum)에서 개발한 산업 표준으로, 컴퓨터와 주변 장치 간의 표준 인터페이스를 정의합니다. USB Type-C(USB-C) 커넥터는 USB 표준의 최신 개발품으로, 로우 프로파일, 고속 데이터 전송 및 방향 독립적인 커넥터입니다. USB-C 커넥터는 전력 및 데이터 전송에서 상당한 이점을 제공합니다. 여기에는 고속 데이터 전송을 위한 세 가지 주요 인터페이스 기술인 USB4 Version 2.0, USB4, Thunderbolt-3/Thunderbolt-4 및 DisplayPort(UHBR/HBR)가 포함됩니다. 키사이트는 USB 표준에 따라 USB 인터페이스를 철저히 테스트하고 디바이스의 상호 운용성을 보장하도록 지원할 수 있습니다.
USB Type-C®, USB-C® 및 USB4® 은(는) USB-IF(USB Implementers Forum)의 상표입니다.
USB 설계 및 시뮬레이션
장치에 USB 인터페이스를 업그레이드하거나 통합하는 것은 복잡합니다. 첫 번째 프로토타입 이후 값비싼 재설계를 방지하려면 개발 프로세스 초기에 설계 성능을 최적화해야 합니다. USB 인터페이스의 설계 및 시뮬레이션에는 다양한 스트레스 신호를 사용하여 송신기, 수신기 및 채널의 클록 및 데이터 신호 특성화가 포함됩니다. 키사이트는 USB 설계의 성능을 극대화하고 USB 표준 준수를 보장하도록 지원할 수 있습니다.
USB 송신기 및 수신기 테스트
USB Type-C 연결에는 4세트의 송수신(Tx/Rx) 쌍이 포함됩니다. 이를 통해 언제든지 하나, 둘 또는 네 개의 모든 채널이 동시에 데이터를 전송할 수 있습니다. 향상된 전력 공급은 양방향 디바이스 충전을 위해 최대 100와트(W)를 제공합니다. 이러한 결합된 Type-C 기능 및 향상된 기능은 USB Tx/Rx 적합성 테스트의 복잡성을 크게 증가시킵니다. 자동화된 적합성 테스트 소프트웨어는 USB 인터페이스를 빠르고 정확하게 검증하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 키사이트는 USB Type-C를 디바이스에 원활하게 통합하도록 지원할 수 있습니다.
USB 케이블/커넥터 테스트
장치 연결 및 전원 공급에는 USB Type-C, Type-A, Type-B, Micro, Mini 등 다양한 USB 케이블이 사용됩니다. USB는 전원 및 데이터용 단순한 4핀 연결에서 비대칭, 가역적이며 고기능 24핀 연결인 USB Type-C로 발전했습니다. USB Type-C는 많은 이점을 제공하지만, 이를 장치에 통합하려면 새로운 테스트 과제에 직면하게 됩니다. 키사이트는 이러한 과제를 이해하고 해결하여 장치에 USB Type-C를 성공적으로 통합하고 규정 준수를 충족하도록 지원할 수 있습니다.
USB 전력 공급
USB Type-C 연결은 전력 공급(PD)이라는 동적 전력 시스템을 통합합니다. USB PD의 지능적이고 유연한 시스템 레벨 전력 관리는 연결된 공급자(전력 공급) 및 소비자(전력 소비) 장치에 대해 방향을 전환할 수 있는 양방향 전력을 지원합니다. 이러한 동적 전력 덕분에 USB Type-C는 대체(ALT) 모드를 사용하여 DisplayPort 또는 Thunderbolt와 같은 비디오 및 오디오 신호에 대한 다른 표준을 지원할 수 있습니다. ALT 모드는 USB Type-C 커넥터의 특별히 지정된 핀을 재구성하여 USB 대신 Thunderbolt, DisplayPort 및 고화질 멀티미디어 인터페이스(HDMI) 와 같은 "대체 모드" 신호를 출력할 수 있도록 합니다. 키사이트는 장치에서 USB-PD의 안전성, 특성화 및 상호 운용성을 보장하도록 지원합니다.
추가 자료
어떤 도움을 드릴까요?