애플리케이션 및 사용 사례에 따라 필요한 ATE 전력 시스템을 신속하게 찾으십시오.
항공우주 및 방위산업 전원 사용 사례 선택기를 사용하여 애플리케이션에 적합한 자동 테스트 장비(ATE) 전원 솔루션을 찾아보세요. 위성 배터리 테스트, 페이로드 검증, 태양광 어레이 시뮬레이션, PCDU 테스트, 레이더 전원 시스템 검증을 비롯한 일반적인 검증 워크플로를 살펴보세요.
아래의 2단계 선택기를 완료하여 항공우주 및 방위산업 테스트 요구 사항에 가장 적합한 키사이트 전원 공급기, 회생형 전원 시스템, 전자 부하 및 태양광 어레이 시뮬레이터를 확인해보세요.
다양한 부하, 충전 및 환경 조건에서 배터리의 성능, 용량 및 내구성을 평가합니다.
물리적 배터리 없이 장치 및 시스템을 테스트하기 위해 배터리 동작을 에뮬레이션합니다.
작동 중 전술 무전기, 미션 태블릿 및 기타 무선 통신 장치의 전력 무결성, 성능 및 규정 준수를 검증합니다.
실제 조건 및 오류 시나리오에서 BMS 하드웨어 및 소프트웨어의 기능, 안전 및 효율성을 테스트하고 검증하십시오.
사용 사례를 살펴보십시오. →
충전 프로파일 관리, 성능 저하 최소화, 극한 온도 및 동적 부하 조건에서 안정적인 성능 유지 등을 통해 항공우주 및 방위 애플리케이션에서 배터리 수명을 최대화하기 위한 전략을 탐색하십시오. 이 솔루션 페이지는 에너지 효율성, 임무 준비 상태 및 작동 수명을 향상시키는 기술을 안내합니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
N6976A는 충방전 사이클의 정밀한 제어를 가능하게 하고, 복잡한 부하 프로파일을 지원하며, 배터리 상태를 정확하게 모니터링하여 엔지니어가 성능 저하를 최소화하고 에너지 효율성을 개선하며 항공우주 및 방위 배터리의 작동 수명을 연장하는 데 도움을 주기 때문에 이 사용 사례에 이상적입니다.
사용 사례
열 발생 관리, 정밀한 충전-방전 사이클링 보장, 동적 부하 조건에서 정확한 데이터 캡처 등 배터리 테스트의 일반적인 과제를 극복하는 방법을 알아보십시오. 이 솔루션 페이지는 에너지 낭비를 줄이고 반복성을 개선하면서 용량, 내구성 및 효율성을 평가하는 방법을 안내합니다.
권장 모델
RP7981A는 고정밀 소싱 및 측정 기능과 회생 부하 기능을 제공하여 효율적인 충방전 사이클링 및 에너지 회수를 가능하게 하므로 배터리 테스트에 권장되는 모델입니다.
사용 사례를 살펴보십시오. →
전력 설계를 검증하고, 에너지 관리 전략을 테스트하며, 실제 임무 프로파일을 시뮬레이션하기 위해 항공우주 및 방위 시스템용 배터리를 정확하게 에뮬레이션하는 방법을 알아보십시오. 이 솔루션 페이지는 동적 부하, 온도 및 장기간 사이클에서 배터리 동작을 복제하는 방법을 안내하여 임무 준비 상태를 보장하는 데 도움을 줍니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
N7977A는 실제 배터리의 전압, 전류 및 동적 부하 특성을 정밀하게 시뮬레이션할 수 있기 때문에 항공우주 및 방위 애플리케이션의 배터리 에뮬레이션에 이상적이며, 엔지니어가 실제 배터리를 사용하지 않고도 전력 시스템을 검증하고, 에너지 관리 전략을 테스트하며, 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다.
사용 사례를 살펴보십시오. →
실제 작동 조건에서 전압 안정성, 과도 응답 및 노이즈를 테스트하여 모바일 통신 장치의 안정적인 전력 공급 및 성능을 보장하십시오. 이 솔루션 페이지는 전력 무결성 문제를 감지하고, 배터리 효율을 개선하며, 다양한 사용 시나리오에서 일관된 장치 작동을 보장하는 방법을 안내합니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
RP7984A는 정밀한 전압 및 전류 제어를 제공하고, 빠른 과도 부하 테스트를 지원하며, 동적 전력 동작을 정확하게 캡처하여 엔지니어가 전력 불안정 문제를 식별하고 완화하며 장치 성능을 최적화할 수 있도록 하므로 모바일 장치 전력 무결성을 검증하는 데 이상적입니다.
사용 사례를 살펴보십시오. →
셀 밸런싱, 충전 상태 정확도, 보호 메커니즘 및 동적 부하 조건에서의 응답을 테스트하여 배터리 관리 시스템(BMS)의 신뢰성과 안전성을 보장합니다. 이 솔루션 페이지는 BMS 성능을 검증하고, 에너지 효율성을 개선하며, 다양한 배터리 구성에서 일관된 작동을 보장하기 위한 전략을 안내합니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
RP7972A는 정밀한 전압 및 전류 제어, 빠른 측정 기능, 프로그래밍 가능한 부하 프로파일을 제공하여 엔지니어가 실제 작동 조건에서 보호 기능, 셀 밸런싱 및 시스템 응답을 철저히 테스트할 수 있도록 하므로 BMS 검증에 이상적입니다.
시뮬레이션된 궤도 조건 및 임무별 부하 프로파일에서 위성 배터리의 성능, 충방전 동작 및 장기 신뢰성을 평가합니다.
임무 수행에 중요한 작업 중 위성 또는 우주선 페이로드에 공급되는 전력의 안정성, 정확성 및 신뢰성을 검증하십시오.
발사 전 시뮬레이션된 지상 테스트 조건에서 위성 전력 동작, 서브시스템 상호 작용 및 시스템 준비 상태를 평가하고 검증합니다.
사용 사례를 살펴보십시오. →
극한 온도, 높은 방전율 및 장기간 미션 주기와 같은 우주와 유사한 조건에서 위성 배터리의 성능, 신뢰성 및 수명을 검증합니다. 이 솔루션 페이지에서는 용량, 효율성 및 열 동작을 평가하는 방법을 안내하여 위성 시스템이 엄격한 미션 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
RP5946A는 정밀한 전압 및 전류 제어, 고전력 방전 및 프로그래밍 가능한 사이클링 지원, 그리고 배터리 동작의 정확한 모니터링 기능을 제공하여 위성 배터리 테스트에 이상적입니다. 이를 통해 엔지니어는 성능을 검증하고 배터리 수명을 연장하며, 까다로운 우주 환경에서 임무 준비 태세를 보장할 수 있습니다.
사용 사례를 살펴보십시오. →
작동 전력 소모, 열 스트레스 및 부하 과도 현상을 시뮬레이션하여 위성 페이로드 시스템이 안정적인 전력을 공급하고 실제 임무 부하에서 올바르게 작동하도록 보장하십시오. 이 솔루션 페이지는 페이로드 전력 요구 사항을 에뮬레이션하고, 동적 조건에서 전력 공급을 확인하며, 배포 전에 준비 상태를 보장하는 방법을 안내합니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
EL4946A는 800V 및 48A에서 최대 12kW의 싱크 용량으로 복잡한 부하 프로파일을 정확하게 에뮬레이션할 수 있어 페이로드 시스템 테스트에 이상적입니다. 재생 설계는 흡수된 에너지를 그리드로 반환하며, 내장된 임의 파형 및 시퀀싱 기능을 통해 철저한 페이로드 검증을 위한 실제 미션 부하 시뮬레이션이 가능합니다.
사용 사례를 살펴보십시오. →
발사 전에 태양 전지판 동작, 동적 부하 및 환경 변화를 시뮬레이션하여 지상 테스트 조건에서 위성 전력 및 에너지 시스템을 검증합니다. 이 솔루션 페이지에서는 전력 관리, 배터리 충전 및 서브시스템 응답을 검증하기 위한 지상 테스트 방법을 안내하여 위성이 일단 배치되면 예상대로 작동하는지 확인합니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
MP4304A는 최대 6개의 태양 전지판 시뮬레이터(SAS) 모듈을 호스팅하여 우주선 태양 전지판의 고정밀 에뮬레이션을 가능하게 하므로 위성 지상 테스트에 이상적입니다. 이 장비는 실제 PV 패널 동작, 동적 IV 곡선 변화 및 빠른 전환을 지원하여 엔지니어가 작동 조건에서 배터리 충전 동작 및 서브시스템 전력 소모를 테스트할 수 있도록 합니다.
다양한 부하 및 빠른 스위칭 조건에서 전자전(EW) 시스템 전원의 성능과 견고성을 평가합니다.
다양한 부하 조건 및 작동 시나리오에서 항공전자 전력 시스템의 효율성, 안정성 및 내결함성을 검증하십시오.
사용 사례를 살펴보십시오. →
급격한 전력 변화 시 전압 안정성, 과도 현상 및 서브시스템 동작을 평가하여 전자전(EW) 시스템의 전력 성능을 검증하십시오. 이 솔루션 페이지는 임무와 유사한 전력 요구 사항을 시뮬레이션하고, 노이즈 민감도를 검증하며, 고스트레스 시나리오에서 EW 부품이 안정적으로 작동하도록 보장하는 방법을 안내합니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
N6701C는 모듈식 아키텍처가 고속, 저노이즈 DC 출력을 지원하므로 민감한 EW 수신기, 프로세서 및 RF 프런트엔드를 평가하는 데 필수적이므로 EW 전원 시스템 테스트에 이상적입니다. 단일 메인프레임에 여러 전원 모듈을 결합하면 임무 수행에 중요한 조건에서 서브시스템 성능을 사실적으로 시뮬레이션할 수 있습니다.
사용 사례를 살펴보십시오. →
실제 비행 조건에서 전압 안정성, 과도 응답 및 부하 처리 능력을 검증하여 항공전자 전력 시스템의 안정적인 성능을 보장하십시오. 이 솔루션 페이지는 전력 분배 테스트, 급격한 부하 변화 시뮬레이션 및 서브시스템 신뢰성 확인 방법을 안내하여 항공기 안전 및 운용 준비 태세를 유지하는 데 도움을 줍니다.
권장 모델을 살펴보십시오. →
N6702C는 정밀하고 저잡음 DC 출력을 빠른 과도 응답과 함께 제공하여 엔지니어가 동적 비행 부하를 재현하고 시스템 안정성을 평가할 수 있도록 하므로 항공전자 전력 테스트에 이상적입니다. 모듈형 설계로 정밀 모듈이 병렬로 작동할 수 있어 복잡한 항공전자 전력 시나리오를 지원하고 중요 서브시스템의 정확한 검증을 보장합니다.
글로벌 표준에 따라 최대 1,000 V의 EV / EVSE 적합성 및 상호 운용성 테스트를 수행합니다.
위성 배터리 테스트에는 충방전 사이클링, 배터리 에뮬레이션, 전력 특성화, 장기 성능 검증이 포함됩니다. 엔지니어는 프로그래머블 전원 공급기와 전자 부하를 사용하여 임무 조건을 시뮬레이션하고, 배터리 거동을 측정하며, 발사 전 신뢰성을 검증합니다. 정확한 테스트를 통해 개발 위험을 줄이고 임무 준비 상태를 개선하는 동시에 팀이 배터리 용량, 효율, 열화 및 전체 시스템 성능을 평가할 수 있습니다.
페이로드 및 우주선 전력 검증에는 실제 작동 조건을 재현하기 위해 안정적인 DC 전력, 동적 부하 시뮬레이션 및 정밀한 측정이 필요합니다. 엔지니어는 전원 공급기와 전자 부하를 사용하여 페이로드가 부하 변화, 전력 변동 및 임무 핵심 작동 시나리오에 어떻게 반응하는지 평가합니다. 이 테스트를 통해 개발 초기 단계에서 잠재적인 문제를 파악하고 배포 전 시스템 성능에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.
태양광 어레이 시뮬레이션은 실험실 환경에서 우주선 태양광 패널의 전기적 출력 특성을 재현합니다. 엔지니어는 물리적 태양광 패널 없이도 태양광 어레이 시뮬레이터를 사용하여 전력 조절 시스템, 배터리 충전기, 최대 전력점 추적(MPPT) 알고리즘을 테스트합니다. 이를 통해 발사 전에 우주선 전력 시스템을 더 빠르게 개발하고, 반복 가능한 테스트를 수행하며, 더 정확하게 검증할 수 있습니다.
회생형 전원 시스템은 전력을 공급하고 흡수할 수 있으며, 열로 소모하는 대신 에너지를 전력망으로 다시 돌려보냅니다. 배터리 테스트, 페이로드 검증, 전력 서브시스템 특성화와 같은 고전력 애플리케이션의 경우 회생 기술은 에너지 효율을 개선하고 냉각 요구 사항을 줄이며 운영 비용을 낮춰줍니다. 또한 동적 테스트 시나리오 중에 소스와 로드 모드 간의 원활한 전환이 가능합니다.
자동 테스트 장비(ATE) 전원 시스템을 선택할 때 엔지니어는 전력 밀도, 측정 정확도, 과도 응답, 확장성, 회생 기능 및 자동화 지원을 평가해야 합니다. 이상적인 솔루션은 실제 작동 조건을 정확하게 에뮬레이트하는 동시에 정밀한 측정과 안정적인 시스템 보호를 제공해야 합니다. 올바른 전원 솔루션을 선택하면 검증을 가속화하고, 테스트 반복성을 개선하며, 임무 핵심 항공우주 및 방위산업 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.
무엇을 찾고 있습니까?