모바일 통신 장치 전원 무결성 검증 방법

ATE 시스템 전원 공급 장치
+ ATE 시스템 전원 공급 장치

A&D 통신 장치용 반복 가능한 전력 무결성 테스트

전술 무선 통신, 모바일 SATCOM 단말기, 항공전자 트랜시버 및 현장 배치형 데이터 시스템을 포함한 항공우주 및 방위 통신 장치는 매우 가변적이고 종종 혹독한 전기 환경에서 안정적이고 탄력적인 작동을 유지해야 합니다. 중단 없는 성능을 보장하려면 장치가 변동하는 공급 입력, 급격한 온도 변화, 진동, 전자기 현상, 그리고 연결성을 방해하거나 암호화 및 신호 처리를 손상시킬 수 있는 과도 이상 현상에 어떻게 반응하는지 평가해야 합니다. 기존 설정으로는 미션 등급 검증에 필요한 충실도, 정밀도 및 반복성으로 이러한 복합적인 전기 및 환경 조건을 재현하기 어렵습니다.

특수 제작된 전력 무결성 테스트 플랫폼은 브라운아웃, 서지, 고주파 노이즈, 시동 시퀀스 및 동적 부하 변화를 포함한 실제 운영 시나리오를 에뮬레이션하는 제어되고 반복 가능한 방법을 제공합니다. 자동화 준비 워크플로우, 동기화된 고해상도 측정 및 프로그래밍 가능한 전압 프로파일을 통해 엔지니어는 임무 관련 듀티 사이클 전반에 걸쳐 과도 응답, 링크 안정성, 전력 감도 및 리플 성능을 특성화할 수 있습니다. 단일 통합 환경 내에서 이러한 평가를 표준화함으로써 팀은 자격 취득을 가속화하고, MIL-STD 및 DO-160 요구 사항 준수를 입증하며, 가장 까다로운 항공우주 및 방위 운영 조건에서도 통신 시스템이 안정적이고 안전하게 유지되도록 보장할 수 있습니다.

모바일 통신 기기 전원 테스트 솔루션

모바일 통신 장치의 전력 무결성을 검증하려면 변동하는 공급 조건, 과도 현상 및 임무 관련 전기적 스트레스를 정확하게 재현해야 합니다. 키사이트의 모바일 통신 장치 전력 테스트 솔루션은 빠른 과도 응답, 고정밀 측정 및 자동화 준비 제어를 결합하여 장치 안정성 및 탄력성을 평가하기 위한 통합 플랫폼을 만듭니다. 엔지니어는 프로그래밍 가능한 전압 프로파일을 적용하고 동적 부하 전환을 시뮬레이션하며 동기화된 전압 및 전류 데이터를 캡처하여 리플, 복구 시간 및 오류 응답을 평가할 수 있습니다. 이 시스템은 소싱 및 측정 기능을 단일 설정으로 통합하여 테스트를 간소화하고, 전술 무선 통신, 항공전자 통신 모듈 및 현장 배치형 데이터 시스템 전반에 걸쳐 반복 가능한 특성화를 가능하게 합니다. 이러한 통합 접근 방식은 설정 복잡성을 줄이고, 검증 워크플로우를 강화하며, 엄격한 항공우주 및 방위 요구 사항을 충족하는 데 대한 신뢰도를 향상시킵니다.

당사의 모바일 통신 장치 전력 테스트 솔루션 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?