항공우주 및 방위 산업에서 배터리를 모사하는 방법

ATE 시스템 전원 공급 장치
+ ATE 시스템 전원 공급 장치

항공우주 및 방위 시스템을 위한 임무 현실적인 배터리 에뮬레이션

UAV 추진 시스템, 자율 지상 차량, 병사 휴대용 전자 장치 및 장시간 감시 장치를 포함한 현대 항공우주 및 방위 플랫폼은 임무 현실적인 조건에서 동작이 검증되어야 하는 고급 배터리에 의존합니다. 전력 성능을 평가하려면 동적 부하 응답, 과도 전력 공급, 내부 저항 변화 및 수명 말기 열화 동작을 포함한 복잡한 전기적 특성을 시뮬레이션해야 합니다. 물리적 배터리로 급속 버스트, 심방전 주기, 콜드 스타트 또는 노화 효과를 재현하는 것은 어렵고 시간이 많이 소요되며 종종 위험합니다. 장시간 테스트 주기, 일관되지 않은 배터리 상태 및 안전 제한은 개발을 지연시키고, 운영 위험을 증가시키며, 테스트 범위를 제한할 수 있습니다.

특수 제작된 배터리 에뮬레이션 플랫폼은 물리적 셀을 충방전 프로파일, 과도 이벤트 및 엣지 케이스 조건을 정확하게 재현하는 소프트웨어 정의 모델로 대체합니다. 고정밀 에뮬레이션은 엔지니어가 반복 가능한 결함을 주입하고, 방전 또는 노화 워크플로우를 가속화하며, 엄격하게 제어된 조건에서 BMS 알고리즘 및 전력 서브시스템을 검증할 수 있도록 합니다. 이러한 임무 프로파일을 자동화하면 결정론적 동작, 팀 간 일관된 복제 및 고스트레스 시나리오의 안전한 실행이 보장됩니다. 이러한 워크플로우를 표준화하고 가속화함으로써 배터리 에뮬레이션은 운영 제약을 줄이고, 안전성을 향상시키며, 항공우주 및 방위 프로그램 전반에 걸쳐 개발 속도를 높입니다.

A&D 배터리 에뮬레이션 솔루션

항공우주 및 방위 전력 시스템 검증에는 급속 추진 버스트, 심방전 이벤트, 콜드 스타트 및 노후 배터리 조건을 포함하여 임무 관련 듀티 사이클 전반에 걸쳐 배터리 동작을 정확하게 에뮬레이션해야 합니다. 키사이트 A&D 배터리 에뮬레이션 솔루션은 실제 배터리 특성을 높은 충실도로 재현하는 동시에 추적 가능한 결과를 위해 동기화된 전압, 전류 및 저항 데이터를 캡처합니다. 이 플랫폼은 충방전 워크플로우를 자동화하고, 반복 가능한 과도 및 오류 이벤트를 주입하며, 구성 가능한 합격/불합격 기준, 암페어시 및 와트시 계산, 상세 원격 측정 로깅을 지원합니다. 엔지니어는 실시간 사이클보다 빠르게 실행하고, 장시간 무인 테스트를 수행하며, 더 높은 전력 요구 사항을 위해 여러 장치를 병렬로 연결할 수 있습니다. 이 통합된 소프트웨어 정의 접근 방식은 운영 제약을 줄이고, 테스트 반복성을 개선하며, 까다로운 항공우주 및 방위 프로그램 전반의 개발을 가속화합니다.

당사의 A&D 배터리 에뮬레이션 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?