전자전 전력 시스템 시험 방법

ATE 시스템 전원 공급 장치
+ ATE 시스템 전원 공급 장치

EW 전력 시스템을 위한 정확한 과도 및 노이즈 시뮬레이션

전자전(EW) 서브시스템, 항공전자 장치, 위성 페이로드 및 지상 기반 방어 플랫폼은 작동 이벤트와 적대적인 환경 모두에서 발생하는 광범위한 전력 교란을 견뎌야 합니다. 전력선은 갑작스러운 전압 변화, 드롭아웃, 부하 유도 과도 현상, 전자기 펄스, AC 라인 리플, 그리고 모터, 발전기 및 펄스 RF 시스템의 노이즈 결합을 경험할 수 있습니다. 이러한 교란은 예기치 않은 시스템 재설정, 성능 저하 또는 부품 스트레스를 유발할 수 있으므로 실제 조건에서 장치 동작을 특성화하는 것이 필수적입니다. 기존 벤치 설정은 여러 계측기(오실로스코프, DC 전원 공급 장치, AWG 및 멀티미터)를 필요로 하여 복잡성, 동기화 문제 및 제한된 반복성을 초래합니다.

특수 제작된 과도 및 노이즈 시뮬레이션 도구는 EW 전력 시스템 견고성을 평가하기 위한 제어되고 반복 가능한 방법을 제공합니다. 엔지니어는 일회성 서지, 스파이크, 인터럽트 및 동적 부하 유발 이벤트는 물론 AC 리플 또는 전자기 간섭과 같은 연속 노이즈 소스를 재현할 수 있습니다. 통합 측정 디지타이저는 외부 프로브 없이 동기화된 전압 및 전류 파형을 캡처하여 교란 응답에 대한 상세 분석을 가능하게 합니다. 파형 생성, 재생 및 반복을 단순화함으로써 이러한 플랫폼은 문제 해결을 가속화하고 설정 복잡성을 줄이며 전자전 및 방위 전자 장치가 광범위한 예측 불가능한 전력 조건에서 안정적으로 작동하도록 보장합니다.

전자전 전력 시험 솔루션

전자전 전력 시스템을 테스트하려면 민감한 전자 장치가 실제 교란 조건에서 어떻게 반응하는지 평가하기 위해 과도 현상과 지속적인 노이즈를 모두 시뮬레이션해야 합니다. 키사이트의 전자전 전력 테스트 솔루션은 모듈형 DC 전원 공급 장치, 통합 전압 및 전류 디지타이저, 내장형 임의 파형 발생기를 결합하여 서지, 드롭아웃, 인터럽트, AC 리플 및 복잡한 교란 신호를 재현합니다. 엔지니어는 간단한 점 기반 정의를 사용하여 파형을 생성하거나 고충실도 재생을 위해 캡처된 실제 신호를 가져올 수 있습니다. 이 플랫폼은 외부 션트, 프로브 또는 AWG 없이 동기화된 소싱 및 측정을 제공하여 설정을 간소화하고 데이터 품질을 향상시킵니다. 이러한 통합 접근 방식은 EW 전력 시스템 검증을 간소화하고, 문제 해결을 가속화하며, 위성, 항공전자 및 방위 애플리케이션 전반에 걸쳐 반복 가능한 테스트를 보장합니다.

당사의 전자전 전력 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?