항공우주 및 방위 산업에서 배터리 수명 최적화 방법

ATE 시스템 전원 공급 장치
+ ATE 시스템 전원 공급 장치

미션 크리티컬 시스템을 위한 정확한 배터리 수명 최적화

병사 휴대용 전자 장치, 자율 센서, 무인 차량 및 보안 통신 시스템을 포함한 임무 수행에 필수적인 항공우주 및 방위 플랫폼은 가혹하고 빠르게 변화하는 조건에서 안정적이고 장시간 성능을 제공해야 하는 배터리에 의존합니다. SEI 층 성장, 활성 물질 손실, 덴드라이트 형성 등과 같은 열화 메커니즘이 화학적 수준에서 진행되고 실시간으로 관찰하기 어렵기 때문에 배터리 수명 예측은 어렵습니다. 고온 스트레스, 심방전 주기, 급속 충전 이벤트 및 장치별 구성과 같은 환경 및 작동 요인도 배터리 수명에 영향을 미치므로 일관된 측정 및 예측이 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다.

특수 제작된 배터리 테스트 플랫폼은 실제 동작을 특성화하기 위한 제어되고 반복 가능한 접근 방식을 제공하여 엔지니어가 다양한 임무 부하에서 용량 감소, 전압 안정성, 복구 시간 및 장기적인 열화를 평가할 수 있도록 합니다. 자동화된 사이클링 루틴, 동기화된 고해상도 측정 및 프로그래밍 가능한 스트레스 프로파일은 상태 추세 및 잔여 유효 수명에 대한 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다. 충방전 워크플로우를 표준화하고 작동 조건을 정밀하게 재현함으로써 배터리 수명 최적화 도구는 테스트 복잡성을 줄이고 예측 정확도를 향상시키며 까다로운 항공우주 및 방위 임무에 대한 준비를 가속화합니다.

배터리 수명 최적화 솔루션

항공우주 및 방위 시스템에서 배터리 수명을 최적화하려면 용량 감소를 정확하게 측정하고, 상태 추세를 추적하며, 실제 임무 부하에서 성능을 평가해야 합니다. 키사이트의 배터리 수명 최적화 솔루션은 정밀한 충방전 사이클 실행 및 실시간 성능 분석을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. 이 시스템은 장시간 사이클링 루틴을 자동화하고, 작동 스트레스 조건을 모델링하며, 추적 가능한 통찰력을 위해 동기화된 전압, 전류, 온도 및 충전 상태 데이터를 캡처합니다. 엔지니어는 회생 작동을 통해 에너지 소비를 줄이면서 열화를 정량화하고, 예측 모델을 검증하며, 임무 지속 시간을 평가할 수 있습니다. 이 통합 접근 방식은 워크플로우를 간소화하고, 신뢰성을 향상시키며, 항공우주 및 방위 프로그램 전반에 걸쳐 배터리 검증을 가속화합니다.

당사의 배터리 수명 최적화 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?