DAQを用いた機械的ひずみの測定方法

データ収集システム
+ データ収集システム

テストポイント間の機械的ひずみを特性評価

機械的ひずみの測定では、外的な機械的負荷によって構造物が伸張、圧縮、または湾曲する際にごくわずかなひずみゲージの変化を検出する必要があります。ひずみゲージの測定は、物理的な変形とそれに伴う電気抵抗の変化との関係に基づいています。測定された変化は公称ゲージ抵抗に対して小さいため、テストでは、ゲージファクタ、配線抵抗、初期オフセット、センサの配置、および印加されたひずみの機械的方向を考慮する必要があります。複数のゲージを構造上の異なる場所に貼り付ける場合、各測定ポイントで引張、圧縮、軸方向、または曲げひずみの異なる組み合わせが発生する可能性があります。マルチチャネルひずみ収集では、試験体を単一の測定ポイントとして扱うのではなく、エンジニアが構造全体にわたる変形を比較できるように、これらの個別の応答を保持する必要があります。

ブリッジひずみ測定では、1つ以上の有効なゲージ要素の抵抗変化に伴い出力が変化するホイートストンブリッジの一部をひずみゲージが構成するため、追加の変数が導入されます。クォーターブリッジ、ハーフブリッジ、およびフルブリッジの構成では、有効なゲージの数と方向に応じて異なる電気的応答が生成されます。励起電圧、ブリッジのバランス、温度効果、リード抵抗、ゲージファクタ、およびひずみのない基準のすべてが測定結果に影響を与えます。データ収集(DAQ)のひずみ測定では、機械的負荷が時間とともに変化する間、小さなブリッジ出力の変化を繰り返し捉える必要があります。また、エンジニアは、ひずみがテスト品全体にどのように伝播するかを判断するために、複数のゲージからの測定値を同時または順番に比較する必要がある場合もあります。したがって、得られた機械的ひずみの測定値は、一貫したひずみゲージの測定条件、安定した基準値、および監視対象のすべての位置にわたる再現性のあるデータ収集に依存します。

機械的ひずみ測定用DAQソリューション

ひずみテストの実行には、測定チャネルへのひずみゲージの接続、ゲージおよびブリッジパラメータの定義、ひずみのない基準の設定、および機械的負荷の変化に伴う測定の収集が必要です。互換性のあるマルチプレクサを備えたKeysight DAQシステムは、複数のテストポイントにわたる直接ひずみおよびブリッジひずみ測定のための測定フレームワークを提供します。センサの配置に応じて、ひずみゲージ測定チャネルを直接抵抗ベースの測定、またはクォーター、ハーフ、フルブリッジの構成に設定できます。ブリッジ測定の場合、テストセットアップでは外部励起電圧と適切なゲージファクタおよびブリッジパラメータを使用して、測定されたブリッジ応答をひずみに変換します。DAQは、無負荷状態を表すひずみオフセットを設定し、その基準を後続の測定に適用できます。その後、マルチチャネルのひずみ収集により、エンジニアは結果の機械的ひずみ測定データを記録しながら、複数の位置にわたる引張、圧縮、軸方向、または曲げの応答を監視できるようになります。

機械的ひずみ測定DAQソリューションのブロック図

DAQ を用いた機械的ひずみの測定方法 - ブロック図

機械的ひずみ測定DAQソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?