DAQ를 사용하여 기계적 변형을 측정하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

테스트 포인트 전반의 기계적 변형률 특성화

기계적 변형률 측정은 인가된 기계적 하중 하에서 구조물이 늘어나거나 압축되거나 굽혀질 때 스트레인 게이지의 아주 작은 변화를 감지하는 작업을 수반합니다. 스트레인 게이지 측정은 물리적 변형과 그로 인한 전기 저항 변화 간의 관계에 의존합니다. 측정된 변화는 공칭 게이지 저항에 비해 작을 수 있으므로, 테스트 시 게이지 팩터, 배선 저항, 초기 오프셋, 센서 배치 및 인가된 변형의 기계적 방향을 고려해야 합니다. 구조물의 서로 다른 위치에 여러 개의 게이지가 부착된 경우, 각 측정 지점마다 인장, 압축, 축방향 또는 굽힘 변형의 조합이 다르게 나타날 수 있습니다. 다채널 변형률 수집은 이러한 개별 응답을 보존해야 하므로, 엔지니어는 시료를 단일 측정 지점으로 취급하는 대신 구조물 전반의 변형을 비교할 수 있습니다.

브리지 변형률 측정은 스트레인 게이지가 휘트스톤 브리지의 일부를 구성하며 하나 이상의 활성 게이지 요소의 저항이 변경됨에 따라 출력이 변화하기 때문에 추가적인 변수를 도입합니다. 쿼터, 하프 및 풀 브리지 구성은 활성 게이지의 수와 방향에 따라 서로 다른 전기적 응답을 생성합니다. 여자 전압, 브리지 밸런스, 온도 영향, 리드 저항, 게이지 팩터 및 무부하 기준은 모두 측정 결과에 영향을 미칩니다. 데이터 수집(DAQ) 변형률 측정에서는 기계적 하중이 시간이 지남에 따라 변하는 동안 작은 브리지 출력 변화를 반복해서 캡처해야 합니다. 또한 엔지니어는 변형률이 테스트 대상물을 통해 전파되는 양을 확인하기 위해 여러 게이지의 측정을 동시에 또는 순차적으로 비교해야 할 수 있습니다. 따라서 결과적인 기계적 변형률 측정은 일관된 스트레인 게이지 측정 조건, 안정적인 기준 값, 그리고 모니터링되는 모든 위치에서의 반복 가능한 수집에 좌우됩니다.

기계적 변형 측정용 DAQ 솔루션

변형률 테스트를 수행하려면 스트레인 게이지를 측정 채널에 연결하고, 게이지 및 브리지 파라미터를 정의하고, 무부하 기준을 설정하고, 기계적 하중이 변화함에 따라 측정을 수행해야 합니다. 호환되는 멀티플렉서가 탑재된 키사이트 DAQ 시스템은 여러 테스트 포인트에서 직접 변형률 및 브리지 변형률을 측정하기 위한 측정 프레임워크를 제공합니다. 엔지니어는 센서 배열에 따라 직접 저항 기반 측정 또는 쿼터, 하프 및 풀 브리지 구성을 위해 스트레인 게이지 측정 채널을 구성할 수 있습니다. 브리지 측정의 경우, 테스트 설정은 외부 여자 전압과 적절한 게이지 팩터 및 브리지 파라미터를 사용하여 측정된 브리지 응답을 변형률로 변환합니다. DAQ는 무부하 조건을 나타내는 변형률 오프셋을 설정하고 후속 측정 중에 해당 기준을 적용할 수 있습니다. 그런 다음 다채널 변형률 수집을 통해 엔지니어는 결과적인 기계적 변형률 측정 데이터를 기록하는 동시에 여러 위치에서 인장, 압축, 축방향 또는 굽힘 응답을 모니터링할 수 있습니다.

기계적 변형률 측정 DAQ 솔루션 블록 다이어그램

DAQ를 사용하여 기계적 변형을 측정하는 방법 - 블록 다이어그램

기계적 변형률 측정 DAQ 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?