ロード中...

表示されている結果 : 18 / 18

並べ替え
人気
人気 最新 関連性
人気 最新 関連性
Mitigating Risk in NFV with Continuous Simulation and Testing

お気に入りに追加しました

お気に入りから削除しました

継続的シミュレーションとテストによるNFVのリスク軽減

NFV実装におけるリスクを軽減するための鍵は、継続的なテストと修正プロセスであり、以下のステップが含まれます。最初のステップとして、NFVインフラストラクチャの次期イテレーションを開発し、それが現実世界でどのように動作するかを特定します。2番目のステップとして、トラフィックとネットワーク条件をシミュレートします。3番目のステップとして、パフォーマンスの問題、セキュリティの脆弱性、回復力の問題などの問題を特定し、ステージング環境で必要な変更を行う「修正」を行います。すべてが正常であることを確認するために、テストを再度実行します。4番目のステップとして、最新バージョンを本番環境に「展開」し、以前に発見された問題がない堅固なベースラインがあることを確認するためにテストを再実行します。5番目のステップとして、「シェイクアップ」として、定期的に同じテストを再実行し、すべてがまだ機能しているかを確認します。問題が発見された場合は、迅速なパッチを準備するための開発リソースを確保し、次のリリースを待つ必要がないようにします。

Proving Change in Business Critical Environments

お気に入りに追加しました

お気に入りから削除しました

ビジネスミリティカルな環境における変化の証明

テクノロジー企業としての成功には、変化をマスターすることが不可欠です。変化は、あらゆる環境において最大のリスクと機会を生み出します。変化は、新しいサービスの導入、新しいテクノロジーの採用、ネットワークの拡張、ソフトウェアのアップデート、あるいはその他無数の方法によってもたらされます。これらは、物理デバイスや仮想化デバイスなど、多くの異なるテクノロジーを単一のネットワークインフラストラクチャに統合する必要がある、データセンターのコンバージェンス、エンタープライズの拡張、および新しいサービスの展開に固有のものです。このようなネットワークは、ミッションクリティカルなアプリケーションが要求するエクスペリエンスの品質を提供しながら、膨大なトラフィックを処理する必要があります。変化の時代に成功するには、現在地、変化がもたらすもの、およびその結果の成功を測定する必要があります。本ホワイトペーパーでは、プロジェクト、ロールアウト、およびアップデートをより成功させるために、テストがどのように変化の管理を支援するかに焦点を当てます。