オンデマンド
ますます複雑化するジャミングおよびスプーフィングの脅威に対する耐性を高めるため、設計者がより優れたレジリエンスを求める中、CRPAは新しいPNT(位置情報・航法・時刻同期)アーキテクチャへと急速に移行しつつあります。
Inside GNSSとキーサイト・テクノロジーは、産業界と学術界の専門家を集め、CRPAアーキテクチャやアンテナ設計から、モデリング、シミュレーション、検証に至るまでの課題をたどる90分間の技術討論会を開催します。
このパネルでは、デジタルおよびアナログのアーキテクチャ、アレイサイズ、SWaP-C、アンテナ素子数、ヌルステアリングとビームフォーミング、そしてこれらの機能を小型の無人プラットフォームや自律型プラットフォームに統合するというますます重要性を増す課題など、今日のCRPAシステムを形作るトレードオフについて検討します。
PNTおよび航空宇宙・防衛分野のエンジニアおよびマネージャーで、ますます複雑化するジャミングおよびスプーフィングの脅威に対するより高いレジリエンスを求めてCRPAに取り組んでいる方、または関心のある方。
キーサイト・テクノロジー スペイン、リードプロダクトマネージャー
位置情報、航法、時刻同期
リカルド・ベルデゲール・モレノ(Ricardo Verdeguer Moreno)は、キーサイト・テクノロジーのリード・プロダクト・マネージャーであり、防衛および宇宙アプリケーション向けのPNT(位置情報・航法・時刻同期)ソリューションを担当しています。クランフィールド大学で自律型ビークルダイナミクスおよび制御の優等修士号(MSc)を取得しており、航空宇宙工学のバックグラウンドを持っています。 以前はSpirentに在籍し、PNT Xシミュレータプログラムを管理し、低軌道(LEO)および月面航法シミュレーションの作業に貢献しました。 リカルドは国際的なPNT会議で定期的に発表を行っており、GNSSのパフォーマンスやGPS受信機ソフトウェアに関するいくつかの論文を出版しています。
何をお探しですか?