온디맨드
설계자들이 점점 더 복잡해지는 재밍 및 스푸핑 위협에 대응하여 더 높은 탄력성을 추구함에 따라, CRPA는 새로운 PNT(위치, 항법, 타이밍) 아키텍처로 빠르게 전환되고 있습니다.
Inside GNSS와 키사이트테크놀로지스가 산업 및 학계의 전문가들을 초청하여 CRPA 아키텍처 및 안테나 설계부터 모델링, 시뮬레이션 및 검증에 이르는 문제를 다루는 90분간의 기술 토론회를 개최합니다.
패널들은 디지털 및 아날로그 아키텍처, 어레이 크기, SWaP-C, 안테나 소자 수, 널 스티어링(null steering) 및 빔포밍, 그리고 이러한 기능을 소형 무인 및 자율 주행 플랫폼에 통합해야 하는 점점 더 중요해지는 과제를 포함하여 오늘날의 CRPA 시스템을 형성하는 절충안을 검토할 것입니다.
점점 더 복잡해지는 재밍 및 스푸핑 위협에 대응하여 더 높은 복원력을 찾고자 하는 PNT, 항공우주 및 방위 분야의 엔지니어 및 관리자
스페인 키사이트테크놀로지스 리드 제품 관리자
위치, 항법 및 타이밍(PNT)
Ricardo Verdeguer Moreno는 키사이트테크놀로지스의 리드 제품 관리자로서 국방 및 우주 애플리케이션을 위한 위치, 항법 및 타이밍(PNT) 솔루션을 담당하고 있습니다. 그는 크랜필드 대학교에서 자율주행차 동역학 및 제어 석사 학위(우등)를 취득했으며 항공우주 공학 백그라운드를 가지고 있습니다. 스파이런트(Spirent)에서 근무 당시 PNT X 시뮬레이터 프로그램을 관리했으며 저궤도(LEO) 및 달 항법 시뮬레이션 관련 업무에 기여했습니다. Ricardo는 국제 PNT 컨퍼런스에서 정기적으로 발표를 진행하며 GNSS 성능 및 GPS 수신기 소프트웨어에 관한 여러 논문을 출판했습니다.
무엇을 찾고 있습니까?