ベクトルネットワーク解析基礎ブートキャンプ
  • ブートキャンプ
  • 13 製品

キーサイトのエンジニアと一緒に、ベクトル・ネットワーク 解析 基礎と実践的なテクニックを体験しましょう。このブートキャンプでは、RFコンポーネントの特性評価、正確なキャリブレーションの適用、性能と高精度ためのVNA設定の最適化に関する知識を習得できます。このブートキャンプの終了時には、信頼性の高いSパラメータ測定ができるようになり、ダイナミック・レンジや時間領域解析のような高度な概念を理解できるようになります。

学び:

  • VNAがSパラメータと伝送線路理論を用いてデバイスを特性評価する方法。
  • 正確なキャリブレーションとフィクスチャー・ベースの測定方法。
  • ダイナミックレンジ、帯域幅、および測定感度を改善するためのテクニック。
  • 時間領域および高度なツールを使用してSパラメータを超えた測定を行う時期と方法。

このブートキャンプは、VNAの動作と測定戦略についてより深い理解を深めたいRFおよびマイクロ波エンジニアに最適です。

レッスン