EVM測定を最適化するためのベストプラクティス
  • ブートキャンプ
  • 7 製品

キーサイトのエンジニアによる、最新のワイヤレスおよびRFシステムにおけるEVM (Error Vector Magnitude) 測定の最適化に関するスキルアップのための詳細な解説にご参加ください。このコースでは、EVMの基礎、スペクトラムアナライザの設定、CCDFと電力統計解析、および高度な広帯域と5G/6G測定技術について、デモンストレーションとステップバイステップのガイダンスを通じて学習し、今日からラボで適用を開始できます。このコースを修了すると、キーサイトの信号解析ソリューションとRF測定のベストプラクティスを使用して、EVM性能を正確に測定、解析、トラブルシューティングできるようになります。

学び:

  • スペクトラムアナライザとベクトル信号解析の設定を最適化し、EVM測定の精度と再現性を向上させる
  • ワイヤレス送信機の性能に影響を与える変調品質、CCDFの挙動、および波形劣化を解析する
  • 高度な広帯域、MIMO、5G、およびサブテラヘルツワイヤレスシステムにおけるEVM劣化のトラブルシューティングを行う

このコースは、RFエンジニア、ワイヤレス設計エンジニア、検証エンジニア、またはEVM最適化、変調解析、および高度なワイヤレス測定技術についてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン