AIデータセンターネットワークテスト
  • ブートキャンプ
  • 14 製品

このブートキャンプでは、理論、手法、デモを通じて、AIネットワークのフロントエンドおよびバックエンド検証の基礎を学びます。このブートキャンプを修了する頃には、急速に変化する革新的な新しいネットワーキングのパラダイムを制御するための知見と自信を得ることができます。キーサイトのエンジニアとともに、AIネットワークのテストとAIデータセンター展開の検証の世界を深く掘り下げましょう。以下の内容を学びます:

  • AIネットワークの仕組みと、従来のデータセンターネットワークとの違い。
  • AIネットワークをテストするために必要なツールと機器の種類、および主要なネットワーク機器メーカーがそれらをどのように使用しているか。
  • AIネットワークの検証とネットワーク機器のベンチマーク評価のための、一貫性があり、再現性があり、メトリクスに基づいた手法。

このブートキャンプは、ネットワークエンジニア、またはAIネットワーキングとAIデータセンターインフラストラクチャのベンチマークについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン