コアプラットフォーム

組み込みセキュリティテストベンチは、システム統合、制御、コンピューティングを単一のまとまりのある環境に統合するコアプラットフォーム上に構築されており、お客様のニーズに合わせてシームレスに統合し、拡張できるように設計されています。

この基盤により、すべての計測器とモジュールが同期して動作し、複雑なセキュリティテスト全体で正確なタイミング、信頼性の高い測定、および再現可能な実行が可能になります。テスト要件が進化するにつれて、追加のPXIモジュールを既存のシステムを中断することなく同じシステムに組み込むことができます。

このアプローチにより、チームは集中的なセットアップから開始し、時間とともに拡張して、新しいユースケース、方法論、複雑さのレベルに適応できる柔軟なテスト環境を構築できます。

このプラットフォームの中核には、2つの主要コンポーネントがあります。

  • M9046A PXIeシャーシ
  • M9038A PXIeエンベデッドコントローラ

DS1050A エンベデッドセキュリティテストベンチ
M9046A PXIeシャーシ

テストベンチの基盤であり、すべてのモジュールに電源、冷却、システム統合を提供します。これにより、複数の計測器が単一の同期システムで連携して動作できる、安定したスケーラブルな環境が構築されます。

M9038A PXIeエンベデッドコントローラ

テストベンチの制御センターであり、テスト実行の管理と高度なセキュリティ解析の実行に必要な演算性能を提供します。これにより、計測器間の円滑な連携と結果の効率的な処理が保証されます。

各コンポーネントの連携

完全なセキュリティテストセットアップは、ターゲットとなる被試験デバイス、すべてに電源を供給し同期するテストベンチ、テスト方法に特化したハードウェア、およびキャンペーンを実行するソフトウェアの4つの要素で構成されます。これらすべての中核となるのがDS1050Aであり、他のすべてのコンポーネントが接続し、依存するシャーシおよびコントローラです。

その中核に接続するものは、テスト対象によって異なります。以下のタブでは、DS1050Aに直接接続するモジュラービルディングブロックについて説明します。

PXIeシャーシは固定された構成で動作するのではなく、複数のモジュールを同時に受け入れ、どのモジュールをインストールするかによって、テストベンチの機能が決まります。

  • トリガジェネレータを追加すると、信号に正確にトリガをかけることができます。
  • 波形ジェネレータを追加すると、正確なタイミングと振幅でグリッチを形成できます。
  • デジタルI/Oモジュールを追加すると、複雑な多段階キャンペーンのために複数のチャネルを同期できます。

これが、プラットフォームを固定式ではなくモジュール式で拡張可能にしている理由です。同じシャーシとコントローラで、取り付けられたPXIカードを変更するだけで、サイドチャネル解析とフォールトインジェクションの両方をサポートします。
チームは、1つのテストタイプに必要な最小限の構成から始めて、コアを置き換えることなく、新しい要件が生じた際に追加モジュールを組み込むことができます。

衛星

DS1060A パターンベーストリガジェネレータ

SCAおよびFI向けの精密なタイミング

サイドチャネル解析 (SCA) およびフォールトインジェクション (FI)には、精密なトリガが不可欠です。DS1060Aは、正確で再現性のあるタイミングを提供し、測定とインジェクションを被試験デバイスの動作に合わせます。

DS1060Aは、M5200AデジタイザとDS1003Aデジタイザインタフェースで構成されています。このソリューションは、スタンドアロンのオシロスコープとして動作することも、タスクに応じて異なるビットストリームを実行することもできます。パターンベーストリガジェネレータは、パターン駆動トリガを可能にし、サイドチャネル解析ワークフロー用の追加ビットストリームも利用できます。

主要な構成要素

M5200A PXIeデジタイザ

  • FPGAベースのトリガリングによる高速データ収集
  • ディープメモリによるマルチチャネルキャプチャ
  • 柔軟なビットストリームオプション:トリガリング、解析、カスタム

DS1003A デジタイザインタフェース

  • パターンベースのトリガリングと高度な同期を実現
  • M5200Aの入力とDC/ACカップリングを組み合わせる
  • 200 psのトリガI/O時間分解能
航空宇宙および防衛デバイスの動きを示す画面

これが実現するもの

  • 1つのモジュールで、スタンドアロンオシロスコープとしての使用と専用トリガ生成の両方に対応し、それぞれに個別のハードウェアは不要です。
  • ビットストリームの柔軟性により、同じデジタイザを、今日はパターンベースのトリガリングに、将来的に機能が成熟すれば相関/TVLA解析に再構成できます。
  • カスタムビットストリームのサポートにより、標準オプションではカバーされないターゲットに特化したトリガロジックを構築する余地が生まれます。

DS1070A ベースバンドAWG

故障注入用高速波形制御

故障注入テストには、速度、精度、柔軟性が必要です。DS1070A ベースバンドAWGは、これら3つすべてを提供します。

高速アナログ波形生成と柔軟な制御を組み合わせることで、正確なタイミングと振幅での精密なグリッチ注入が可能になり、最新の組み込みデバイスにおける微妙な脆弱性を発見するために不可欠です。

主要な構成要素

M5301A ベースバンド任意波形発生器

  • 0~400 MHzのアナログ波形を生成
  • サブナノ秒分解能でのマルチチャネル動作
  • 高度なグリッチ波形整形のためのFPGAプログラマビリティ

DS1004A インタフェースカード

  • AWG出力を故障注入に適した電圧レベル信号に変換
  • グリッチ生成用に最適化されたビットストリームを搭載
航空宇宙および防衛デバイスの動きを示す画面

これが実現するもの

  • グリッチのタイミングと振幅を精密に制御
  • 電圧、クロック、EM、レーザーFIキャンペーンをサポート
  • 高度で再現性のある故障注入実験を実現

DS1071A PXIeデジタルI/O + インターフェースカード

制御、協調、プロトコル認識

DS1071AデジタルI/Oソリューションは、複雑なフォールトインジェクションキャンペーンのトリガおよび通信バックボーンを提供します。

これにより、テストベンチと被試験デバイス間の緊密な協調が可能になり、タイミングに敏感な攻撃中にデジタルイベント、プロトコル、トリガが同期を維持することが保証されます。

主要な構成要素

M5302AデジタルI/Oモジュール

  • 高速GPIOおよびLVDSチャネル
  • カスタムロジック用FPGAベース制御
  • 一般的なデバッグおよび通信インターフェースのサポート

DS1005Aインターフェースカード

  • LVDS信号をシングルエンドロジックレベルに変換
  • グリッチ制御とプロトコル相互作用に最適化
航空宇宙および防衛デバイスの動きを示す画面

これが実現するもの

  • 複数のデジタル信号間での高精度な同期
  • マルチグリッチおよび複雑なタイミングシナリオに不可欠
  • 異なるデバイスアーキテクチャへの適応性
  • このレベルのデジタル制御は、高度で協調的なフォールトインジェクションテストに不可欠です。

今後のPXIモジュール

新しいPXIモジュールは、プラットフォームの機能を拡張するために継続的に開発されています。これらの追加機能は、進化するテスト要件、新しいセキュリティ手法、およびサイドチャネル解析とフォールトインジェクションの両方におけるより高度なユースケースをサポートするように設計されています。このプラットフォームは、お客様のニーズに合わせて成長するように構築されており、時間の経過とともにテストセットアップを拡張および適応させることができます。

新しいモジュールの最新情報をご覧ください。

独自のデバイスセキュリティテストラボを構築する

このページのすべては、同じ基盤から始まります。DS1050Aは、すべてのテスト、モジュール、キャンペーンが構築されるコアとして機能します。そこから、テストベンチはお客様のテストニーズに基づいて拡張されます。

大まかに言えば、デバイスセキュリティテストラボの構築は、4つの要素に集約されます。ターゲットとなる被試験デバイス、システムに電力を供給し同期させるテストベンチ、クロック、電源、電磁気(EM)、またはレーザーといったテスト方法に特化したハードウェア、そしてSCAまたはFIキャンペーンを設計および実行するソフトウェアであるInspectorです。

一般的なラボは、段階的に複雑さが増していきます。お客様のニーズに応じて、さまざまな階層と種類のラボがあり、テスト要件の拡大に伴ってコンポーネントや機能が追加されます。各段階は同じシャーシ、コントローラ、ソフトウェアに基づいて構築されており、ラボが成長しても何も置き換えられることはありません。

Keysight-Icon-DTX

被測定
デバイス

解析および検証されるチップ、組み込みシステム、またはセキュアエレメント。

顕微鏡をのぞき込む男性

PXI組み込みセキュリティテストベンチ

セットアップ内のすべての機器に電力を供給し、制御し、接続する同期プラットフォーム。

顕微鏡をのぞき込む男性

テストツール

クロック、電源、電磁(EM)、またはレーザーツールを含む、特定のテスト手法を実行するために使用される特殊なハードウェア。

顕微鏡をのぞき込む男性

Inspector Software Suite​

サイドチャネル解析(SCA)およびフォールトインジェクション(FI)キャンペーンの設計、実行、および解析のための統合環境。

顕微鏡をのぞき込む男性

研修・専門知識

継続的なトレーニングにより、チームは進化する攻撃手法に対応し、効果的なSCAおよびFI手法を適用できるようになります。

よくあるご質問

次の課題を解決しましょう。

必要な知識を持つ専門家にご相談ください。