ロバート・S・ヒルベルト記念光学設計コンペティション

コンテストについて

キーサイト・オプティカル・デザイン・エンジニアリングは、学生が完成させた光学設計プロジェクトの優秀性を表彰するロバート・S・ヒルベルト記念光学設計コンテストへのご参加を皆様に呼びかけます。

このコンテストは、現在キーサイト・オプティカル・デザイン・エンジニアリングであるOptical Research Associates (ORA®) の元社長兼最高経営責任者であったロバート(ボブ)・ヒルベルト氏(1941-2008)の功績を称えるものです。ボブ氏は、重要なCODE VおよびLightToolsソフトウェア機能の形成から、主要な光学設計およびエンジニアリングイニシアチブのサポートまで、ORA事業のあらゆる側面に積極的に関与した、ダイナミックで尊敬されるリーダーでした。

コンテストに参加するには、学生は2025-2026学年度中に完了した光学設計の授業課題または論文を、以下のいずれかのソフトウェアツール(CODE V、LightTools、ImSym、LucidShape、RSoft Photonic Device Tools)を使用して応募できます。総額20,000ドルの賞金が授与されます。応募締め切りは2026年6月15日です。受賞者は2026年8月に発表されます。

競技規則またはよくある質問(FAQ)を表示します。

適格性

対象となるには、以下を満たす必要があります。

  1. 北米の高等教育機関の学位プログラムに現在在籍し、学士号、修士号、または博士号の取得を目指していること。
  2. CODE V、LightTools、ImSym、LucidShape、またはRSoft Photonic Device Toolsソフトウェアを使用してプロジェクト/論文を完成させ、光学、光工学、および光学設計ソフトウェアに関する知識を実証してください。
  3. 過去の受賞者ではないこと。

現在の学年度中に完成し、教授に提出されたすべての応募作品が対象となります。

エントリーフォームをダウンロード

Acrobat Readerを使用して表示、記入、印刷できるPDF形式の応募フォームをダウンロードしてください。Acrobat Readerをお持ちでない場合は、Adobeのウェブサイトから無料でダウンロードしてください。

ご質問ですか?

  • osg_educ@keysight.comまでEメールでお問い合わせください。
  • キャンパス担当者にお問い合わせください
  • お問い合わせは、月曜日から金曜日の太平洋時間午前8時から午後5時の間に+1 626-795-9101までお電話ください。

2026年受賞者

  • Julia Barber - ロチェスター大学
  • Cory Kaspar, Ethan Luker, Linden Solgonick, and Matias Straub Martinez - アリゾナ大学
  • Ren Lian - ロチェスター大学
  • Yanzhao Lu - アリゾナ大学
  • Harithra Navaratnam - レンセラー工科大学
  • Isabelle Settle - ロチェスター大学
  • Martin Sipowicz - ロチェスター大学
  • Yefu Zhang - CREOL
  • Zihan Zheng - ロチェスター大学

学生向けリソース

コンテスト規定と応募資格

学生は光学設計の授業課題または論文を応募できます。総額20,000ドルの賞金が授与されます。

対象となるには、北米の高等教育機関の学位プログラムに現在在籍し、学士号、修士号、または博士号の取得を目指している必要があります。

応募作品は、CODE V、LightTools、ImSym、LucidShape、またはRSoft Photonic Device Toolsソフトウェアを使用して完成している必要があり、光学、光工学、および光学設計ソフトウェアに関する知識を実証している必要があります。現在の学年度中に完成し、教授に提出されたすべての応募作品が対象となります。

プロジェクトが共同で執筆された場合、学生グループは1つのエントリーを提出できます。

過去の受賞者は対象外となりますのでご注意ください。

応募は2026年6月15日の終業時までにEメールで受領される必要があります。

Acrobat Readerを使用して表示、記入、印刷できるPDF形式の応募フォームをダウンロードしてください。Acrobat Readerをお持ちでない場合は、Adobeのウェブサイトから無料でダウンロードしてください。

  • プロジェクト/論文は「現状のまま」提出できます。特別なフォーマットは必要ありません。
  • 10ページを超えるプロジェクトレポートの場合、10ページ以内のプロジェクトの短い概要を提出してください。概要に含まれる図は、元のプロジェクトレポートの図と同一である必要があります。
  • プロジェクト/論文は電子的に提出してください。応募フォーム、論文、および関連ファイルをosg_educ@keysight.comまでEメールで送信してください。応募受領後、確認のEメールが届きます。
  • 教授の署名が必要です。エントリーフォームの指定されたスペースを使用するか、教授にosg_educ@keysight.comまでEメールで学生身分を確認してもらってください。
  • 元の論文に含まれていない場合、CODE V、LightTools、ImSym、LucidShape、またはRSoft Photonic Device Toolsの追加出力と、プロジェクト/論文で当社のソフトウェアがどのように使用されたかの説明が必要です。ソフトウェアの使用方法が論文で既に説明されている場合、この追加情報は任意です。
  • 提出ファイルのサイズが10 MBを超える場合は、大容量ファイルのアップロード方法についてosg_educ@keysight.comまでEメールでお問い合わせください。大容量の添付ファイルを含むEメールは、正常に送信されない場合があります。
  • キーサイトの従業員は応募資格がありません。
  • 学生の学位および履修科目に関連する内容
  • 論文/プロジェクトにおけるCODE V、LightTools、ImSym、LucidShape、またはRSoft Photonic Device Toolsソフトウェアの使用レベル
  • 論文/プロジェクトがコース/プロジェクト課題の定義にどの程度適合しているか
  • 当社ソフトウェアの革新的な使用
  • このコンテストは、北米の大学およびカレッジに在籍する学生に限定されます。
  • このコンテストの過去の受賞者は応募資格がありません。
  • 審査員の決定が最終的なものとなります。
  • 提出された論文は返却または批評されません。
  • キーサイトは、プロモーション目的で、受賞者の氏名、大学、および受賞論文からのCODE V、LightTools、ImSym、LucidShape、またはRSoft Photonic Device Toolsの画像を公開する権利を有します。
  • キーサイトは、学生から提出されたCODE V、LightTools、ImSym、LucidShape、またはRSoft Photonic Device Toolsのモデルを、トレーニングまたはプロモーション目的で使用する権利を有します。
  • キーサイトの従業員は応募資格がありません。

よくあるご質問

受賞者には、7月31日までにEメールおよび/または電話で直接連絡します。受賞者は、当社のウェブサイトおよびソーシャルメディアチャネル(Facebook、X、LinkedIn)でも発表されます。

受賞者リストは、8月中旬までに当社のウェブページに掲載されます。

ハードウェアは受け付けられません。書面による論文およびプロジェクトのみです。

提出に特別な形式は必要ありません。学生は、課題/プロジェクトについて教授から与えられた形式仕様に従ってください。

注: 10ページを超えるプロジェクトレポートの場合、10ページ以内のプロジェクトの短い概要を提出してください。概要に含まれる図は、元のプロジェクトレポートの図と同一である必要があります。

発表済みの論文は、課題/プロジェクトまたは論文の要件を満たしていれば提出できます。すべての提出物には教授の承認/署名が必要です。
3つの添付ファイルを添えて、osg_educ@keysight.comにメールしてください。
  1. 記入済みのエントリーフォーム
  2. 原稿のPDFまたはスキャン
  3. CODE V、LightTools、ImSym、LucidShape、またはRSoft Photonic Device Toolsファイル
不完全なエントリーは考慮されません。エントリーが受理されると、確認メールが届きます。