より多くの脆弱性が、より迅速に発見され、より早く悪用されています。
72,812
2026年9月までに公開されたCVEの数は、すでに2025年通年の数より51%増加
−7日
2025年の悪用までの平均時間:攻撃は平均してパッチがリリースされる前に開始されます
メーカーは、悪用された脆弱性を認識してからわずか24時間後を皮切りに、3つの段階に分けてENISAおよび各国のCSIRTに通知する必要があります。
原因の推測と影響を受ける国を記載した最初の警告
脆弱性の詳細、影響を受ける製品、および講じられた緩和策
修正版の提供開始から14日以内。深刻度、影響度、および是正措置を記載
各期限に間に合わせるためには、迅速な回答が必要です:
CRAにより、自社コード、サードパーティ製コンポーネント、オープンソースライブラリのいずれに含まれているかにかかわらず、製品内のすべての脆弱性に対する責任が生じます。義務は法律で定められている一方で、その背後にある作業負荷は増大し続けています。
AI駆動型開発とは、より多くのコード、より多くの依存関係、そしてより短いリリースサイクルを意味します。すべてのリリースで、新しいファーストパーティ、サードパーティ、およびオープンソースのコンポーネントが導入され、ギャップが生じる新たな機会が生まれます。
悪用可能性の証拠がなければ、深刻度のスコアだけで対応順位が決まってしまいます。真のリスクが残されたまま、チームはノイズの対応に労力を費やしてしまいます。
スキャナは数千件の検出結果にフラグを立てますが、脆弱性がお使いの製品において到達可能か、悪用可能か、関連性があるかを提示することはめったにありません。
内部コードと外部コンポーネントは多くの場合、別々のワークフローで管理されており、決定事項はチケット、チャット、スプレッドシートなどに分散しています。24時間または72時間以内に追跡可能で監査に対応した証拠を収集することは、ほぼ不可能です。
Keysight AI Analysis for CRAは、脆弱性のライフサイクル全体を自動化する脆弱性管理を備えたAI駆動型コード分析サービスです。キーサイトのセキュリティ専門知識に基づいて構築されており、独自のカプセル化されたAI搭載フレームワークが脆弱性を特定し、悪用可能かどうかをテストし、修正の提案と検証を行い、すべてのステップを文書化します。
SBOMベースのCVEおよびSASTの検出結果をトリアージし、誤検知を除外して悪用可能なリスクを優先的にランク付けします。
すべての修正をサンドボックスでビルド、テスト、検証し、脆弱性が解消されていることを確認します。
実際の稼働中の侵入ポイントから、どの脆弱性に実際に到達し、悪用される可能性があるかを示します。
脆弱性の処理、協調的な開示、インシデント報告、適合性評価に向けた、追跡可能で監査に対応した記録を作成します。
お客様はソースコードリポジトリへのアクセス権と環境詳細を共有します。バイナリではなくソースコードを解析するため、すべての検出結果が正確な行を指し示し、修正はすぐにマージ可能なパッチとして提供されます。
キーサイトは、本格的な解析の前に前提条件を評価し、お客様とともにブロッカーを解消します。
当社のフレームワークはSCAデータを収集してAI駆動型SASTを実行し、サンドボックスを起動して到達可能性と悪用可能性をテストし、各パッチを検証します。
お客様のチームとキーサイトが共同で、検出結果、パッチの結果、および修正の推奨事項を確認します。
カバレッジのギャップを特定し、将来の改善に向けたフィードバックを収集します。
すべてのオプションが、ファーストパーティ、サードパーティ、およびオープンソースコードを1つの統合されたAIワークフローでカバーし、CI/CDパイプライン統合もまもなく提供されます。
ソースコードはお客様にとって最も価値のある資産です。当社はそのように扱います。
悪用が確認された脆弱性と重大なインシデントに関する報告は、2026年9月11日から適用されます。脆弱性ハンドリングやSBOMを含む残りの要件は、2027年12月11日から適用されます。
いいえ。AIはパッチを提案し、サンドボックスで検証します。重要なパッチは、コードベースに反映される前に必ず人間のレビューを経ます。
いいえ。プロジェクトはオフラインAIサーバーで実行でき、データがモデルのトレーニングに使用されることは一切ありません。
製品内でどの脆弱性が到達可能かつ悪用可能であるかを事前に把握でき、すべての検出結果に追跡可能な記録が残ります。新しく悪用された脆弱性が発見された場合、影響を素早く評価し、エビデンスとともに報告できます。
検出結果は、優先順位付けされたJiraチケットやスプリントアイテムなど、既存のワークフローにシームレスに組み込まれます。
自社製品の1つでパイロットプロジェクトを実施します。上記の5つのステップに従い、結果の振り返りで締めくくります。
何をお探しですか?