더 많은 취약점이 더 빨리 발견되고 더 빨리 악용됩니다.
72,812
2026년 9월까지 발표된 CVE는 이미 2025년 전체 대비 51% 증가했습니다.
−7일
2025년 평균 익스플로잇 소요 시간: 이제 공격은 대개 패치가 배포되기 전에 시작됩니다.
제조업체는 악용된 취약점을 인지한 지 불과 24시간 만에 시작하여 세 단계로 ENISA 및 국가 CSIRT에 통지해야 합니다.
추정 원인 및 영향받은 국가가 포함된 최초 경보
취약점 세부 정보, 영향받은 제품 및 취해진 완화 조치
수정 사항이 제공된 후 14일 이내, 심각도, 영향 및 시정 조치 포함
각 마감일을 준수하려면 신속한 답변이 필요합니다.
CRA에 따라 귀사는 자체 코드, 타사 구성 요소 또는 오픈 소스 라이브러리 중 어디에 있든 제품의 모든 취약점에 대해 책임을 집니다. 의무는 법적으로 고정되어 있지만 그 이면에 있는 업무량은 계속 증가하고 있습니다.
AI 기반 개발은 더 많은 코드, 더 많은 종속성, 더 짧은 릴리스 주기를 의미합니다. 모든 릴리스는 새로운 자체, 타사 및 오픈 소스 구성 요소와 취약점이 발생할 수 있는 새로운 가능성을 가져옵니다.
익스플로잇 가능성에 대한 증거가 없으면 심각도 점수만으로 대기열이 결정됩니다. 실제 위험이 대기하는 동안 팀은 노이즈에 노출되어 노력을 낭비하게 됩니다.
스캐너는 수천 개의 발견 사항을 플래그로 지정하지만, 취약성이 제품 내에서 도달 가능하고 악용 가능하며 관련성이 있는지는 거의 보여주지 않습니다.
내부 코드와 외부 컴포넌트는 종종 별도의 워크플로에서 관리되며, 결정 사항은 티켓, 채팅, 스프레드시트에 분산되어 있습니다. 24시간 또는 72시간 내에 추적 가능하고 감사 준비가 완료된 증거를 취합하는 것은 거의 불가능합니다.
CRA용 키사이트 AI 분석은 전체 취약점 수명 주기를 자동화하는 취약점 관리 기능이 포함된 AI 기반 코드 분석 서비스입니다. 키사이트의 보안 전문 지식을 바탕으로 구축된 당사의 독자적인 AI 기반 프레임워크는 취약점을 식별하고, 익스플로잇 가능 여부를 테스트하며, 수정 사항을 제안 및 검증하고, 모든 단계를 문서화합니다.
SBOM 기반 CVE 및 SAST 결과 항목을 분류하고, 오탐을 필터링하며, 악용 가능한 위험을 우선적으로 순위화합니다.
취약점이 해결되었는지 확인하기 위해 샌드박스에서 모든 수정 사항을 빌드, 테스트 및 검증합니다.
실제 프로덕션 진입점에서 실제로 도달하고 악용할 수 있는 취약점을 보여줍니다.
취약성 처리, 조정된 공개, 인시던트 보고 및 적합성 평가를 위해 추적 가능하고 감사 준비가 완료된 기록을 생성합니다.
소스 코드 저장소 및 환경 세부 정보를 공유합니다. 바이너리가 아닌 소스 코드를 분석하므로 모든 발견 항목이 정확한 라인을 가리키며, 병합 준비가 완료된 패치 형태로 수정 사항이 제공됩니다.
키사이트는 본격적인 분석에 앞서 선행 조건을 평가하고 차단 요소를 함께 해결합니다.
당사의 프레임워크는 SCA 데이터를 수집하고 AI 기반 SAST를 실행한 다음, 샌드박스를 구동하여 도달 가능성과 익스플로잇 가능성을 테스트하고 각 패치를 검증합니다.
귀사 팀과 키사이트가 발견 항목, 패치 결과 및 조치 권장 사항을 함께 검토합니다.
커버리지 공백을 식별하고 향후 개선을 위한 피드백을 수집합니다.
모든 옵션은 단일 통합 AI 워크플로에서 자체 개발 코드, 타사 코드, 오픈 소스 코드를 모두 지원하며, CI/CD 파이프라인 통합 기능이 곧 제공될 예정입니다.
소스 코드는 가장 가치 있는 자산입니다. 당사는 이를 엄격하게 보호합니다.
실제로 악용된 취약점 및 심각한 사고에 대한 신고는 2026년 9월 11일부로 적용됩니다. 취약점 처리 및 SBOM을 포함한 나머지 요구 사항은 2027년 12월 11일부로 적용됩니다.
아니요. AI는 패치를 제안하고 샌드박스에서 이를 검증합니다. 중요 패치는 코드베이스에 적용되기 전에 항상 사람이 직접 검토하는 과정을 거칩니다.
아니요. 오프라인 AI 서버에서 프로젝트를 실행할 수 있으며, 데이터는 모델 학습에 절대 사용되지 않습니다.
제품에서 도달 가능하고 악용 가능한 취약점을 이미 파악하고 있으며, 모든 발견 항목에 추적 가능한 기록이 남습니다. 새로 악용된 취약점이 발생하면 영향을 신속하게 평가하고 증거와 함께 신고할 수 있습니다.
발견된 결과는 우선순위가 지정된 Jira 티켓이나 스프린트 항목 등 기존 워크플로로 자연스럽게 유입됩니다.
귀사 제품 중 하나에 대한 파일럿 프로젝트를 통해 진행합니다. 위의 5단계를 거쳐 결과에 대한 회고로 마무리됩니다.
무엇을 찾고 있습니까?