2026年9月28日  

概要

キーサイトは、PROPSIM(F8800A、F8820A、F8800B、F8820B)ソフトウェアバージョン10.0(2024年5月リリース)から12.1における、重大度(クリティカル)の高いリモートコード実行の脆弱性を認識しています。現時点において、悪用の証拠は確認されていません。

CVSSスコアリング: 9.2 Critical CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/AU:Y/R:U/V:D
 

影響を受ける製品と軽減策

当社は、現時点において提供されているすべてのキーサイト製品ポートフォリオを評価し、PROPSIM(F8800A、F8820A、F8800B、F8820B)ソフトウェアバージョン10.0(2024年5月リリース)から12.1のみが影響を受けると判断しました。1

この問題は、2026年7月22日にリリースされたソフトウェアバージョン12.2で解決されています。
 

推奨されるアクション 

キーサイトは、すべての顧客に対し、できるだけ早く最新バージョンのソフトウェアにアップグレードすることを推奨しています。古いバージョンのソフトウェアにはこの脆弱性が存在している可能性があるため、古いソフトウェアバージョンの使用を中止することを推奨します。

一般に、Keysightは、お客様が常に業界のサイバーセキュリティのベストプラクティスに従い、あらゆる脆弱性や脅威から保護するために、利用可能な最新のソフトウェアバージョンに常に更新することを推奨します。

その他のご質問は、キーサイトまでお問い合わせください。 

1 キーサイトは、PROPSIMの脆弱性の影響を受ける製品のリストを作成するために、商業的に合理的な努力を払いました。キーサイトはこの情報を便宜上提供するものであり、その完全性を保証するものではありません。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?