何をお探しですか?
協業・提携
キーサイトとVISPIRON SYSTEMS、ドイツで電池セルの試験技術を推進
To support growing Electric Vehicle (EV) production, Keysight Technologies and VISPIRON SYSTEMS GmbH have collaborated to offer customers improved battery cell testing capabilities in Germany. Through the partnership, VISPIRON SYSTEMS will open its second state-of-the-art battery lab in Munich, equipped with Keysight technology, improving battery cell performance and development for manufacturers.
自動車業界がより環境に優しくコネクテッドな未来に向けて移行し続ける中、メーカーは、より耐久性が高く、高電力密度であり、安全性の高いEVバッテリーを開発するという課題に直面しています。これらの目標を達成するための最も重要な側面の1つが、セルレベルでのバッテリーテストです。
キーサイトのEVセグメントディレクターであるMichael Reserは次のように述べています。「お客様は高品質なバッテリーを迅速に製造することを求めており、そのためには詳細かつ正確なインサイトを提供することが求められます。VISPIRON SYSTEMSと提携してこれを現実のものとすることができ、また自動車業界の未来がどうなるのか非常に楽しみにしています。この新しい研究所を通じて、私たちは顧客の先駆的な技術を推進し、モビリティの電動化の拡大を加速させていきます。」
事前定義された環境条件下でのリチウムイオンバッテリーの性能と安定性のテストに焦点が当てられています。この研究所では、キーサイトのSL1007A Scienlab バッテリー・テスト・システムを活用し、10基のセルテストベンチを備え、メーカーが480個のバッテリーセルに対してカスタマイズされた性能、機能、経年変化、および環境テストを同時に実行できるようにします。
キーサイトのバッテリーセルテストソリューションは、幅広いテストと性能評価を提供するように構築されており、メーカーの市場投入までの時間短縮と将来のイノベーションのサポートに貢献します。ミュンヘンのバッテリー研究所でこの技術を使用することにより、最大96個のバッテリーセルに対して電気化学インピーダンス分光測定を同時に実行できます。
VISPIRON SYSTEMSのCTOであるMatthias Röhlは次のように述べています。「2つ目となる非常に革新的なバッテリーテスト研究所の開設により、当社は戦略的方針を継続し、お客様による先進的なeモビリティソリューションの開発を加速させるために従来のテスト能力を拡大します。キーサイトとのパートナーシップのおかげで、テストおよび検証のための業界をリードする技術を提供することができます。」