무엇을 찾고 있습니까?
협업 및 파트너십
키사이트와 VISPIRON SYSTEMS, 독일에서 배터리 셀 테스트 기술 발전 주도
증가하는 전기차(EV) 생산을 지원하기 위해 키사이트테크놀로지스와 VISPIRON SYSTEMS GmbH가 협력하여 독일 고객들에게 향상된 배터리 셀 테스트 기능을 제공합니다. 이번 파트너십을 통해 VISPIRON SYSTEMS는 키사이트 기술을 갖춘 두 번째 최첨단 배터리 연구소를 뮌헨에 개소하여 제조업체의 배터리 셀 성능과 개발을 향상시킬 예정입니다.
자동차 산업이 더욱 친환경적이고 연결된 미래를 향해 계속 나아감에 따라, 제조업체들은 더 내구성이 뛰어나고 전력 밀도가 높으며 더 안전한 전기차(EV) 배터리를 개발해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 목표를 달성하는 데 있어 가장 중요한 측면 중 하나는 셀 수준에서의 배터리 테스트입니다.
키사이트의 EV 부문 디렉터인 마이클 레저(Michael Reser)는 "고객은 신속하게 양질의 배터리를 생산하고자 하며, 이는 심층적이고 정확한 통찰력을 제공하는 것을 의미합니다."라며, "VISPIRON SYSTEMS와 파트너십을 맺고 이를 실현하게 되어 기쁘며, 자동차 산업의 미래가 어떻게 펼쳐질지 기대됩니다. 이 새로운 실험실을 통해 고객의 선도적인 기술을 발전시키고 e-모빌리티의 확장을 가속화할 것입니다."라고 말했습니다.
초점은 사전 정의된 환경 조건에서 리튬 이온 배터리의 성능과 안정성을 테스트하는 데 맞춰져 있습니다. 이 실험실은 키사이트의 SL1007A Scienlab 배터리 테스트 시스템을 활용하며 10개의 셀 테스트 벤치를 갖추어 제조업체가 480개의 배터리 셀에 대해 맞춤형 성능, 기능, 노화 및 환경 테스트를 동시에 실행할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 배터리 셀 테스트 솔루션은 광범위한 테스트와 성능 평가를 제공하도록 구축되어 제조업체가 출시 기간을 단축하고 미래의 혁신을 지원할 수 있도록 돕습니다. 뮌헨에 위치한 배터리 실험실에서 이 기술을 사용함으로써 최대 96개의 배터리 셀에 대해 전기 화학적 임피던스 분광법 측정을 동시에 수행할 수 있습니다.
VISPIRON SYSTEMS의 CTO인 마티아스 뢰흘(Matthias Röhl)은 "두 번째로 매우 혁신적인 배터리 테스트 실험실을 개소함과 동시에, 당사는 전략적 노선을 이어가며 이전 테스트 역량을 확대하여 고객의 첨단 e-모빌리티 솔루션 개발을 가속화하고 있습니다."라며, "키사이트와의 파트너십 덕분에 테스트 및 검증을 위한 업계 최고의 기술을 제공할 수 있게 되었습니다."라고 밝혔습니다.