協業・提携

キーサイトとセソル・テック、自動車認証管理の改善に向け提携

自動車産業が成長と進化を続ける中、テクノロジーとセキュアな通信はその成功において極めて重要であり続けます。統合型コンピュータシステムは、先進運転支援システム(ADAS)、アダプティブ・クルーズ・コントロール、ハイブリッドエンジン、インターネットアクセス、Bluetooth接続など、多くの先進的な機能を提供します。しかし、メーカーは、車両に統合されるあらゆるテクノロジーがコンプライアンスおよびセキュリティ要件を満たしていることを確認する必要があります。

デジタル証明書の役割

IEEE 1609.2標準で概説されているように、V2X(Vehicle-to-Everything)通信における重要な課題の1つは、デジタル証明書の管理にあります。これらは、自動車エコシステムにおけるデータの整合性と信頼性を維持するために不可欠です。しかし、各証明書のレベルには、限られた有効期間や有効期間が重なるリスクなど、独自の複雑さが伴います。これらのライフサイクルを効果的に管理しないと、更新の遅延、相互運用性の問題、さらには完全な通信障害などのサービス中断につながる可能性があります。これは、同時発生する証明書の有効期限切れやシステムクロックの不一致など、予期せぬエッジケースが車両の通信と安全性に深刻な影響を与える可能性がある大規模な導入において、より顕著になります。このような障害が発生すると、コストのかかるOTA(Over-the-Air)アップデートや、最悪の場合はリコールが必要になる可能性があり、堅牢なテストとプロアクティブな管理戦略の必要性が浮き彫りになります。

Keysightのオートモーティブ&エナジー・ソリューションズのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるThomas Goetzlは、次のように述べています。「V2X技術の進歩は、セキュアな通信における標準的およびエッジケースのシナリオに対処することにかかっています。メーカーは、信頼性とセキュリティに対する業界の増大する要求を満たすことができるという安心感を持ちながら、イノベーションを起こす必要があります。これには、研究開発中の厳格なテストと、認証を追跡するための徹底した管理プロセスが必要です。」

エッジにおける実世界シナリオのシミュレーション 

この課題に対処するため、KeysightとSaesol Techは、エッジケースにおける証明書を管理する革新的な方法実証するため、概念実証(PoC)を成功させました。PoCは、証明書のライフサイクル管理がV2X通信を混乱させる可能性のあるシナリオ、例えば証明書の有効期限の重複や、厳しい納期での大規模な更新などに焦点を当てました。

このテストでは、IEEE 1609.2.1標準に準拠し、Keysightの自動テストシステムとシームレスに統合されたSaesol TechのSCMSを活用しました。テスト対象のシステムに変更を必要とすることが多い従来のテストとは異なり、このコンセプトは現実世界の製造環境と同一の構成を使用して実施されました。Saesol Techの高度なテクノロジーにより、通常10年以上先頭に発生する証明書の有効期限切れのシミュレーションが可能になり、現実的な時間枠でのエッジケーステストが可能になりました。

これらの制御されたシミュレーションを通じて、PoCはV2Xの動作を中断することなく証明書の移行をどのように管理できるかを正常に評価しました。主な成果には、計画外の証明書の有効期限切れに関連するリスクの軽減や、重複する証明書間のシームレスな移行の検証が含まれます。これにより、困難なエッジケースのシナリオにおいても、車両とインフラストラクチャ間の中断のない通信が保証されました。

その結果、証明書管理における信頼性とスケーラビリティの向上など、大きなメリットが実証されました。この課題にプロアクティブに対処することで、このコラボレーションは運用リスクを最小限に抑え、コストのかかる手動介入への依存を減らし、潜在的な車両リコールの防止に貢献しました。これらのイノベーションは、V2Xのセキュリティを強化するだけでなく、業界の進化する要求を満たすための堅牢なフレームワークをメーカーに提供します。

「このPoCは、開発段階で見落とされがちな証明書管理シナリオに対する厳格なテストの必要性を浮き彫りにしています。こうしたエッジケースに事前に対処することは、V2Xサービスの円滑な稼働を保証するだけでなく、長期的には多大な保守コストの削減にもつながります。キーサイトとの協業は、信頼性が高くセキュアなV2Xソリューションを提供するという当社のコミットメントを示すものです」と、Saesol TechのCTOであるWoody Kim氏は述べています。