Können wir Ihnen behilflich sein?
ZUSAMMENARBEIT
Keysight und Saesol Tech kooperieren zur Verbesserung des Zertifizierungsmanagements in der Automobilindustrie.
Da die Automobilindustrie stetig wächst und sich weiterentwickelt, bleiben Technologie und sichere Kommunikation entscheidend für ihren Erfolg. Integrierte Computersysteme bieten zahlreiche moderne Funktionen, wie beispielsweise Fahrerassistenzsysteme (ADAS), adaptive Geschwindigkeitsregelung, Hybridmotoren, Internetzugang und Bluetooth-Verbindungen. Hersteller müssen jedoch sicherstellen, dass alle in ein Fahrzeug integrierten Technologien den geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
Die Rolle digitaler Zertifikate
Eine der zentralen Herausforderungen in der Fahrzeug-zu-Allem-Kommunikation (V2X) liegt im Management digitaler Zertifikate gemäß dem IEEE-1609.2-Standard . Diese sind unerlässlich für die Datenintegrität und das Vertrauen in automobilen Ökosystemen. Jede Zertifikatsstufe birgt jedoch eigene Komplexitäten, darunter begrenzte Gültigkeitsdauern und das Risiko sich überschneidender Ablaufdaten. Ein ineffektives Lebenszyklusmanagement kann zu Serviceausfällen führen, beispielsweise zu verzögerten Erneuerungen, Interoperabilitätsproblemen und sogar zu vollständigen Kommunikationsausfällen. Dies wird bei großflächigen Implementierungen besonders deutlich, da unvorhergesehene Sonderfälle wie gleichzeitig ablaufende Zertifikate oder Systemuhrenabweichungen die Fahrzeugkommunikation und -sicherheit erheblich beeinträchtigen können. Solche Störungen können kostspielige Over-the-Air-Updates oder im schlimmsten Fall Rückrufaktionen erforderlich machen. Daher sind robuste Tests und proaktive Managementstrategien unerlässlich.
„Die Weiterentwicklung der V2X-Technologie hängt maßgeblich von der Bewältigung von Standard- und Sonderfällen in der sicheren Kommunikation ab“, so Thomas Goetzl, Vice President und General Manager Automotive and Energy Solutions bei Keysight. „Hersteller müssen innovativ sein und gleichzeitig die Gewissheit haben, die steigenden Anforderungen der Branche an Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erfüllen. Dies erfordert strenge Tests während der Forschung und Entwicklung sowie ein sorgfältiges Management zur Nachverfolgung der Zertifizierungen.“
Simulation realer Szenarien am Rande
Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben Keysight und Saesol Tech erfolgreich einen Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept, PoC) erbracht, der innovative Ansätze für das Zertifikatsmanagement in Grenzfällen aufzeigt. Der PoC konzentrierte sich auf Szenarien, in denen das Zertifikatslebenszyklusmanagement die V2X-Kommunikation potenziell beeinträchtigen könnte, beispielsweise bei sich überschneidenden Zertifikatsabläufen und umfangreichen Erneuerungen unter Zeitdruck.
Die Tests nutzten Saesol Techs SCMS, das nahtlos in Keysights automatisiertes Testsystem integriert war und den IEEE-1609.2.1-Standard entsprach. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tests, die oft Modifikationen am Prüfling erfordern, wurde dieses Konzept mit Konfigurationen durchgeführt, die realen Produktionsumgebungen entsprachen. Die fortschrittliche Technologie von Saesol Tech ermöglichte die Simulation von Zertifikatsabläufen, die typischerweise in über zehn Jahren erfolgen, und somit Grenzfalltests in einem realistischen Zeitrahmen.
Mithilfe dieser kontrollierten Simulationen konnte das Proof-of-Concept-Projekt erfolgreich evaluieren, wie Zertifikatsübergänge ohne Beeinträchtigung des V2X-Betriebs gehandhabt werden können. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählten die Minderung der Risiken im Zusammenhang mit ungeplanten Zertifikatsabläufen und die Validierung nahtloser Übergänge zwischen sich überschneidenden Zertifikaten. Dies gewährleistete eine unterbrechungsfreie Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur, selbst in anspruchsvollen Grenzfällen.
Die Ergebnisse zeigten deutliche Vorteile auf, darunter eine höhere Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit im Zertifikatsmanagement. Durch die proaktive Herangehensweise minimierte die Zusammenarbeit operative Risiken, reduzierte den Bedarf an kostspieligen manuellen Eingriffen und trug dazu bei, potenzielle Fahrzeugrückrufe zu vermeiden. Diese Innovationen stärken nicht nur die V2X-Sicherheit, sondern bieten Herstellern auch ein robustes Rahmenwerk, um den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.
„Dieser Proof of Concept unterstreicht die Notwendigkeit rigoroser Tests für Zertifikatsmanagement-Szenarien, die während der Entwicklung oft vernachlässigt werden. Die proaktive Berücksichtigung dieser Sonderfälle gewährleistet nicht nur einen unterbrechungsfreien Betrieb von V2X-Diensten, sondern spart langfristig auch erhebliche Wartungskosten. Unsere Zusammenarbeit mit Keysight beweist unser Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger und sicherer V2X-Lösungen“, so Woody Kim, CTO von Saesol Tech.