COLABORAÇÃO

A Keysight e a Saesol Tech colaboram para aprimorar a gestão de certificações automotivas

À medida que a indústria automotiva continua a crescer e evoluir, a tecnologia e a comunicação segura continuam sendo fundamentais para o seu sucesso. Os sistemas computacionais integrados oferecem diversos recursos modernos, como sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), controle de velocidade adaptativo, motores híbridos, acesso à internet e conexões Bluetooth. No entanto, os fabricantes devem garantir que qualquer tecnologia integrada a um veículo atenda aos requisitos de conformidade e segurança.

O papel dos certificados digitais

Um dos principais desafios na comunicação veículo-para-tudo (V2X) reside no gerenciamento de certificados digitais, conforme descrito pela norma IEEE 1609.2. Esses certificados são essenciais para manter a integridade dos dados e a confiança nos ecossistemas automotivos. No entanto, cada nível de certificado apresenta suas próprias complexidades, incluindo validade limitada e o risco de sobreposição dos períodos de validade. A falta de gerenciamento eficaz desses ciclos de vida pode levar a interrupções no serviço, como atrasos nas renovações, problemas de interoperabilidade e até mesmo falhas totais de comunicação. Isso se torna mais evidente em implantações em grande escala, onde casos extremos imprevistos, como expirações simultâneas de certificados ou incompatibilidades no relógio do sistema, podem afetar gravemente a comunicação e a segurança dos veículos. Tais interrupções podem exigir atualizações over-the-air onerosas ou, na pior das hipóteses, recalls, destacando a necessidade de testes robustos e estratégias de gerenciamento proativas.

“O avanço da tecnologia V2X depende da abordagem de cenários padrão e de casos extremos na comunicação segura”, afirmou Thomas Goetzl, vice-presidente e gerente geral da divisão de Soluções Automotivas e de Energia da Keysight. “Os fabricantes precisam inovar com a tranquilidade de saber que podem atender às crescentes demandas do setor por confiabilidade e segurança. Isso requer testes rigorosos durante a pesquisa e o desenvolvimento, além de um processo de gestão minucioso para acompanhar as certificações.”

Simulação de cenários do mundo real na borda 

Para enfrentar esse desafio, a Keysight e a Saesol Tech realizaram com sucesso uma prova de conceito (PoC) para demonstrar formas inovadoras de gerenciar certificados em casos extremos. A PoC concentrou-se em cenários em que o gerenciamento do ciclo de vida dos certificados poderia potencialmente interromper a comunicação V2X, como a sobreposição de datas de validade de certificados e renovações em grande escala com prazos apertados.

Os testes utilizaram o SCMS da Saesol Tech, perfeitamente integrado ao sistema de testes automatizados da Keysight, em conformidade com as normas IEEE 1609.2.1. Ao contrário dos testes tradicionais, que muitas vezes exigem modificações no sistema em teste, esse conceito foi conduzido utilizando configurações idênticas às dos ambientes de produção reais. A tecnologia avançada da Saesol Tech permitiu a simulação de expirações de certificados que normalmente ocorrem daqui a mais de 10 anos, possibilitando testes de casos extremos em um prazo realista.

Por meio dessas simulações controladas, a demonstração de conceito (PoC) avaliou com sucesso como as transições de certificados poderiam ser gerenciadas sem interromper as operações V2X. Entre as principais conquistas, destacam-se a mitigação dos riscos associados ao vencimento não planejado de certificados e a validação de transições contínuas entre certificados que se sobrepõem. Isso garantiu uma comunicação ininterrupta entre veículos e infraestrutura, mesmo em cenários extremos e desafiadores.

Os resultados demonstraram benefícios significativos, incluindo maior confiabilidade e escalabilidade no gerenciamento de certificados. Ao abordar essa questão de forma proativa, a colaboração minimizou os riscos operacionais, reduziu a dependência de intervenções manuais onerosas e ajudou a evitar possíveis recalls de veículos. Essas inovações não apenas fortalecem a segurança do V2X, mas também oferecem aos fabricantes uma estrutura robusta para atender às demandas em constante evolução do setor.

“Esta demonstração de conceito (PoC) ressalta a necessidade de testes rigorosos para cenários de gerenciamento de certificados que muitas vezes são negligenciados durante o desenvolvimento. Abordar esses casos extremos de forma proativa não apenas garante serviços V2X ininterruptos, mas também economiza custos significativos de manutenção a longo prazo. Nossa colaboração com a Keysight demonstra nosso compromisso em oferecer soluções V2X confiáveis e seguras”, afirmou Woody Kim, diretor de tecnologia (CTO) da Saesol Tech.