Como ajustar os tapetes da resposta de impulso finito de transmissão

Soluções de teste de interconexão funcional
+ Soluções para testes de interconexão funcional

Automatizar o ajuste de faixas por meio de fixtures com perda

Dispositivos elétricos e interconexões com perdas podem degradar um sinal de transmissão PAM4 de alta velocidade antes que ele chegue ao ponto de medição, reduzindo a abertura do olho e dificultando uma avaliação precisa. Os engenheiros podem compensar essa perda ajustando as configurações dos tap da Resposta de Impulso Finito (FIR) de transmissão, mas o ajuste manual exige alterações repetidas nos valores dos tap, seguidas de medições repetidas da forma de onda. À medida que o número de pistas e as taxas de sinalização suportadas aumentam, esse processo pode se tornar demorado e difícil de repetir de maneira consistente. Os engenheiros precisam de um método que meça o sinal após ele passar pelo caminho real com perdas, determine como a forma de onda transmitida deve ser ajustada e aplique as configurações FIR atualizadas de volta à fonte. O processo de ajuste também requer uma referência de temporização adequada para que o analisador de comunicações digitais possa avaliar corretamente a forma de onda recebida e o olho. Um padrão definido de Sequência Binária Pseudoaleatória Quaternária (PRBSQ) fornece o estímulo utilizado durante o processo de ajuste, enquanto a taxa de sinalização selecionada determina a configuração dos tap que deve ser otimizada. O objetivo é melhorar o olho transmitido através do dispositivo de teste ou da interconexão específica antes que medições adicionais sejam realizadas.

Uma abordagem prática exige uma conexão integrada entre a análise da forma de onda e o ajuste do transmissor, em vez de depender de alterações manuais repetidas. O analisador mede o sinal PAM4 recebido, calcula novos valores de tap FIR de transmissão e retorna esses valores para que possam ser aplicados ao sinal transmitido. Em seguida, os engenheiros verificam se as configurações atualizadas ampliaram o olho e analisam as estatísticas resultantes do olho. O ajuste pode ser aplicado a qualquer canal elétrico selecionado e a qualquer velocidade suportada, permitindo que diferentes caminhos sejam otimizados individualmente. A configuração pode utilizar uma segunda pista para fornecer um relógio de onda quadrada com um divisor que corresponda à taxa de entrada do relógio do analisador; alternativamente, o analisador pode utilizar a Recuperação de Dados de Relógio (CDR) como fonte de temporização alternativa. Os engenheiros podem começar com o PRBSQ9 e uma amplitude-alvo definida para o sinal e, em seguida, utilizar padrões mais longos ou funções adicionais do analisador após o ajuste inicial, se necessário. Medições precisas da base de tempo e filtragem também podem ser aplicadas após a primeira etapa de ajuste para analisar o sinal resultante. O objetivo é reduzir o tempo necessário para determinar configurações adequadas dos tap FIR, aplicar essas configurações de maneira consistente e verificar o “olho” resultante antes de avançar para medições subsequentes de integridade de sinal ou desempenho de erros.

Solução de sintonia FIR automática para transmissão

As Soluções de Teste de Interconexão Funcional (FITS-8CH) da Keysight abordam o ajuste dos tap FIR de transmissão, integrando a geração de padrões e as atualizações automáticas de coeficientes a um analisador de comunicações digitais da Keysight. Os engenheiros selecionam uma pista de transmissão e uma velocidade compatível, geram um padrão PRBSQ por meio do dispositivo de teste com perdas ou da interconexão e utilizam o analisador para avaliar o olho PAM4 resultante. Por meio da interface gráfica do FITS-8CH, a função “Automate Eye Tuning” coordena o processo de medição e ajuste. O analisador calcula os valores atualizados dos tap FIR de transmissão e os comunica de volta ao FITS-8CH, que aplica as novas configurações ao sinal transmitido. Uma segunda pista pode fornecer um clock de onda quadrada com um divisor para corresponder à taxa de entrada do analisador, ou pode-se utilizar o CDR baseado no analisador. Os engenheiros podem definir a amplitude do sinal alvo e o número de tap para a taxa de sinalização selecionada; em seguida, verificar o “olho” otimizado e analisar as estatísticas do “olho” após o ajuste. A configuração resultante e os dados de medição podem ser salvos e gerados em relatórios, oferecendo uma maneira repetível de ajustar pistas individuais em caminhos elétricos com perdas antes de prosseguir com uma validação mais ampla da integridade do sinal ou do desempenho de erros.

Assista ao vídeo de demonstração da solução de ajuste automático de FIR para transmissão

Conheça os produtos da nossa solução de sintonia FIR para transmissão automática

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?