Como solucionar problemas no O-RAN com analisadores de rede sem fio

Analisador sem fio
+ Analisador sem fio

Depurar interações complexas do O-RAN

Os sistemas O-RAN apresentam novos desafios de resolução de problemas, pois o desempenho depende da forma como o comportamento dos protocolos, as condições de rádio, as relações de temporização e os detalhes de implementação de vários fornecedores interagem em condições reais de operação. Quando surgem problemas durante a integração ou a validação, as equipes muitas vezes precisam decidir se a falha é causada por interferência de RF, desalinhamento de temporização, comportamento do protocolo ou incompatibilidade entre os elementos do sistema. Isso se torna mais difícil quando os engenheiros dependem de registros desconexos, capturas separadas ou ferramentas que mostram apenas uma camada do problema.

Os analisadores sem fio são valiosos nesse ambiente porque constituem uma solução de monitoramento sem fio que oferece visibilidade em tempo real da interação entre as camadas de protocolo e física nas transmissões sem fio. Combinado com captura passiva de sinal, capacidade de captura IQ prolongada, decodificação em tempo real, geração de gráficos, filtragem e foco na resolução de problemas para tecnologias como O-RAN, o fluxo de trabalho oferece aos engenheiros uma maneira prática de observar a atividade à medida que ela ocorre, correlacionar eventos entre domínios e isolar a causa raiz de problemas complexos de interoperabilidade ou desempenho com maior rapidez.

Solução para resolução de problemas em O-RAN com analisadores sem fio

A resolução de problemas do O-RAN exige que os engenheiros capturem o tráfego sem fio de forma passiva, decodifiquem a atividade em tempo real e correlacionem o comportamento do protocolo com o desempenho da camada física em um único fluxo de trabalho, para que possam identificar a verdadeira fonte de instabilidade mais rapidamente. Os analisadores sem fio da Keysight apoiam esse processo, ajudando as equipes de validação e integração a alinhar eventos entre RF, temporização, sinalização e interação do sistema, em vez de depender de traços incompletos de ferramentas separadas ou debater onde a falha se origina. Isso oferece aos engenheiros uma visão mais clara de como as falhas se desenvolvem entre os domínios, permitindo um isolamento mais rápido da causa raiz, ciclos de depuração mais curtos, maior confiança na prontidão para interoperabilidade e menor risco para os clientes que estão construindo ou validando rádios O-RAN, elementos de rede e implantações com vários fornecedores antes da implantação em campo.

Veja uma demonstração de como solucionar problemas no O-RAN com o Analisador Sem Fio da Keysight

Conheça os produtos da nossa solução para resolução de problemas O-RAN com o Wireless Analyzer

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a resolução de problemas do O-RAN com um analisador sem fio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?