Cómo solucionar problemas en O-RAN con analizadores inalámbricos

Analizador inalámbrico
+ Analizador inalámbrico

Depuración de interacciones complejas de O-RAN

Los sistemas O-RAN plantean nuevos retos a la hora de resolver problemas, ya que el rendimiento depende de cómo interactúan, en condiciones reales de funcionamiento, el comportamiento de los protocolos, las condiciones de la radio, las relaciones temporales y los detalles de implementación de múltiples proveedores. Cuando surgen problemas durante la integración o la validación, los equipos suelen tener que decidir si el fallo se debe a una alteración de la radiofrecuencia, a una descoordinación temporal, al comportamiento de los protocolos o a una falta de sincronización entre los elementos del sistema. Esto se complica aún más cuando los ingenieros se basan en registros inconexos, capturas independientes o herramientas que solo muestran una parte del problema.

Los analizadores inalámbricos resultan muy útiles en este entorno, ya que constituyen una solución de monitorización inalámbrica que ofrece visibilidad en tiempo real de la interacción entre las capas de protocolo y las capas físicas en las transmisiones inalámbricas. En combinación con la captura pasiva de señales, la capacidad de captura de IQ prolongada, la decodificación en tiempo real, la representación gráfica, el filtrado y el enfoque en la resolución de problemas para tecnologías como O-RAN, el flujo de trabajo ofrece a los ingenieros una forma práctica de observar la actividad a medida que se produce, correlacionar eventos entre dominios y aislar más rápidamente la causa raíz de problemas difíciles de interoperabilidad o de rendimiento.

Solución para la resolución de problemas de O-RAN con analizadores inalámbricos

La resolución de problemas en O-RAN exige a los ingenieros capturar el tráfico inalámbrico de forma pasiva, descodificar la actividad en tiempo real y correlacionar el comportamiento de los protocolos con el rendimiento de la capa física en un único flujo de trabajo, de modo que puedan identificar más rápidamente el verdadero origen de la inestabilidad. Los analizadores inalámbricos de Keysight facilitan este proceso al ayudar a los equipos de validación e integración a sincronizar los eventos en los ámbitos de RF, sincronización, señalización e interacción del sistema, en lugar de basarse en trazas incompletas procedentes de herramientas independientes o debatir sobre el origen de la falla. Esto ofrece a los ingenieros una visión más clara de cómo se desarrollan los fallos en los distintos dominios, lo que permite aislar más rápidamente la causa raíz, acortar los ciclos de depuración, aumentar la confianza en la preparación para la interoperabilidad y reducir el riesgo para los clientes que construyen o validan radios O-RAN, elementos de red e implementaciones de múltiples proveedores antes de la puesta en marcha sobre el terreno.

Vea una demostración sobre cómo solucionar problemas en O-RAN con el analizador inalámbrico de Keysight

Descubre los productos de nuestra solución para la resolución de problemas de O-RAN con el analizador inalámbrico

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la resolución de problemas en O-RAN con un analizador inalámbrico

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?