Como simular o desempenho de módulos fotovoltaicos degradados

Simuladores de painéis fotovoltaicos
+ Simuladores de painéis fotovoltaicos

Modelagem dos efeitos da degradação de sistemas fotovoltaicos no mundo real

Os sistemas fotovoltaicos (PV) em instalações reais raramente operam em condições ideais. Com o tempo, os módulos solares sofrem degradação devido ao envelhecimento, ao estresse térmico e à exposição ambiental, enquanto as tolerâncias de fabricação e as variações na instalação causam desajustes entre os painéis. Esses efeitos alteram significativamente as características da curva I-V, reduzindo a corrente de saída, deslocando os pontos de potência máxima e introduzindo ineficiências que afetam o desempenho geral do sistema. Os engenheiros devem simular com precisão a degradação e o desajuste dos módulos fotovoltaicos para validar o desempenho do inversor solar e garantir um rastreamento robusto do ponto de potência máxima (MPPT) em condições operacionais não ideais.

Utilizando simulação avançada de arranjos fotovoltaicos combinada com técnicas precisas de caracterização da curva I-V, os engenheiros podem recriar o comportamento de sistemas fotovoltaicos degradados e com incompatibilidades em um ambiente controlado de laboratório. Isso permite a realização de testes fotovoltaicos repetíveis em uma variedade de cenários de degradação, incluindo resposta à irradiação reduzida, alterações na resistência em série e desempenho não uniforme dos módulos. Ao modelar essas condições, os engenheiros podem avaliar a eficiência do inversor, validar algoritmos de MPPT e identificar perdas de desempenho antes da implantação. Essa abordagem melhora a confiabilidade do sistema, reduz falhas em campo e acelera o desenvolvimento de sistemas de energia solar resilientes.

Solução para testes de simulação de degradação de painéis fotovoltaicos

Essa solução permite que os engenheiros simulem o desempenho de módulos fotovoltaicos degradados e com incompatibilidade, por meio da simulação programável de arranjos fotovoltaicos e da caracterização da curva I-V. Ao gerar perfis I-V não ideais, os usuários podem reproduzir efeitos de envelhecimento, condições de incompatibilidade e cenários de produção reduzida. Isso possibilita testes precisos de MPPT, validação de inversores e análise do desempenho do sistema. O método aumenta a repetibilidade dos testes, reduz a dependência das condições de campo e permite uma otimização mais rápida dos sistemas fotovoltaicos em ambientes operacionais realistas.

Diagrama de blocos da solução para testes de simulação de degradação de painéis fotovoltaicos

Como simular o desempenho de módulos fotovoltaicos degradados

Conheça os produtos da nossa solução de testes de simulação de degradação de painéis fotovoltaicos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?