태양광 모듈 성능 저하를 시뮬레이션하는 방법

태양광 어레이 시뮬레이터
+ 태양광 어레이 시뮬레이터

실제 PV 열화 효과 모델링

실제 환경에 배포된 태양광(PV) 시스템은 이상적인 조건에서 작동하는 경우가 거의 없습니다. 시간이 지남에 따라 태양광 모듈은 노화, 열 응력 및 환경 노출로 인해 열화되며, 제조 공차 및 설치 편차로 인해 패널 간 불일치가 발생합니다. 이러한 효과는 I-V 곡선 특성을 크게 변경하여 출력 전류를 감소시키고, 최대 전력 지점을 이동시키며, 전체 시스템 성능에 영향을 미치는 비효율성을 초래합니다. 엔지니어는 비이상적인 작동 조건에서 태양광 인버터 성능을 검증하고 견고한 최대 전력점 추적(MPPT)을 보장하기 위해 PV 모듈 열화 및 불일치를 정확하게 시뮬레이션해야 합니다.

정밀한 I-V 곡선 특성화 기술과 결합된 고급 태양광 어레이 시뮬레이션을 사용하여 엔지니어는 제어된 실험실 환경에서 열화되고 불일치된 PV 동작을 재현할 수 있습니다. 이를 통해 감소된 일사량 응답, 직렬 저항 변화 및 비균일 모듈 성능을 포함한 다양한 열화 시나리오에 걸쳐 반복 가능한 태양광 테스트가 가능합니다. 이러한 조건을 모델링함으로써 엔지니어는 인버터 효율성을 평가하고, MPPT 알고리즘을 검증하며, 배포 전에 성능 손실을 식별할 수 있습니다. 이 접근 방식은 시스템 신뢰성을 향상시키고, 현장 고장을 줄이며, 탄력적인 태양 에너지 시스템 개발을 가속화합니다.

PV 성능 저하 시뮬레이션 테스트 솔루션

이 솔루션을 통해 엔지니어는 프로그래밍 가능한 태양광 어레이 시뮬레이션 및 I-V 곡선 특성화를 사용하여 열화되고 불일치된 PV 모듈 성능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 비이상적인 I-V 프로파일을 생성함으로써 사용자는 노화 효과, 불일치 조건 및 감소된 출력 시나리오를 재현할 수 있습니다. 이는 정확한 MPPT 테스트, 인버터 검증 및 시스템 성능 분석을 지원합니다. 이 방법은 테스트 반복성을 향상시키고, 현장 조건에 대한 의존도를 줄이며, 실제 작동 환경에서 태양광 시스템의 최적화를 가속화합니다.

PV 열화 시뮬레이션 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

태양광 모듈 성능 저하를 시뮬레이션하는 방법

PV 열화 시뮬레이션 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

PV 열화 시뮬레이션 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?