Como reduzir o tempo do teste de autodescarga de baterias de íon-lítio

Analisador de autodescarga de baterias
+ Analisador de autodescarga de bateria

Acelerar as medições da corrente de autodescarga

Para reduzir o tempo do teste de autodescarga das células de íon-lítio, é necessário medir diretamente a taxa de perda de carga, em vez de esperar que essa perda produza uma variação suficientemente grande na tensão da célula. O método tradicional de tensão em circuito aberto (OCV) delta monitora a diminuição da OCV de uma célula enquanto ela permanece desconectada de uma carga. Como as células de íon-lítio apresentam autodescarga relativamente baixa e sua tensão varia muito pouco em grande parte da faixa do estado de carga (SOC), a diminuição de tensão resultante é pequena. A medição potenciostática da corrente de autodescarga, por outro lado, utiliza uma fonte de corrente contínua estável e de baixo ruído, ajustada para corresponder à OCV da célula. A fonte é conectada à célula por meio de um microamperímetro e mantém a célula em tensão e SOC essencialmente constantes. À medida que a célula continua a se autodescarregar, a fonte externa fornece progressivamente a corrente necessária para repor a carga perdida internamente. Quando a fonte e a célula atingem o equilíbrio, a corrente fornecida externamente corresponde diretamente à corrente de autodescarga. Essa medição potenciostática transforma a grandeza observável no teste de uma diferença de tensão que se acumula lentamente em corrente, representando a perda de carga por unidade de tempo. Para reduzir o tempo dos testes de autodescarga da bateria, também é necessário minimizar os mecanismos de estabilização elétricos e relacionados à célula.

A fonte de corrente contínua aplicada deve corresponder rigorosamente à tensão em circuito aberto (OCV) da célula antes da conexão, pois qualquer discrepância de tensão altera a carga na célula e aumenta o tempo necessário para retornar ao equilíbrio. A fonte deve, então, permanecer estável no nível de microvolts para que a deriva de tensão não gere flutuações adicionais de corrente. A preparação da célula é igualmente importante. O carregamento ou a descarga criam um gradiente de carga dentro da célula, e a redistribuição subsequente da carga produz uma corrente que decai à medida que a distribuição interna de carga retorna ao equilíbrio. Tensões termoelétricas nas conexões entre metais diferentes podem introduzir erros adicionais se os dois terminais da célula estiverem em temperaturas diferentes. O estado de carga (SOC) também deve ser considerado, pois a autodescarga diminui consideravelmente em baixos níveis de SOC e se torna mais difícil de medir, enquanto o coeficiente de temperatura da tensão geralmente aumenta. Um SOC razoavelmente alto proporciona condições de medição mais práticas. A resistência em série oferece outro meio de ajustar a resposta da medição, pois pode ser programada para otimizar o tempo de estabilização e a sensibilidade a influências externas. A combinação de correspondência precisa da OCV, tensão potenciostática estável, repouso adequado da célula, controle de temperatura, SOC adequado e comportamento de estabilização monitorado permite que a medição da corrente de autodescarga alcance um resultado interpretável sem depender dos longos intervalos de decaimento de tensão associados aos testes delta-OCV.

Solução para medição de autodescarga acelerada

Realize o teste ajustando com precisão uma fonte de corrente contínua estável à tensão em circuito aberto da célula e medindo a corrente necessária para manter essa tensão à medida que a célula se autodescarrega. O Analisador de Autodescarga foi projetado especificamente para atender aos requisitos de estabilidade de tensão, resolução, medição de corrente e tempo de estabilização associados aos fluxos de trabalho de testes acelerados de autodescarga de íons de lítio. Uma porta de medição por termistor permite monitorar a temperatura da célula durante toda a medição, e a resistência em série programável oferece um método para otimizar o tempo de estabilização da medição e a sensibilidade a influências externas, como variações de temperatura. O Software de Análise de Autodescarga oferece uma interface gráfica para configurar e analisar essas medições. Esses recursos suportam fluxos de trabalho de medição potenciostática, nos quais a corrente de equilíbrio final ou a diferenciação precoce da população podem ser selecionadas de acordo com o objetivo de teste exigido.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de autodescarga acelerada

Como reduzir o tempo do teste de autodescarga de baterias de íon-lítio

Conheça os produtos da nossa solução para medição de autodescarga acelerada

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?