리튬이온 배터리 자체 방전 시험 시간을 단축하는 방법

배터리 자체 방전 분석기
+ 배터리 자가 방전 분석기

자가 방전 전류 측정 가속화

리튬 이온 자가 방전 테스트 시간을 줄이려면, 손실로 인해 셀 전압에 충분히 큰 변화가 발생할 때까지 기다리는 대신 전하 손실 속도를 직접 측정해야 합니다. 기존의 델타 개회로 전압(OCV) 방법은 셀이 부하와 분리된 상태를 유지하는 동안 셀 OCV의 감소를 모니터링합니다. 리튬 이온 셀은 상대적으로 자가 방전이 적고 충전 상태(SOC) 범위 대부분에서 전압 변화가 매우 작기 때문에 결과적인 전압 감소도 미미합니다. 대신 정전위 자가 방전 전류 측정은 셀 OCV와 일치하도록 조정된 저노이즈의 안정적인 직류 소스를 사용합니다. 소스는 마이크로 전류계를 통해 셀에 연결되어 셀을 본질적으로 일정한 전압과 SOC로 유지합니다. 셀이 자가 방전을 계속함에 따라 외부 소스는 내부적으로 손실된 전하를 대체하는 데 필요한 전류를 점진적으로 공급합니다. 소스와 셀이 평형에 도달하면 외부에서 공급되는 전류는 자가 방전 전류와 직접적으로 대응됩니다. 이 정전위 측정은 테스트 관측 지표를 천천히 누적되는 전압 차이에서 단위 시간당 전하 손실을 나타내는 전류로 변경합니다. 더 짧은 배터리 자가 방전 테스트 시간을 달성하려면 전기적 및 셀 관련 정착 메커니즘을 최소화해야 합니다.

적용된 직류 소스는 연결 전에 셀의 OCV와 밀접하게 일치해야 합니다. 전압 불일치가 발생하면 셀의 전하가 변경되고 평형으로 돌아가는 데 필요한 시간이 증가하기 때문입니다. 또한 소스는 전압 드리프트로 인한 추가 전류 변동이 발생하지 않도록 마이크로볼트 수준에서 안정적으로 유지되어야 합니다. 셀 준비 과정도 이와 마찬가지로 중요합니다. 충전 또는 방전은 셀 내부에 전하 구배를 생성하며, 이후의 전하 재분배는 내부 전하 분포가 평형을 향해 돌아가는 동안 감쇠하는 전류를 발생시킵니다. 이종 금속 간의 연결부에서 발생하는 열전 전압은 두 셀 단자에 서로 다른 온도가 발생할 경우 추가적인 오차를 유발할 수 있습니다. 자가 방전은 낮은 SOC에서 현저히 감소하여 측정하기 더 어려워지는 반면 전압의 온도 계수는 일반적으로 증가하므로 충전 상태 역시 고려해야 합니다. 합리적으로 높은 SOC는 보다 실용적인 측정 조건을 지원합니다. 직렬 저항은 온도 변화와 같은 외부 영향에 대한 민감도와 정착 시간을 최적화하도록 프로그래밍할 수 있으므로 측정 응답을 조정하는 또 다른 수단을 제공합니다. OCV의 밀접한 일치, 안정적인 정전위 전압, 적절한 셀 휴지, 온도 제어, 적절한 SOC, 모니터링되는 정착 거동을 결합하면 델타 OCV 테스트와 관련된 연장된 전압 감쇠 간격에 의존하지 않고도 자가 방전 전류 측정을 통해 해석 가능한 결과에 도달할 수 있습니다.

가속 자기방전 측정 솔루션

안정적인 직류 소스를 셀의 개회로 전압과 밀접하게 일치시키고, 셀이 자가 방전됨에 따라 해당 전압을 유지하는 데 필요한 전류를 측정하여 테스트를 수행하십시오. 자가 방전 분석기는 가속화된 리튬 이온 자가 방전 테스트 워크플로와 관련된 전압 안정성, 해상도, 전류 측정, 정착 요구사항을 해결하도록 특별히 설계되었습니다. 서미스터 측정 포트를 통해 측정 전체 과정에서 셀 온도를 추적할 수 있으며, 프로그래밍 가능한 직렬 저항은 측정 정착 시간 및 온도 변화와 같은 외부 영향에 대한 민감도를 최적화하는 방법을 제공합니다. 자가 방전 분석 소프트웨어는 이러한 측정을 구성하고 분석하기 위한 그래픽 인터페이스를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 최종 평형 전류 또는 초기 모집단 구분을 필수 테스트 목적에 따라 선택할 수 있는 정전위 측정 워크플로를 지원합니다.

가속화된 자가 방전 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

리튬이온 배터리 자체 방전 시험 시간을 단축하는 방법

가속화된 자가 방전 측정 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

가속화된 자가 방전 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?