Cómo reducir el tiempo de las pruebas de autodescarga de las baterías de iones de litio

Analizador de autodescarga de baterías
+ Analizador de autodescarga de baterías

Acelerar las mediciones de la corriente de autodescarga

Para reducir el tiempo de las pruebas de autodescarga de las baterías de iones de litio, es necesario medir directamente la tasa de pérdida de carga, en lugar de esperar a que dicha pérdida produzca un cambio suficientemente grande en la tensión de la celda. El método tradicional de tensión de circuito abierto (OCV) delta supervisa la disminución de la OCV de una célula mientras esta permanece desconectada de una carga. Dado que las células de iones de litio tienen una autodescarga relativamente baja y su tensión varía muy poco en gran parte del rango del estado de carga (SOC), la disminución de tensión resultante es pequeña. En cambio, la medición potenciostática de la corriente de autodescarga utiliza una fuente de corriente continua estable y de bajo ruido, ajustada para igualar el OCV de la célula. La fuente se conecta a la célula a través de un microamperímetro y mantiene la célula a una tensión y un SOC prácticamente constantes. A medida que la célula continúa autodescargándose, la fuente externa suministra progresivamente la corriente necesaria para reemplazar la carga perdida internamente. Cuando la fuente y la celda alcanzan el equilibrio, la corriente suministrada externamente se corresponde directamente con la corriente de autodescarga. Esta medición potenciostática transforma la variable observable de la prueba, pasando de una diferencia de tensión que se acumula lentamente a una corriente que representa la pérdida de carga por unidad de tiempo. Para lograr tiempos de prueba de autodescarga de la batería más cortos, también es necesario minimizar los mecanismos de estabilización eléctricos y relacionados con la celda.

La fuente de corriente continua aplicada debe coincidir lo más posible con la tensión en circuito abierto (OCV) de la célula antes de la conexión, ya que cualquier discrepancia de tensión modifica la carga de la célula y aumenta el tiempo necesario para volver al equilibrio. A continuación, la fuente debe mantenerse estable a nivel de microvoltios para que la deriva de tensión no genere fluctuaciones de corriente adicionales. La preparación de la célula es igualmente importante. La carga o descarga crea un gradiente de carga dentro de la célula, y la posterior redistribución de la carga produce una corriente que decae a medida que la distribución interna de la carga vuelve al equilibrio. Las tensiones termoeléctricas en las conexiones entre metales diferentes pueden introducir errores adicionales si los dos terminales de la célula se encuentran a temperaturas distintas. También debe tenerse en cuenta el estado de carga (SOC), ya que la autodescarga disminuye considerablemente con un SOC bajo y resulta más difícil de medir, mientras que el coeficiente de temperatura de la tensión suele aumentar. Un SOC razonablemente alto permite condiciones de medición más prácticas. La resistencia en serie ofrece otro medio para ajustar la respuesta de la medición, ya que puede programarse para optimizar el tiempo de estabilización y la sensibilidad a las influencias externas. La combinación de una estrecha coincidencia del OCV, una tensión potenciostática estable, un reposo adecuado de la célula, el control de la temperatura, un SOC adecuado y un comportamiento de estabilización supervisado permite que la medición de la corriente de autodescarga alcance un resultado interpretable sin depender de los prolongados intervalos de decaimiento de tensión asociados a las pruebas delta-OCV.

Solución para la medición de la autodescarga acelerada

La prueba se lleva a cabo ajustando con precisión una fuente de corriente continua estable a la tensión en circuito abierto de la célula y midiendo la corriente necesaria para mantener dicha tensión a medida que la célula se autodescarga. El analizador de autodescarga está diseñado específicamente para satisfacer los requisitos de estabilidad de tensión, resolución, medición de corriente y tiempo de estabilización asociados a los flujos de trabajo de las pruebas aceleradas de autodescarga de baterías de iones de litio. Un puerto de medición con termistor permite realizar un seguimiento de la temperatura de la celda durante toda la medición, y la resistencia en serie programable ofrece un método para optimizar el tiempo de estabilización de la medición y la sensibilidad a influencias externas, como las variaciones de temperatura. El software de análisis de autodescarga proporciona una interfaz gráfica para configurar y analizar estas mediciones. Estas capacidades son compatibles con los flujos de trabajo de medición potenciostática, en los que se puede seleccionar la corriente de equilibrio final o una diferenciación de la población más temprana, según el objetivo de la prueba requerido.

Consulte el diagrama de bloques de la solución para la medición de la autodescarga acelerada

Cómo reducir el tiempo de las pruebas de autodescarga de las baterías de iones de litio

Descubre los productos de nuestra solución para la medición de la autodescarga acelerada

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?